AIは、大変革をもたらしています。特化型(弱いAI)であれ汎用型(強いAI)であれ、インテリジェントに稼働するシステムの設計は、簡単ではありません。当社のリソースをご覧になり、AIの世界の傾向、技術、および技術的知識に関する最先端の情報を入手してください。
モーターが“考える”時代へ Agentic AIが変える産業制御
2026年8月20日
Agentic AIを組込み制御アーキテクチャへ取り入れる動きが、産業制御のあり方そのものを変える可能性を持つ重要なトレンドとして注目されています。
エッジAIの性能を左右するアナログ・フロントエンド(AFE)
2026年7月15日
信号取得の段階から高品質なデータ基盤を構築することで、AIはより正確で信頼性の高い判断を行い、さまざまな産業分野で、より高度で価値あるアプリケーションの実現を支えます。
Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか
2026年6月1日
AIがデジタル空間の枠を超え、現実世界の機械や設備に組み込まれ、自律的に判断・行動する時代の到来を示しています。
AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは ― GenAI時代に求められる電源設計と液冷技術の進化
2026年3月16日
AIコンピューティングの進展に伴い増大する電力面での深刻な課題に対応するためには、エンドツーエンドでの包括的な対応力の構築が鍵となります。
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
AIが駆動する自動車革命の原動力
2025年10月15日
自動車業界においてAIは、単なる技術ツールではなく、未来の交通エコシステムを支える中核インフラとなりつつあります。
多機能ロボット革命を牽引するAIの力
2025年9月16日
多機能ロボット革命はすでに始まっています。そして、各業界のお客様が常に最前線で活躍できるよう、アヴネットはこれからも力強くご支援してまいります。
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。
エッジAI によるスマートファクトリー化
2024年12月16日
産業のスマート化への転換を推し進める中核的な力であるエッジAIは、瞬く間に頭角を現し、より高効率でスマートな生産を実現するための重要なエンジンとなっています。
AI TRiSMがAIの未来のために信頼の基盤を築く方法
2024年4月23日
大規模な生成AIモデルであるChatGPTの急速な開発は、その無限の可能性とそれがもたらす重大なリスクの両方から、最近脚光を浴びています。
メタバースを想像してみよう
2023年7月7日
バーチャルリアリティとフィジカルリアリティの融合。アイデアが発想され、生まれ、テストされ、強化されるイノベーションの坩堝......。 でも、メタバースって何?
冷たく生気に欠けた機械が、複雑で生彩を放つ世界を「見られる」理由
2022年9月9日
私たちは、身の回りの情報の80%近くを視覚から得ています。 人間は、長い間、自分たちが住む複雑な世界を認識し理解するために、自分の目を頼りにしてきました。
DMS:居眠り運転注意 - ドライバー監視システム作動中!
2022年7月11日
長時間にわたり高速運転をすると、眠気がさすことがあります。また、単調な道路で午後の暖かい日差しに包まれると、長時間にわたり高速運転をすると、眠気がさすことがあります。
IIoTとエッジ・コンピューティングで「ショートボード」問題をどのように解決しているか
2022年5月9日
工業生産プロセスでは大量のデータが生成されます。このデータを、不具合の予測、機器寿命の最適化、プロセス効率の向上などに有意義に利用するなら. .
エッジコントローラは、インダストリアルIoTにバランスをもたらすのか?
By
Philip Ling
-
2022年1月19日
エッジコントローラは、ITとOTのバランスが取れたソリューションを提供します。
機械学習で市場に参入する方法
By
Philip Ling
-
2022年1月12日
機械学習はAIの脇役と考える人もいるかもしれないが、産業分野では主役である。Avnet SilicaのMichaël Uyttersprot(AI/MLおよびビジョン担当マネージャー)に話を聞きました。
メーカーが今考えるべき将来のインダストリアルIoTの3つの流れ
By
Philip Ling
-
2022年1月11日
製造業へのより大きなインパクトは、AIによって実現されるトレンドからもたらされるでしょう。OEMは、3つの分野でその影響を感じると予想されます。
インテリジェント状態監視のための高速ソリューション
2021年11月11日
小さなインテリジェントな状態監視プロジェクトは、IIoTへの素晴らしい入口を提供します。センシング、データ分析、デバイス管理を軽々とこなすモジュールが用意されています。
FPGA vs. GPU vs. CPU – AIアプリケーションのハードウェア オプション
2021年3月31日
フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)は人工知能(AI)アプリケーションに多数のメリットをもたらします。画像処理装置(GPU)や従来の中央処理装置(CPU)と比較すると、�
人工知能を用いたマシン ビジョン システム開発の落とし穴Top10
2021年3月31日
マシン ビジョン(MV)と人工知能(AI)により、幅広い先端技術のアプリケーションで、価値の高い検査機能や解析機能が実現します。しかし、あらゆる高度な技術には、回避すべき落�
自動運転ありきの開発でなければ実現できない
2020年3月6日
Learn how the state of automotive spans a variety of applications, from electrification to in-cabin AI.