Custom Meta Tags

Category Page Switcher

APAC Nav and Training Switcher

培训与活动
未找到相关活动

Articles Categories SEO Wrapper

工业

工业 RSS FEED

 
 
令人振奋地是,工业设备和基础设施的投资和创新正在振兴。 从设计、构建并将您的工业应用推向市场,请浏览我们的工业知识库或阅读有关新技术以及其工程和流程的信息。

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当电机学会“思考”——Agentic AI与工业控制的三个关键环节
2026年8月10日
将Agentic AI(代理式人工智能)引入嵌入式控制架构,不仅是智能控制的升级,更是在实时控制的基础上,赋予系统决策能力、自适应性与情境感知,让控制系统真正“长出大脑”。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的战场:决定边缘AI上限的,不止算力,还有“信号链”
2026年7月15日
连接物理世界与数字大脑的“桥梁”——模拟前端(AFE, analog front-end),其质量直接决定了输入AI模型的“数据粮草”的质量,进而深刻影响最终的决策精度与系统可靠性。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
Gartner点名的2026核心趋势:物理AI到底在改变什么?
2026年6月1日
AI不再局限于屏幕之内,而是开始深度融入物理世界,一场由自主机器驱动的产业变革正在加速到来。物理AI正从实验室走向产业一线。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI大模型训练耗电惊人,谁会是新一代AI“电力管家”?
2026年3月1日
应对AI算力的极致电力挑战,硬件单点创新行不通,关键是构建“从电网到芯片”的全链路能力,这要求技术方案商从组件提供者转型为生态赋能者。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
云边协同+AI:构建智能农业的可持续发展
2025年12月1日
传统农业依赖代代相传的经验,而现代农业正在经历一场深刻的变革——“靠数据种地”,将农业从“劳动密集型”升级为“智能决策型”。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利创新方案推动多功能机器人为工业自动化与智慧未来赋能
2025年2月15日
随着技术的不断进步,我们有理由相信,多功能机器人将在未来的工业和生活中发挥更加重要的作用。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考”
2024年12月16日
边缘AI作为推动工业智能化转型的核心力量,正在以惊人的速度崭露头角,成为实现更高效、智能化生产的关键引擎。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
工业运营数字化?低功耗、高性能、超强连接才是“超能力”!
2024年7月15日
全球约有1000万家以上的工厂,总价值46万亿美元,因此工业数字化对于制造业创新而言是极其重要的。低功耗、高性能和连接三大技术趋势在工业运营数字化转型中发挥了关键作用。
gas sensor device
轻松呼吸:电化学传感器如何保障空气质量
By Avnet Staff   -   2024年4月29日
寻求开发更具可持续性设备的设计工程师可以使用电化学气体传感器来实现各种应用,以减少碳排放、保护环境和保障人类健康。
Conceptual image of smart car in purple
协作机器人:工厂自动化的“新宠”
2024年1月15日
协作机器人强调与人类工人的互动与协同,它们是工业自动化领域的一股清新之风,代表了自动化技术的一个新方向。
Conceptual image of smart car in purple
一路狂奔的专用5G网络有多强?
2023年9月15日
5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。
Conceptual image of smart car in purple
工业储能:让美好明天更可持续
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。
工业云平台,提质增效的引擎
工业云平台,提质增效的引擎
2023年4月15日
With people's growing demand for personalized products an随着人们日益增长对产品和服务个性化的需求,以及企业数字化进程的加速和对生产效率的追求,工业云平台逐渐成为一个市场热点
An engineer looks closely at an embedded system
Yes, you can get to market fast in IoT
By Mark Josewski   -   2023年1月9日
The IoT is giving OEMs new ways to serve customers. With these new products come new business models. Bringing a new solution to market takes effort. Where should you put your resources?
Two robot arms face each other in a clean room
Why you should be turning on to brushless DC motors
By Avnet Staff   -   2022年11月22日
For most applications, brushless DC motors are the more flexible and efficient choice.
hand reaching out
您知道碳化硅品质优值(Figures of Merit)的重要性吗
2022年10月15日
碳化硅半导体在电力转换设备中越来越普遍,特别是在电动汽车、太阳能和储能系统领域。本文回顾了它的各种应用,并探讨可用于器件比较的碳化硅品质优值(Figures of Merit)。
generator
Why should you consider a smart monitoring system for your diesel generator?
By Philip Ling   -   2022年8月17日
The IoT is changing the way we manage and maintain essential assets. Smart sensors, cloud-based analytics and remote management are coming together to increase productivity, efficiency and reliability.
two buisiness people exchanging handshake with SiC icons overlayed
近距离观测碳化硅的质量
2022年6月27日
碳化硅以既定的制造方法为基础,但需要全新的制造工艺。提高产量和降低成本取决于在每一阶段都实现最高质量。
mand holding testing equipment
鲁棒性测试对碳化硅供应链来说不可或缺
2022年6月10日
在高可靠性/可用性应用中,碳化硅半导体被视为新兴技术。本文解释了它们的优点,以及具有强大测试的端到端供应链如何使SiC成为安全的设计选项。
An engineer is standing at a desk, using a computer. His hands are on a keyboard and a mouse, and he looks intently at the screen.
无程序代码设计如何加速工业物联网的发展
By Philip Ling   -   2022年1月14日
为工业物联网解决方案开发大量新的和多样化的设备可能会挑战您的工程资源。 使用无代码开发方法可以减少挑战的规模和复杂性。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
工业自动化发展如何,派个无人机去侦查!
2021年12月1日
工业自动化技术就是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,实现增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等
Cleanroom tech with wafer
借助 SiC 技术,实现三大设计自由
By Milan Ivkovic   -   2021年4月17日
尽管 SiC 技术的性能和潜力毋庸置疑,但一些设计人员最初可能仍然会犹豫不决,无法下定决心使用 SiC 技术来处理新项目
lab techicians
与 Si 相比,SiC 技术优势毋庸置疑
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
目前,碳化硅 (SiC) 技术发展到了引爆点,它的明显优势推动着实际应用的广泛采用。
lab techicians
The undeniable advantages of SiC technology over Si
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
Silicon carbide (SiC) technology has reached the tipping point, the state when undeniable advantages push a technology into rapid adoption.
Circuit board
FPGA、GPU 与 CPU – 人工智能应用程序的硬件选择
2021年3月31日
现场可编程门阵列 (FPGA) 为人工智能 (AI) 应用带来了许多优势。图形处理单元 (GPU) 和传统的中央处理单元 (CPU) 相比,孰优孰劣?
Graphic of a digital eye with Avnet 100 year anniversary logo at the bottom right corner
利用人工智能开发机器视觉系统可能存在的十大陷阱
2021年3月31日
机器视觉 (MV) 和人工智能 (AI) 为各类前沿应用程序提供了宝贵的检测和分析功能。与所有先进技术一样,该领域也存在一些陷阱,需要小心防范。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
TSN 网络:一次对以太网的“魔改”
2020年8月1日
工业4.0以及工业物联网(IIoT)的兴起,让人们踏上了一条对以太网进行深度“魔改”之路
Two robotic arms
缩短工业物联网的设计时间
2019年4月23日
目前关于工业市场最多的讨论,大多聚焦在工业物联网 (IIoT) 的巨大潜力上。其惊人的创新潜能,是大幅提升生产力、运作效率和底线收入的保证,但前提是有能兼顾可靠性、稳定性和生
Results Per Page: