Custom Meta Tags

Category Attributes

Category Attributes

Category Attributes

トレーニング・イベント
関連イベントはありません

Articles Categories SEO Wrapper

パワー&チャージ

パワー&チャージ RSS FEED

 
 
無線充電は、空港、自動車、ホテル、オフィスなど、どこにでもあります。適切な充電ソリューションの設計は、複雑になることがあります。当社のリソースをご覧になり、充電の傾向と技術に関する技術的知識と最先端の情報を入手してください。

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来
2026年5月15日
水素を活用した冷暖房システムは、単なる技術進化ではなく、“電力に依存しない空調”という新たなエネルギーの考え方をもたらします。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
Conceptual image of smart car in purple
充電インフラの整備で持続可能な技術発展を牽引
2024年5月15日
そして、EV(電気自動車)の「エネルギー補給場所」である充電インフラは、その技術の奥行きと成熟度が、EVの普及と応用を直接左右します。
風力発電と貯蔵システム
グリーンエネルギーへの転換期にある家庭用蓄電システム
2024年3月6日
世界のエネルギー市場は重要な過渡期にあります。従来のエネルギー源、特に化石燃料は、環境に大きな影響を与えます。地球規模の温室効果ガス(GHG)の主な発生源であり、
Industrial Energy Storage for a Sustainable Future
持続可能な未来のための産業用エネルギー貯蔵
2023年9月7日
持続可能な開発についてどうお考えですか?グリーン化、再生可能資源へのシフト、環境保護、クリーンエネルギーの活用、リサイクルはすべて、持続可能な開発という...
かざしてチャージする
ワイヤレス充電は、私たちを自由にする!
2023年6月12日
IoT(Internet of Things)の進展に伴い、私たちはますますテクノロジーに依存するようになりました。あなたも充電ケーブルが絡まってしまったことがあるのではないでしょうか。
患者に医療用スマートウォッチを取り付ける医師
診断用ウェアラブル機器:設計課題およびチャンス
2023年3月3日
診断用ウェアラブル機器の設計分野は、小型化の維持、消費電力の抑制、データの整合性とコストに関わる懸念に至るまで、複雑さを極めています。
発電用の風車と太陽光パネル
低炭素時代のエネルギー転換:再生可能エネルギーの利用
2022年10月6日
1996年、ある生物学者が、通常は中国南部でしか見られないオオカバマダラ(モナーク蝶)が北部で目撃されたという事実をつかみました。
太陽光パネル
"宇宙から来た" 炭化ケイ素の現在価値は?
2022年8月11日
有史以来、人類は、新素材を絶え間なく探してきました。科学は、しばしば自然の摂理に挑んできました。
EVに急速充電中
EVの「高速充電」は、どの程度、高速か?
2021年12月3日
EVのドライバーは多様ですが、走行距離と充電場所に関する疑問点で一致しています。本日は、EVの充電という具体的な懸念に関してお話します。
man holding tablet computer
ワイヤレス電力伝送は、インダストリアルIoTの再定義につながるか?
2021年11月12日
センサーの稼働を維持することは非常に重要です。このような状況において、ワイヤレス給電は有効な手段なのでしょうか?
EVを支えるSiC
EVがSiCを奪い合い…なぜ?
2021年8月11日
つい最近、ルノーグループとSTMicroelectronicsは、2026~2030年の新エネルギー車向けのSiC(炭化ケイ素)およびGaN(窒化ガリウム)製品の供給に関して提携協定を締結したと発表しました。
ワイヤレスヘッドフォンをして海辺で一休みする、運動中の女性
TWSヘッドフォンのバッテリー寿命を延ばす「充電器」とは?
2020年12月13日
IDCが発表した最新のデータによると、世界のウェアラブル端末の出荷台数は、2020年に前年比14.5%増の3億9600万台に到達する見込みです。ウェアラブル市場における全出荷台数の約60%は、ワイヤレスヘッドフォンが占めています。本当に見事です。 図1:世界のウェアラブル市場の出荷台数の分析(出典:IDC)   ワイヤレスヘッドフォンの需要を促す主な要因の1つは、TWS(完全ワイヤレスステレオ)ヘッドフォンの台頭です。アップルは2016年にAirPodsを発売し、ごく短期間に市場で大きな成功を収めまし...
USB 3.0のコネクタ
Micro USBに終わりを告げる時!
2019年1月21日
USB Type-C + Power Delivery 3.0は、3Cとモバイル機器の充電を統合Appleが MacBookでType-Cの使用を開始して以来、大手メーカーは、自社の製品でUSB Type-C を採用してきました。またType-Cは、最大の
佇む電気自動車
バッテリーマネジメントシステムの大切さ
2018年10月3日
国際エネルギー機関(IEA)によると、電気自動車(EV)の数は、2016年に世界で200万台に達しました。さらに、EV市場は、2020年までに900~2000万台、2015年までに4000~9000万台に増加する見込