2605-ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来

2605-ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来

ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

カーボンニュートラルの実現とエネルギー転換が加速する中、建築・産業分野では「エネルギー自立化」が重要なテーマとなっています。中でも空調(HVAC)は大きな電力消費源であり、そのエネルギー供給モデルの変革が注目されています。

水素を活用した冷暖房システムは、単なる技術進化ではなく、“電力に依存しない空調”という新たなエネルギーの考え方をもたらします。
ザ・ビジネスリサーチカンパニー (TBRC)によると、HVAC市場は2024年の15.8億米ドルから2030年には48.7億米ドルへ成長し、年平均成長率(CAGR)は20.5%に達すると予測されています。この成長を支えるのが、再生可能エネルギーの普及と、分散型・低炭素エネルギーへの需要拡大です。
 

電力網から解放されるHVAC

建築物のエネルギー消費において、HVACは、しばしば最大の割合を占めます。こうした中、水素エネルギーの導入がHVACを取り巻く前提条件を大きく変えつつあります。従来、HVACシステムは商用電源への接続を前提としてきました。しかし、水素を活用したポータブルHVACの登場により、“移動可能な冷暖房”が現実になりつつあります。

主な方式は以下の2つです。

  • 水素燃料電池による発電方式 
  • 水素燃焼を直接熱源として利用する方式 

従来のディーゼル発電機駆動と比較し、水素HVACはCO₂排出を大幅に削減可能です。

建設現場、屋外イベント、災害時の緊急対応など、電源確保が難しい環境でも、長い電源ケーブルや化石燃料に依存せず、安定した冷暖房を提供できます。これは、建築・設備分野におけるエネルギー自立化の向上という観点からも、大きな意味を持ちます。
 

水素HVACを支える3つのコア技術

安定性・高効率・コンパクト性を兼ね備えた水素HVACを実現するには、複数の高度な基盤技術が不可欠です。その中でも、いくつかの重要な技術的ブレークスルーが注目されています。
 

1. ワイドバンドギャップ半導体:高効率電力変換の基盤

水素燃料電池は直流 (DC)を生成しますが、HVACのコンプレッサーやファンは交流 (AC)で駆動します。そのため、電力変換効率がシステム性能を左右します。

SiC (シリコンカーバイド)やGaN (窒化ガリウム)などのワイドバンドギャップ半導体は、従来のシリコン半導体と比較して、

  • 低スイッチング損失 
  • 高耐圧 
  • 優れた熱特性 
  • 高効率変換 

を実現し、水素HVACの高効率化に大きく貢献します。
長期的な信頼性を確保するためには、適切なワイドバンドギャップ半導体の選定と、熱設計の最適化が不可欠です。アヴネットはInfineonをはじめとする先進パワーデバイスを提供するとともに、豊富なアプリケーション知見を活かし、回路トポロジー設計や熱マネジメントの最適化を支援しています。
 

2. 高密度絶縁電源:小型化と安全性の両立

水素HVACでは、高電力密度を維持しながら電気的絶縁を確保する必要があります。

InfineonのCoolSET™ SiPは、

  • 800V対応のCoolMOS™ スイッチングデバイス
  • ゼロ電圧スイッチング (ZVS)対応の一次側コントローラ 
  • 二次側同期整流コントローラ 

を小型SMDパッケージに統合し、CT Link技術によって絶縁通信を実現して高効率かつ高信頼な電源設計を可能にします。

ZVSフライバックトポロジーの採用により、スイッチング損失と電磁干渉 (EMI)を低減し、コンパクトな設計で最大60Wの出力と94%超の高効率を実現します。
 

3. インテリジェントセンシング:“必要な場所だけ冷やす”制御へ

ポータブルHVACの大きな特長は、オンデマンドでのエネルギー供給です。冷暖房は設備ではなく、利用者の動きや在・不在に応じて機能する“、つまり必要な場所へ必要なだけ”エネルギーを供給できる点です。

従来の赤外線センサーでは、高温環境や静止状態の検知に課題がありました。

一方、60GHzミリ波レーダーセンサーは、より高精度な検知を実現します。InfineonのXENSIV™シリーズでは、以下の特長を備えています。

  • ハードウェアアクセラレーターの内蔵
  • 自律動作が可能な設計
  • 動き・在席・微細な動作まで検知可能な高精度センシング
  • 超低消費電力

水素HVAC用途において、これらのセンサーを活用することで、人がいない場合に自動で出力を抑制して限られた水素消費を最適化し、システム稼働時間を延ばすことが可能です。

これらすべての技術は、本質的にパワー半導体とインテリジェント・センシングを基盤として成り立っています。

  • ワイドバンドギャップ半導体は、高効率な電力変換および電力分配を実現し、水素燃料電池が生み出すエネルギーを最大限に活用します。
  • レーダーセンサーとAIアルゴリズムの組み合わせにより、システムは単に現在の温度変化に反応するだけでなく、環境の変化傾向を把握・予測し、運転を先回りして最適化することが可能になります。
     

“電源の置き換え”ではない:システム全体の進化へ

水素HVACの進化は、単一技術ではなく、

  • パワー半導体 
  • インテリジェントセンシング 
  • 制御アーキテクチャ
  • 熱マネジメント 
  • システム設計

といった複数技術の融合によって実現されています。

アヴネットは、Infineonをはじめとするグローバルパートナーと連携し、ワイドバンドギャップデバイス、高密度電源、インテリジェントセンサーを組み合わせた最適なソリューションを提供しています。

電源ケーブルに縛られない空調は、エネルギー利用の自由度を大きく変えます。水素HVACは、持続可能で柔軟な次世代エネルギー社会への重要な一歩となるでしょう。


 

 

2605-ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来

2605-ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来

関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。

2605-ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来

関連イベント
関連イベントはありません