モーターが“考える”時代へ Agentic AIが変える産業制御
2026年8月20日
Agentic AIを組込み制御アーキテクチャへ取り入れる動きが、産業制御のあり方そのものを変える可能性を持つ重要なトレンドとして注目されています。
エッジAIの性能を左右するアナログ・フロントエンド(AFE)
2026年7月15日
信号取得の段階から高品質なデータ基盤を構築することで、AIはより正確で信頼性の高い判断を行い、さまざまな産業分野で、より高度で価値あるアプリケーションの実現を支えます。
Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか
2026年6月1日
AIがデジタル空間の枠を超え、現実世界の機械や設備に組み込まれ、自律的に判断・行動する時代の到来を示しています。
ポータブル水素HVACが切り拓くオフグリッド冷却の未来
2026年5月15日
水素を活用した冷暖房システムは、単なる技術進化ではなく、“電力に依存しない空調”という新たなエネルギーの考え方をもたらします。
ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
2026年4月15日
車両はもはや単なる機械的システムではなく、高度に接続されたソフトウェア定義型のインテリジェントモビリティプラットフォームへと急速に進化しています。
AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは ― GenAI時代に求められる電源設計と液冷技術の進化
2026年3月16日
AIコンピューティングの進展に伴い増大する電力面での深刻な課題に対応するためには、エンドツーエンドでの包括的な対応力の構築が鍵となります。
ワイヤレスセンシングが切り拓く、シームレスな時代
2026年2月16日
ワイヤレスセンシング技術がもたらすのは、デジタルとリアルが溶け合う、次世代のシームレス空間です。
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
The move to 48 volts in transportation
By
Miguel Tapia
-
2025年12月16日
The move from 12 and 24 volts to 48 volts is reshaping how companies approach mobility and robotics. It's a clear signal that the industry’s raising the bar for what’s possible in terms of performance and safety.
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
AIが駆動する自動車革命の原動力
2025年10月15日
自動車業界においてAIは、単なる技術ツールではなく、未来の交通エコシステムを支える中核インフラとなりつつあります。
多機能ロボット革命を牽引するAIの力
2025年9月16日
多機能ロボット革命はすでに始まっています。そして、各業界のお客様が常に最前線で活躍できるよう、アヴネットはこれからも力強くご支援してまいります。
屋内資産追跡技術が産業を変革する
2025年8月15日
現在押し寄せている新技術の波の中で、屋内資産追跡技術はひときわ注目を集めています。
データセンターの未来を支える鍵—液冷技術の重要性
2025年7月15日
“高熱”のリスクからチップを守るために、新たな熱対策として台頭しているのが、液冷(リキッドクーリング)技術です。
次世代EVへの疾走 - 技術革新の最前線
2025年6月16日
eモビリティの未来の鍵となるのは、データストリーム、アルゴリズム、電流という3つの概念の融合をいかに理解し、活かすかです。
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。
eVTOLが牽引する『低高度経済』の急成長
2025年3月17日
将来のeVTOL機器は、主に都市間の迅速な通勤、効率的で柔軟な物流配送、公共サービスへの緊急対応などの分野に使用されます。
アヴネット、産業オートメーションとスマートな未来を実現する多機能ロボットを推進
2025年2月15日
歩みを止めない技術進歩を見据え、多機能ロボットが将来の産業や日常生活でますます重要な役割を果たすようになるでしょう。
アヴネット、IoMT技術革新の推進により、診療やヘルスケアモデルの変革と開発をサポート
2025年1月15日
アヴネットは、技術革新のリーダーとして、IoMTの無限の可能性を追求し続け、よりスマートで接続性の高い医療・ヘルスケアの構築に貢献してまいります。
エッジAI によるスマートファクトリー化
2024年12月16日
産業のスマート化への転換を推し進める中核的な力であるエッジAIは、瞬く間に頭角を現し、より高効率でスマートな生産を実現するための重要なエンジンとなっています。
SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2024年11月15日
SiCデバイスは、今まさにEV充電の新時代を切り開こうとしています。そして、この変革をがっちりと支えるのがMLCCをはじめとする受動部品です。
E-bike: 通勤者に広がる新たなトレンド
2024年10月15日
アヴネットは、E-bikeの普及と性能向上を全面的に支援することで、より多くの人にテクノロジーの魅力と自由なサイクリングの楽しさを感じていただけるよう努めてまいります。
「スマートホーム」における AI音声認識技術
2024年10月1日
1940年代から1950年代に登場した音声認識技術は、当初電話システムに使用され、その後21世紀になって急速に発展するようになりました。
4Dレーダー:ADAS分野における新世代のセンシング技術
2024年9月1日
NOAを実現する3つの主要なセンシング技術(カメラレンズ、ミリ波レーダー、レーザーレーダー)には、それぞれに長所と短所があり、相互補完することができます。
産業デジタル化を実現する3つの技術トレンド
2024年8月1日
産業経営のデジタル化が今日の市場で注目を集めています。
多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く
2024年7月1日
人口高齢化が世界全体の大きな課題となりつつあり、高齢者の健康モニタリングや健康づくりをいかに効果的に実施するかが極めて重要になっています。 このような状況を踏まえて、体
充電インフラの整備で持続可能な技術発展を牽引
2024年5月15日
そして、EV(電気自動車)の「エネルギー補給場所」である充電インフラは、その技術の奥行きと成熟度が、EVの普及と応用を直接左右します。
AI TRiSMがAIの未来のために信頼の基盤を築く方法
2024年4月23日
大規模な生成AIモデルであるChatGPTの急速な開発は、その無限の可能性とそれがもたらす重大なリスクの両方から、最近脚光を浴びています。