使用 MPLAB 生态系统和 Curiosity Nano 开发板,打造创新式的开发工作流程
直播回放
Microchip 有很多工具可以协同工作来协助和加快产品开发进程。我们将探索 Curiosity Nano 开发板、MPLAB® X、MPLAB® 代码配置器 (MCC) 和 XC 编译器等工具,以及它们如何协同工作来快速高效地生成代码。
MPLAB® 生态系统:Microchip 的开发平台将简单的示例代码搜索和发现、项目图形化配置以及代码调试功能集成在一个协作式环境中。再结合运用 Curiosity Nano 开发板,可以将您的想法更快付诸实践并推向市场。该开发环境支持企业级快速开发,同时通过基于浏览器的直观界面和云连接,能够帮助各种技能水平的用户简化软件设计。
Microchip 的 MPLAB® 生态系统包含三个功能强大的组件,旨在打造现代化的 PIC 和 AVR 单片机开发工作流程。借助 MPLAB® Discover 中的直观目录,用户可以轻松找到完全配置的完整源代码、项目、示例和软件应用。选定的代码和项目会立即填充到 MPLAB® Xpress IDE 中,以供进一步开发。
MPLAB® 代码配置器凭借其易于使用的图形配置,提供点击式选项来设置硬件外设和进一步配置项目。通过优化外设库、模块化下载和更新,简化了设备设置。可以直接从任何网络浏览器开发、调试和部署项目应用程序,无需安装任何软件。我们的 Curiosity Nano 开发板具有各种 8 位 PIC® 和 AVR® 单片机 (MCU)、16 位 PIC®单片机和 32 位基于 Arm® Cortex® 内核的 SAM 单片机,使您能够轻松评估不同的设计架构。
讲师

主管应用工程师
Microchip Technoloigy
Michael Pearce 是拥有广泛经验的工程师,在新西兰时就熟悉 PC 制造、车用电子产品、化学制程控制及纳米科技领域,同时担任设计顾问。
2008 年移居美国并延续设计顾问的身分,接着任职Microchip经销商担任产品应用工程师,专门负责Microchip的相关业务,于 2010 年正式成为Microchip应用工程师。 随后开始管理硬件开发团队,并投入新型硅产品开发工作,目前专门主持培训及专有活动。
RELATED EVENTS

利用片上 CIP 和智能模拟,构建复杂的嵌入式控制功能
在这次网络研讨会上,我们将介绍关键的数字和模拟外设,并展示如何轻松地使用这些外设,以及如何将它们组合使用以完成独立于 CPU 运行的任务。

使用专属物联网的硬件和软件解决方案,开启嵌入式到云端之旅
加入我们,我们将带您踏上一段从编写嵌入式代码到连接到云端的旅程。我们将探索 Microchip 的 PIC 和 AVR-IoT 平台,并展示如何在开箱后几分钟内快速连接到云端。

The key to future-proof IoT deployments
Deep dive into various use cases to address the critical security challenges faced by customers, understand the common pitfalls in IoT security implementation and how to avoid them.