20211111 Microchip Embedded to Cloud with IoT focused Hardware

Hero Banner

培训与活动

20211111 Microchip Embedded to Cloud with IoT focused Hardware

使用专属物联网的硬件和软件解决方案,开启嵌入式到云端之旅

直播回放


加入我们,我们将带您踏上一段从编写嵌入式代码到连接到云端的旅程。我们将探索 Microchip 的 PIC 和 AVR-IoT 平台,并展示如何在开箱后几分钟内快速连接到云端。

嵌入式到云端:借助我们聚焦物联网的硬件和软件解决方案,轻松跳出束缚,进入云端。Microchip 的“嵌入式到云端”生态系统在开发过程中的每一步都为开发人员提供支持,除了业界领先的集成开发环境 (IDE) 外,还与众多云合作伙伴一起提供多种开发套件,确保您拥有将创意付诸实践所需的一切资源。

从最初的灵感火花迸发,一直到批量生产,Microchip 为所有级别的开发人员、设计师和 DIY 爱好者提供支持。从利用我们众多的 Curiosity Nano 开发板(可以与大量的传感器轻松连接)来确定想法,到利用我们屡获殊荣、行业领先的集成开发环境为用户提供易于使用的替代方案来简化代码编写过程,以避免出现特征蠕变(feature creep),Microchip 的“嵌入式到云端”生态系统可在设计过程的任何阶段提供支持。

 

讲师

Michael Pearce
Michael Pearce
主管应用工程师
Microchip Technoloigy

Michael Pearce 是拥有广泛经验的工程师,在新西兰时就熟悉 PC 制造、车用电子产品、化学制程控制及纳米科技领域,同时担任设计顾问。

2008 年移居美国并延续设计顾问的身分,接着任职Microchip经销商担任产品应用工程师,专门负责Microchip的相关业务,于 2010 年正式成为Microchip应用工程师。 随后开始管理硬件开发团队,并投入新型硅产品开发工作,目前专门主持培训及专有活动。

立即注册

20211111 Microchip Embedded to Cloud with IoT focused Hardware

RELATED EVENTS

利用片上 CIP 和智能模拟,构建复杂的嵌入式控制功能

09 12月 2021 - 09 12月 2022
直播回放

在这次网络研讨会上,我们将介绍关键的数字和模拟外设,并展示如何轻松地使用这些外设,以及如何将它们组合使用以完成独立于 CPU 运行的任务。

使用 MPLAB 生态系统和 Curiosity Nano 开发板,打造创新式的开发工作流程

24 11月 2021 - 24 11月 2022
直播回放

Microchip 有很多工具可以协同工作来协助和加快产品开发进程。我们将探索 Curiosity Nano 开发板、MPLAB® X、MPLAB® 代码配置器 (MCC) 和 XC 编译器等工具,以及它们如何协同工作来快速高效地生成代码。

The key to future-proof IoT deployments

25 6月 2020 - 25 6月 2020
Webinar

Deep dive into various use cases to address the critical security challenges faced by customers, understand the common pitfalls in IoT security implementation and how to avoid them.