20211209 Microchip Build Embedded Control Functions with CIPs

Hero Banner

培训与活动

20211209 Microchip Build Embedded Control Functions with CIPs

利用片上 CIP 和智能模拟,构建复杂的嵌入式控制功能

直播回放


在这次网络研讨会上,我们将介绍关键的数字和模拟外设,并展示如何轻松地使用这些外设,以及如何将它们组合使用以完成独立于 CPU 运行的任务。

独立于内核的外设和智能模拟:Microchip 独立于内核的外设 (CIP) 旨在实现各种不需要与中央处理器 (CPU) 持续交互的功能和应用。由于 CIP 可以在单个 MCU 中同时实现许多功能,因此可以使用尺寸更小、成本更低的设备来实现复杂的控制系统,并打造创新设计。这些可配置硬件智能模块几乎不需要代码,功耗极低,并且比在软件中实现相同功能所需的 RAM 或闪存小得多。

独立于内核的外设 (CIP) 是在设计上具有额外功能的外设,可以在不需要中央处理器 (CPU) 干预的情况下处理各种任务。每当需要 CPU 对嵌入式系统进行更改(或处理某种任务)时,它都会依赖您编写的指令,然后下载到单片机的程序存储器中,准确地告知 CPU 该做些什么。

CIP 会自动维护系统内的某些任务,使 CPU 能够简单地监控系统、并行处理其他任务或进入低功耗模式。

 

讲师

Michael Pearce
Michael Pearce
主管应用工程师
Microchip Technoloigy

Michael Pearce 是拥有广泛经验的工程师,在新西兰时就熟悉 PC 制造、车用电子产品、化学制程控制及纳米科技领域,同时担任设计顾问。

2008 年移居美国并延续设计顾问的身分,接着任职Microchip经销商担任产品应用工程师,专门负责Microchip的相关业务,于 2010 年正式成为Microchip应用工程师。 随后开始管理硬件开发团队,并投入新型硅产品开发工作,目前专门主持培训及专有活动。

立即观看

20211209 Microchip Build Embedded Control Functions with CIPs

RELATED EVENTS

使用 MPLAB 生态系统和 Curiosity Nano 开发板,打造创新式的开发工作流程

24 11月 2021 - 24 11月 2022
直播回放

Microchip 有很多工具可以协同工作来协助和加快产品开发进程。我们将探索 Curiosity Nano 开发板、MPLAB® X、MPLAB® 代码配置器 (MCC) 和 XC 编译器等工具,以及它们如何协同工作来快速高效地生成代码。

使用专属物联网的硬件和软件解决方案,开启嵌入式到云端之旅

11 11月 2021 - 12 11月 2022
直播回放

加入我们,我们将带您踏上一段从编写嵌入式代码到连接到云端的旅程。我们将探索 Microchip 的 PIC 和 AVR-IoT 平台,并展示如何在开箱后几分钟内快速连接到云端。

The key to future-proof IoT deployments

25 6月 2020 - 25 6月 2020
Webinar

Deep dive into various use cases to address the critical security challenges faced by customers, understand the common pitfalls in IoT security implementation and how to avoid them.