Custom Meta Tags

Avnet

关于安富利

Avnet Company Logo
Avnet

从构思到设计,再从原型到生产,安富利致力于在产品生命周期的每个阶段为客户提供支持。全面的设计和供应链服务组合,使安富利成为那些引领技术变革的创新者的必备指南。 近一个世纪以来,安富利一直在帮助其全球客户和供货商实现技术的变革可能性。

更多内容(来自安富利)
氢能HVAC:宽禁带半导体赋能下的能源新范式
2026年5月1日
在全球碳中和目标与能源转型的大背景下,建筑与工业领域的能源自主化已成为重要发展趋势。用氢能驱动冷暖自由——这不仅是技术的进化,更是一场能源逻辑重构。
重新定义软件定义时代下的车辆架构
2026年4月1日
汽车产业正在经历的一场深刻转型—— 汽车正从以机械为核心的交通工具,演进为以软件定义的智能移动平台。
AI大模型训练耗电惊人,谁会是新一代AI“电力管家”?
2026年3月1日
应对AI算力的极致电力挑战,硬件单点创新行不通,关键是构建“从电网到芯片”的全链路能力,这要求技术方案商从组件提供者转型为生态赋能者。
巧妙分离电气通路与散热通路Q-DPAK顶部散热实现极致功率密度
2026年3月1日
样品免费申请中。英飞凌CoolSiC™ MOSFET 1200V G2系列适用于电动汽车充电、光伏、UPS、固态断路器、工业驱动及AI等领域。
厘米级定位+意图预判:无线传感技术如何开启“无感时代”
2026年2月16日
当技术协同臻于完美时,体验将变得无比自然:空间会理解你,设备会辅助你,而你,将完全感受不到复杂技术交织的存在。
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。
云边协同+AI:构建智能农业的可持续发展
2025年12月1日
传统农业依赖代代相传的经验,而现代农业正在经历一场深刻的变革——“靠数据种地”,将农业从“劳动密集型”升级为“智能决策型”。
AI“吃电”狂潮下的破局者:高性能电源管理技术
2025年11月15日
尽管全球电网现代化进程复杂,但借助数字化等手段正逐步克服挑战。未来,AI数据中心将成为智慧能源管理标杆,为AI进化筑牢根基。
AI赋能汽车技术生态:深度解析智能驾驶中的感知与决策技术
2025年10月15日
对于汽车产业来说,AI不仅是技术工具,更是未来交通生态的核心基础设施。
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
2025年8月14日
安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
AI算力狂飙不怕“发烧”?探索高效液体冷却方案
2025年7月8日
为防止芯片“高烧不退”,新型液冷技术浮出水面,正在改写芯片散热规则。
基于英飞凌车规级WiFi6/6E和TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱方案
2025年6月10日
安富利推出基于高通SA8295核心板,搭载英飞凌车规级WiFi6/6E&Bluetooth 二合一集成芯片(CYW89570XR)无线模块和英飞凌,TRAVEO™ T2G车规MCU的智能驾舱解决方案。
下一代电动汽车比拼的,不仅仅是电池
2025年6月10日
在电动出行(e-mobility)的新时代,掌控一辆车的,不再是发动机,而是数据、算法与电流的流动。
DeepSeek引爆AI热潮,边缘智能决胜未来
2025年5月10日
如何将这些强大的AI能力从云端成功迁移至实际应用,尤其是在资源受限的边缘环境中,已成为技术领袖们亟待攻克的战略要地。
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。
eVTOL助力“低空经济”蓬勃发展
2025年3月15日
从应用场景来看,未来eVTOL设备将主要用于城市间快速通勤、高效灵活的物流配送以及应急响应公共服务等领域。
安富利创新方案推动多功能机器人为工业自动化与智慧未来赋能
2025年2月15日
随着技术的不断进步,我们有理由相信,多功能机器人将在未来的工业和生活中发挥更加重要的作用。
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考”
2024年12月16日
边缘AI作为推动工业智能化转型的核心力量,正在以惊人的速度崭露头角,成为实现更高效、智能化生产的关键引擎。
不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2024年11月15日
SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。
最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2024年10月15日
安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。
“声”活新体验:AI声纹识别技术,让家更懂你
2024年9月16日
声纹识别技术自20世纪四五十年代起步,最初应用于电话系统,并在21世纪迎来飞速发展。
4D雷达:ADAS领域的新一代感知神器
2024年8月15日
高速NOA、环线NOA甚至城市NOA的不断普及,标志着L2+大范围落地的趋势正在加速。实现NOA的三种主要传感技术(摄像头、毫米波雷达和激光雷达),三种解决方案各有优劣,能够相互补充。
工业运营数字化?低功耗、高性能、超强连接才是“超能力”!
2024年7月15日
全球约有1000万家以上的工厂,总价值46万亿美元,因此工业数字化对于制造业创新而言是极其重要的。低功耗、高性能和连接三大技术趋势在工业运营数字化转型中发挥了关键作用。
多技术融合,开启智慧医疗新时代
2024年6月14日
安富利在智能健康领域,提供一系列传感、处理和嵌入式技术,这些技术能够为医疗设备制造商、健康科技公司以及其他需要智能健康解决方案的企业提供支持,助力优化医疗流程,并促进�
完善充电基础设施建设,引领可持续技术发展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
AI TRiSM 如何引领 AI 的未来 - 建立信任、掌控风险、守护安全的智慧之源
2024年4月15日
AI TRiSM代表人工智能 (AI) 信任、风险和安全管理。在AI、数据通信和图形处理单元(GPU)迅速发展的今天,AI TRiSM框架的重要性日益凸显。
将毫米波波束成形引入新应用
By Steven Fireman   -   2024年4月9日
随着 5G 的推出和相控阵天线的帮助,30 至 300 GHz 的射频频谱,特别是毫米波频段,正在进入自动驾驶等应用领域。
破解物联网“三座大山”:供电、软件碎片化、部署
2024年3月15日
在物联网迈向更广阔应用领域的征途中,存在着三座难以逾越的“大山”:供电问题、软件的碎片化以及系统部署的复杂性。
家用储能系统:走向绿色能源的关键一步
2024年2月15日
随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,我们可以期待家用储能系统在未来发挥更大的作用,推动全球能源向更清洁、更高效、更可持续的方向发展
协作机器人:工厂自动化的“新宠”
2024年1月15日
协作机器人强调与人类工人的互动与协同,它们是工业自动化领域的一股清新之风,代表了自动化技术的一个新方向。
数字化、智能化时代,可编程技术发挥重要作用
2023年12月15日
无论是可编程增益放大器(PGA),还是可编程IC,这些可编程技术凭借着诸多优点正在当今数字化时代,扮演着愈发重要的角色。
制造商(OEM)如何乘上物联网的快车?
2023年11月15日
通过采用现成的模块、预先认证的通信方案,以及强大的云服务,企业能够更加迅速和高效地实现其目标。
量化心跳,为健康护航
2023年10月15日
近距离了解心率检测仪,特别是光学心率检测仪的相关技术,应用和发展
一路狂奔的专用5G网络有多强?
2023年9月15日
5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。
工业储能:让美好明天更可持续
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。
电动汽车,电磁兼容的隐秘战场
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
EMI可以导致电子产品运行不畅,发生故障或完全停止工作。EMI可以由自然或人为的来源引起。
数字接口正推动汽车产业的数据应用发展
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
高速汽车网络连接独立的控制单元。本文比较了以太网、CAN和SPE的作用和规范,并探讨了最近实现区域网络架构的网络创新。
了解 EMI 和 EMC 在电动车中的重要性
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
对电磁干扰和电磁兼容性的基本知识有深入的了解对任何汽车工程团队来说都是至关重要的。本文介绍了这些概念以及一些初步的检查表项目。
开启元宇宙,寻找想象力的边界
2023年6月15日
这是一个超越现实界限的数字领域,融合了虚拟现实、增强现实和混合现实技术,在其中,人们可以尽情探索和体验各种场景和活动,获得全新的互动体验。
自由无限:无线充电的力量
2023年5月15日
随着技术的不断进步和消费者对更方便、更高效的充电解决方案需求的增加,无线充电有望成为我们日常生活中无处不在的一部分。让我们释放无线充电的力量,拥抱移动的自由。
工业云平台,提质增效的引擎
2023年4月15日
With people's growing demand for personalized products an随着人们日益增长对产品和服务个性化的需求,以及企业数字化进程的加速和对生产效率的追求,工业云平台逐渐成为一个市场热点
电动汽车的未来何以永续?
2023年3月15日
每当谈及未来汽车行业的发展态势,“低碳环保”这一话题仍旧是焦点所在。目前,众多车企已将可持续发展作为重要的战略支点,其主要目的是为了减少资源消耗、降低废弃物排放。
我们要去的地方,不需要道路!
By Philip Ling   -   2023年3月15日
We’re a grounded species reaching for the stars. Personal aircraft will let us colonize the air immediately above us and expand our cities in ways that don’t need networks of multilane highways. For eVTOLs, air taxis are just the beginning.
物联网已为虚拟临床试验的时代做好准备
By Philip Ling   -   2023年2月15日
临床试验需要时间和金钱,但也需要参与者和大量数据。物联网现在正被用于虚拟从参与者获取数据,并在数字领域进行临床试验。
Yes, you can get to market fast in IoT
By Mark Josewski   -   2023年1月9日
The IoT is giving OEMs new ways to serve customers. With these new products come new business models. Bringing a new solution to market takes effort. Where should you put your resources?
How 5G networks support precision agriculture
By Avnet Staff   -   2023年1月9日
Modern farming faces many challenges, but technology holds the key. Precision agriculture uses the latest technologies, enabled by 5G networks. Drones and robots have joined tractors and harvesters, becoming the hardware of farming.
Choosing the right image sensor for machine vision applications
By David Hustler   -   2023年1月6日
The core component in any machine vision system, the image sensor has a major influence on product performance—but there's no universal right fit. There are many aspects to consider, and every manufacturer's product is different.
Let’s explore the technology inside IoT endpoints
By Steven Dettloff   -   2023年1月6日
When it comes to the IoT, almost anything is possible. Engineers within OEMs using the latest semiconductor solutions can be more innovative when developing endpoints. And new technologies are creating new business opportunities.
Explore some real-world examples of private 5G networks
By Avnet Staff   -   2023年1月6日
There are increasing examples of private 5G networks, but many more at the trial-and-test bed stage. Find out why all kinds of industries are building private 5G networks rather than using public 5G networks.
Putting 5G in space for the massive IoT
By Philip Ling   -   2023年1月4日
5G cellular networks and the massive IoT are a natural fit. Putting 5G cell towers in space is taking massive to a new level. To learn more, Avnet spoke with Sateliot Chief Business Officer Gianluca Redolfi, one of the pioneers in this area.
New, free design books deliver inside story on EV charging
By Philip Ling   -   2022年12月19日
EV charging infrastructure has the capacity to support many more suppliers at every stage in the supply chain. If you manufacture EV supply equipment, or are looking at the market opportunity, these new design resources are a must-read.
Why you should be turning on to brushless DC motors
By Avnet Staff   -   2022年11月22日
For most applications, brushless DC motors are the more flexible and efficient choice.
基于人工智能的图像识别完成艰苦的工作
By Philip Ling   -   2022年10月21日
拍照很容易。分析图像才是难点。让算法完成繁重的工作,更快地获得更好的结果。
Build better IoT applications
By Philip Ling   -   2022年10月20日
More OEMs like you now favor a microservice architecture. Remove the barriers to agile development and give your engineers greater freedom. The results will be worth the effort of migration.
您知道碳化硅品质优值(Figures of Merit)的重要性吗
2022年10月15日
碳化硅半导体在电力转换设备中越来越普遍,特别是在电动汽车、太阳能和储能系统领域。本文回顾了它的各种应用,并探讨可用于器件比较的碳化硅品质优值(Figures of Merit)。
电池不适用于可再生能源的储存
By Cameron Coward   -   2022年9月15日
许多可再生资源,包括太阳能和风能,都有一个严重的缺点:无法依需求生产能源。为了在人们需要时提供电力,我们必须储存可再生资源产生的能源。
低碳趋势下,光伏等新能源产业正在助力能源结构变革
2022年9月15日
大力发展光伏等新能源是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然选择
Why should you consider a smart monitoring system for your diesel generator?
By Philip Ling   -   2022年8月17日
The IoT is changing the way we manage and maintain essential assets. Smart sensors, cloud-based analytics and remote management are coming together to increase productivity, efficiency and reliability.
Commercial greenhouses are using the IoT and automation control systems to maximize yield
By Philip Ling   -   2022年8月8日
Connected sensors and the experience of professional growers are coming together to change the shape of farming. The greenhouses of the future will leverage the IoT to increase crop yield and reduce energy usage.
What happens when the American muscle car goes electric?
By Valeri Oliver   -   2022年7月21日
As we march onward to EV ubiquity, words like “muscle car” and “EV charging” are more often appearing together in conversations. Can an EV car really go fast? Will it feel like a muscle car when it does? We’re about to find out.
How wide bandgap semiconductors are improving renewable energy design
2022年7月13日
While silicon served us admirably for half a century, engineers are turning to wide bandgap technologies such as silicon carbide and gallium nitride to increase converter/inverter efficiency as momentum to harness renewable energy increases.
近距离观测碳化硅的质量
2022年6月27日
碳化硅以既定的制造方法为基础,但需要全新的制造工艺。提高产量和降低成本取决于在每一阶段都实现最高质量。
鲁棒性测试对碳化硅供应链来说不可或缺
2022年6月10日
在高可靠性/可用性应用中,碳化硅半导体被视为新兴技术。本文解释了它们的优点,以及具有强大测试的端到端供应链如何使SiC成为安全的设计选项。
What does the future of automotive technology look like?
By Jamie Pederson   -   2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.
工业物联网&边缘计算,需要打破短板效应
2022年4月22日
工业制造过程中会产生大量数据,利用这些数据可实现重要的目标——预测故障、优化设备寿命、优化生产流程以便更好地满足市场需求。
What to consider when choosing a connector (interconnect solution)
By Jamie Pederson   -   2022年4月21日
Selecting interconnect products for your project is a crucial step in the design process and there are several things to keep in mind when making those decisions. In this article we’ll discuss the most common considerations and how interconnect ma
What is polarization, keying and color coding for interconnect?
By Jamie Pederson   -   2022年4月10日
Establishing a properly aligned connection quickly is key in any assembly or installation process. Polarization, keying and color coding are primary means to ensuring connections are made quickly and safely. In this article we’ll discuss each of
边缘控制器能否为工业物联网带来IT和OT平衡?
By Philip Ling   -   2022年1月19日
将更多实时智能置于工业自动化的核心,正在创造一种新的控制技术。 连接和控制必须在工业物联网中齐头并进,但它需要两全其美。
无程序代码设计如何加速工业物联网的发展
By Philip Ling   -   2022年1月14日
为工业物联网解决方案开发大量新的和多样化的设备可能会挑战您的工程资源。 使用无代码开发方法可以减少挑战的规模和复杂性。
如何透过机器学习(ML)进入市场
By Philip Ling   -   2022年1月12日
有些人可能认为机器学习是人工智能的辅助行为,但在工业领域,它是主要的吸引力。我们采访了 Avnet Silica 的 Michaël Uyttersprot,他是欧洲、中东和非洲地区 AI/ML 和视觉系统解决方案经理
在毫米级波长之外,太赫兹领域正在等待
2021年10月13日
想实现太赫兹频率的潜力,需要从半导体到网络设计在技术上取得巨大进步。
关于5G系统的机电互连,你需要知道些什么
2021年10月12日
高性能射频、输入/输出和板连接器帮助开发者应对5G的挑战。
对,毫米波5G还活着
2021年10月12日
5G 真正需要的是一种新的网络设计,其中 "智能 "中继器、先进的软件和算法、数字波束成形和其他技术使毫米波信号能够渗透到有射频限制的环境中
5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)
2021年10月11日
5G是一个技术上的移动目标,在未来几年内会有很多变化。 5G有可能会过于昂贵或在技术上无法部署。这就是SDR 发挥了作用之时。
将来,6G网络能解决哪些城市交通问题
2021年10月11日
6G网络和自动驾驶汽车可以使交通拥堵成为过去。
5G仍在不断演变,6G却已瞄准万物互联
2021年10月8日
确定6G标准具体事项和范围的工作已经在进行中。如果说5G在某种程度上是为了实现物联网,那么6G就是为了实现万物互联— 包括你在内。
借助 SiC 技术,实现三大设计自由
By Milan Ivkovic   -   2021年4月17日
尽管 SiC 技术的性能和潜力毋庸置疑,但一些设计人员最初可能仍然会犹豫不决,无法下定决心使用 SiC 技术来处理新项目
与 Si 相比,SiC 技术优势毋庸置疑
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
目前,碳化硅 (SiC) 技术发展到了引爆点,它的明显优势推动着实际应用的广泛采用。
The undeniable advantages of SiC technology over Si
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
Silicon carbide (SiC) technology has reached the tipping point, the state when undeniable advantages push a technology into rapid adoption.
为什么边缘人工智能如此重要
2020年10月30日
边缘的AI正在改变许多行业,包括运输、国防、制造业和医疗保健等
不要在物联网中重复无用的工作
2020年10月30日
安富利提供可扩展且可重复的垂直软件即服务 (SaaS) 应用程序,为零售、医疗保健、工厂和运输领域的客户提供支持。
为互联设备构建正确的安全基础
2020年10月30日
物联网的发展带来了互联设备的繁荣,因此安全比以往任何时候都更为重要。探索如何建立正确的安全基础。
Avnet and Tapptek collaborate remotely to develop beverage analytics device
2020年6月26日
It was only natural for us throughout this year’s challenges to reach further and find new ways to help our partners develop technology solutions.
物联网平台: 自建, 外购, 或双管齐下?
By Lou Lutostanski   -   2020年4月9日
由于技术有更容易获得、价格更可承受和整体大众化的趋势,如今越来越多人尝试自行努力和完成各种事情。
从自动驾驶细说汽车行业的现状
2020年3月6日
物联网正在彻底改变各行各业,这种说法並沒有夸大其辞。而汽车行业中的变化速度也确实惊人。
从《摩登原始人》到《杰森一家》的历程
2020年3月6日
当然,要实现驾驶员能在上班途中看小说,我们还有一些严肃的技术问题需要探讨。
边缘的长距离低功耗网络技术LoRaWAN及人工智能如何革新物联网
2020年3月1日
智能的物联网系统暴露了云计算中的潜在问题。智能和自动化的增加,无可避免地导致以强调性能表现及安全性的应用程序出现了无法预料的延迟。
定制化IoT解决方案–带来竞争优势及安全性挑战
By Guillaume Crinon   -   2020年3月1日
无论您是拥有内部团队还是要将基础开发导出给可靠的合作伙伴,请确保在实施和部署物联网解决方案时,提出正确的问题。
重新定义物联网的 nanopower
2020年2月26日
现今物联网中诸多趋势皆以高大上的目标(无论是人工智能还是区块链)为中心,但如果物联网最具革命性的部分之一是设计人员需要每天考虑的设备要素呢?
健康可穿戴设备中主要模拟设计考虑因素之间的连接性
2020年2月26日
超低功耗模拟人体传感器、数字微控制器以及创新电源和电池管理电路的开发正在推动可穿戴医疗保健产品的增长。应用已从运动跟踪扩展到血氧水平、血糖水平、体温等的持续监测。
一流产品是您的模拟设计的唯一考虑因素吗?
2020年2月26日
当提到设计时,我们很容易就能找到最顶尖的。不论“最好”的部分是什么,对您的设计而言,可能就是最吸引人的部分,对吗?
6 种独特的运算放大器电路
2020年2月26日
电子电路已从分立电路演化为单个芯片上的高度集成电路 (IC),造就了能节省空间和成本的高度先进的模拟和数字系统。
在不那么可靠的世界中设计可靠的模拟电路
2020年2月25日
模拟与一切产品相关。如果不是供货商在过去几十年中开发出众多模拟和混合信号元器件,让如此众多产业领域突飞猛进的数字“革命”就无法付诸实现。
边缘物联网:人工智能将如何改变物联网架构
By Lou Lutostanski   -   2019年10月29日
未来学家预言,人工智能(AI)和物联网(IoT)将颠覆现有的商业模式、深刻改变人类社会,其影响力甚至会超过工业革命和数字革命的总和。
专访丨安富利张家源:一站式解决方案简化物联网开发流程
2019年5月16日
技术落地,商业模式落地,并不是只靠概念火热和一腔激情就可以了,它需要稳步地探索与实践,更需要上游解决方案商的助力。致力于提供物联网解决方案及应用的安富利,就是做这个
如何把物联网见解转化为行动
By Bill Amelio   -   2019年3月22日
虽然物联网平台能够产生大量见解,但如果不对这些见解加以利用的话,您将无法改善您组织机构的效率、提高客户满意度或开拓新的业务机会。
Buy or build your IoT infrastructure
By Michael Lamp   -   2018年3月6日
To build or not to build? That’s the question many businesses face when starting to create plans for an IoT project.
Clarius takes ultrasounds further
2018年1月30日
Case Study
From the magical to the unimaginable, ultrasound technology gives critical insight in to what’s going on in the depths of our bodies. Despite a century of innovation, the multi-billion-dollar ultrasound industry is still dominated by large, cart-based sys...
解构电池管理系统的实力
2017年8月28日
根据预测,到2020年中国车用动力电池的市场规模将达到1200亿元,届时国内电动车用BMS的市场规模将达170亿元。尽管BMS在整个电动汽车中的成本比重并不高,但为了确保动力电池不会成为
你能“看见”的,比你看见的多得多!
2017年8月28日
今天除了人类自己的眼睛,还有越来越多的“机器之眼”在帮助我们观察、记录和分析着周遭的这个世界,让我们实际的视觉能力大为扩展和增强。