202606-物理AI到底在改变什么

202606-物理AI到底在改变什么

Gartner点名的2026核心趋势:物理AI到底在改变什么?

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

商业与技术洞察公司Gartner将“物理AI”(Physical AI)列为2026年十大战略技术趋势之一,这一判断反映了AI从数字空间向物理空间落地的行业普遍预期,意味着AI不再局限于屏幕之内,而是开始深度融入物理世界,一场由自主机器驱动的产业变革正在加速到来。作为让机器真正“看懂”并“驾驭”物理世界的核心技术,物理AI正从实验室走向产业一线。
 

自主机器的核心挑战

自主机器的工作逻辑可类比为人类的“观察-思考-行动”过程:通过传感器“看见”环境、边缘AI“理解”场景、执行系统完成任务。这个闭环必须在毫秒级内完成——在高速运转的生产线上,几毫秒的延迟可能意味着产品质量下降甚至安全事故。而支撑这一毫秒级闭环高效运行的,是两大关键支撑性底层技术:高速互连与精细化功耗管理。前者决定了自主机器内部海量数据能否实时流转,后者决定了自主机器能否在有限能源下持续运行。
 

互连:打通自主机器的“神经系统”

一台自主机器运行时,各类感知端与计算、执行单元之间持续产生并传输着海量的多源数据——摄像头捕获的图像、力矩传感器的触觉反馈、关节角度的实时数据……这些数据必须在“神经中枢”内快速汇聚、融合、决策。

在多台自主机器人协同作业的场景中(如流水线同步装配),各机器人之间需要微秒级的时间同步。此时,光模块凭借高带宽、低延迟、抗干扰的优势,成为机间高速互连的理想选择。配合主芯片内置的SerDes接口,光模块能在较长距离传输中保持信号完整性,确保分布式自主系统获得可靠、低抖动的信息通道。

为满足自主机器在高速互连、实时AI推理、低功耗运行与小型化的综合需求,安富利基于恩智浦(NXP)MCX N系列微控制器 ,推出多款“开箱即用”的AI解决方案。这些方案可为客户提供高效、可靠且灵活的AI功能,助力客户快速部署机器学习应用,加速边缘智能落地。

Gartner’s Top 2026 Trend: What Is Physical AI Really Changing?
 

恩智浦MCX N94x与MCX N54x系列微控制器 搭载双核高性能Arm® Cortex®-M33内核,运行频率最高可达150MHz,配备2MB闪存及可选全ECC RAM,同时集成DSP协处理器与‌eIQ Neutron神经网络处理器(NPU)。其中NPU的机器学习推理吞吐量较单CPU核心提升最高达42倍,可大幅缩短处理器唤醒工作时间,显著降低系统整体功耗,完美适配自主机器对低延迟、高能效的核心要求。
 

功耗管理:让自主机器“持久奔跑”

2026年4月举办的北京亦庄人形机器人半程马拉松赛事 中,参赛机器人在约21公里的高负荷运动场景下,普遍面临高功耗带来的发热、续航压力,部分队伍采用换电等策略保障完赛。这一现实场景直观凸显了自主机器在长时间连续工作时,高功耗引发的发热失控、作业中断等核心痛点,也让行业进一步意识到精细化功耗管理技术的紧迫性与必要性。

电池技术的进步让移动机器人拥有了更强的“体能”,但要实现真正的“长续航”,功耗管理才是关键。

动态电压频率调节(DVFS)多年来一直被用于计算领域,以平衡性能和功耗。根据实际计算负载动态调整处理器电压与频率,计算密集时全力输出,空闲时降频休眠。更先进的思路是探索更细粒度的DVFS策略,例如将调节响应时间从毫秒级向微秒级演进,并配合边缘AI功耗管理系统——用AI模型预测计算负载,主动调整功耗状态,实现比被动响应式更优的能效表现。

边缘AI功耗管理系统还可以在多个睡眠层级间智能切换,处理短期任务时保持浅睡以快速唤醒,空闲时回归深睡以节省功耗。这需要硬件、固件与软件的协同优化——单一技术层面无法彻底解决自主机器功耗管理的复杂问题。

无论是构建打通机器“神经”的高速互连,还是实现让其“持久奔跑”的精细功耗管理,物理AI走向产业一线的每一步,都离不开从器件、软件到系统集成的完整生态支撑。安富利在电子元器件分销与技术支持领域的积累,为开发者提供从“技术选型”到“量产落地”的全链条服务。更重要的是,安富利连接的全球供应商网络,能够帮助客户快速获取最新的芯片、光模块、无线模块、传感器等关键器件,缩短从概念验证到产品上市的周期。

 

 

Helpful Links

202606-物理AI到底在改变什么

202606-物理AI到底在改变什么

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当AI集群冲上1.6T:别只盯GPU,IP&E才是数据中心的“隐形总线”
2026年10月1日
算力芯片定义了性能的“天花板”,而IP&E则决定了它能否在极限负载下稳固不坠。从AEC铜缆到LPO光模块,从背板连接器到被动器件,恰恰构成了1.6T时代数据流动的真实路基。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现
2026年9月1日
全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。

202606-物理AI到底在改变什么

相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会