物联网的未来表示数十亿台装置必须与网络上的服务器通讯以及相互通讯,所以 安全性和连网能力是非常重要的。 探索我们的资源,以了解最新的安全性和连网趋势和技术。
利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
2025年8月14日
安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
一路狂奔的专用5G网络有多强?
2023年9月15日
5G在海量数据处理以及设备连接方面的增强,使其可以支持从高质量视频流到实时数据分析等各种应用。
开启元宇宙,寻找想象力的边界
2023年6月15日
这是一个超越现实界限的数字领域,融合了虚拟现实、增强现实和混合现实技术,在其中,人们可以尽情探索和体验各种场景和活动,获得全新的互动体验。
A shortcut to save days costs weeks instead
By
Chris Ammann
-
2022年12月5日
Are you tempted to take an engineering shortcut in your next design? Take one supplier partner engineer’s experience and advice that there’s an excellent chance it will come back and bite you.
What is polarization, keying and color coding for interconnect?
By
Jamie Pederson
-
2022年4月10日
Establishing a properly aligned connection quickly is key in any assembly or installation process. Polarization, keying and color coding are primary means to ensuring connections are made quickly and safely. In this article we’ll discuss each of
奏响5G交响乐,谁是指挥家?
2022年2月18日
利用光波作为传输介质的光互连技术成为当前以及未来主流的实现中长距离数据通信的技术方向
5G互连设计挑战及其解决方案
2021年10月14日
安富利跟Molex全球产品经理麦克·汉森(Mike Hansen)沟通,以了解更多关于铜质互连在下一个高速蜂窝网络发展中的作用。
在毫米级波长之外,太赫兹领域正在等待
2021年10月13日
想实现太赫兹频率的潜力,需要从半导体到网络设计在技术上取得巨大进步。
关于5G系统的机电互连,你需要知道些什么
2021年10月12日
高性能射频、输入/输出和板连接器帮助开发者应对5G的挑战。
对,毫米波5G还活着
2021年10月12日
5G 真正需要的是一种新的网络设计,其中 "智能 "中继器、先进的软件和算法、数字波束成形和其他技术使毫米波信号能够渗透到有射频限制的环境中
5G的未来取决于软件定义的无线电(SDR)
2021年10月11日
5G是一个技术上的移动目标,在未来几年内会有很多变化。 5G有可能会过于昂贵或在技术上无法部署。这就是SDR 发挥了作用之时。
将来,6G网络能解决哪些城市交通问题
2021年10月11日
6G网络和自动驾驶汽车可以使交通拥堵成为过去。
5G仍在不断演变,6G却已瞄准万物互联
2021年10月8日
确定6G标准具体事项和范围的工作已经在进行中。如果说5G在某种程度上是为了实现物联网,那么6G就是为了实现万物互联— 包括你在内。
5G来了,我们都得靠“边”站……
2021年5月24日
作为未来万物互联世界的网络骨架,5G的野心是要覆盖我们想象力所能及的“全场景”的无线互连需求。
5G在路上!
2021年5月24日
现在已经没有人问“5G离我们还有多远”了,因为我们已经置身其中。
5G,打开多维新世界
2021年5月24日
5G的海量连接以及高可靠性和低延时,结合AI和边缘计算,必将给各行各业带来颠覆式创新,打开一扇通往多维创新世界的大门
为互联设备构建正确的安全基础
2020年10月30日
物联网的发展带来了互联设备的繁荣,因此安全比以往任何时候都更为重要。探索如何建立正确的安全基础。
车钥匙的消亡史,正在上演……
2020年9月1日
数字车钥匙是通过无线通信技术,赋予智能手机和可穿戴设备以“车钥匙”的功能,由此用户就可以以更便捷、安全的方式打开车门、操控汽车。
汽车座舱的多屏时代来了,你动不动“芯”?
2020年9月1日
触控屏正在成为车载HMI的主旋律,多屏时代的汽车座舱新体验,让人充满了期待,也会让越来越多的用户为之心动。
服务型网关:唤醒“沉睡”的汽车数据
2020年9月1日
唤醒“沉睡”的汽车数据,真正让他们“变现”,也就成了当今汽车行业迫切需要解决的一个问题。“服务型网关”是诸多解决思路中的一个。
无线通信协议如何成就或破坏设计
2020年3月3日
设计过程中包括许多需要工程师做出的关键决策,例如使用哪种无线通信协议。
边缘的长距离低功耗网络技术LoRaWAN及人工智能如何革新物联网
2020年3月1日
智能的物联网系统暴露了云计算中的潜在问题。智能和自动化的增加,无可避免地导致以强调性能表现及安全性的应用程序出现了无法预料的延迟。
健康可穿戴设备中主要模拟设计考虑因素之间的连接性
2020年2月26日
超低功耗模拟人体传感器、数字微控制器以及创新电源和电池管理电路的开发正在推动可穿戴医疗保健产品的增长。应用已从运动跟踪扩展到血氧水平、血糖水平、体温等的持续监测。
Wi-Fi 6来了,你约吗?
2020年2月1日
The Wi-Fi Alliance announced in September 2019. This refocuses attention on Wi-Fi, an old friend who has been quietly by our side but hardly top-of-mind.
智慧城市这十年:那些变了的和没变的……
2019年10月21日
前不久,MarketsandMarkets发布了全球智慧城市发展的最新报告,报告中的数据显示:2018年全球智慧城市市场规模将达到3080亿美元,预计到2023年这个市场将达到7172亿美元,年复合增长率为18.4
有线连接:自动化系统如何为工业物联网提供动力
2019年7月16日
从过程控制和汽车装配,到机器人技术和食品饮料行业,工业4.0背后的概念涉及到所有行业。
Sigfox 的市场掘进
2017年8月28日
Sigfox 的目标是希望构建一个完全独立于现有无线蜂窝网络的无线广域网络,为低功耗传感设备提供低速连接。截至2017年底,Sigfox已经覆盖了45个国家和地区的380万平方公里,连接250万台设备
您有开发NB-IoT方案的需求吗?
2017年8月28日
NB-IoT由于是3GPP推出的工作于电信授权频段的技术标准,在蜂窝移动通信技术中处于承前(LTE)启后(5G)的位置,所以从它诞生之日起,就得到了无线通信行业的“追捧。
蓝牙5.0背后的商业版图,你真的看明白了吗?
2017年8月28日
在原有的蓝牙标准中,Beacon设备广播通信的载荷能力受制于最大数据长度,仅有31字节,因容量有限难于向用户传达更丰富的信息,而蓝牙5.0标准解决了这个问题,将广播数据长度增加到25