202601-汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻

202601-汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻

汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

一台汽车在雨中行驶,摄像头被水珠模糊,激光雷达因大雨衰减,而毫米波雷达系统依然清晰地勾勒出前方道路的关键目标轮廓——这正是汽车智能化时代高级驾驶辅助系统(ADAS)进化的核心方向。传感器技术、人工智能算法和节能微处理器的进步使ADAS成为现代汽车的标配,然而大多数ADAS系统主要是前向感知,视野仅90至120度;即便使用多摄像头实现360度视图,在空间精度和物体检测方面仍存在妥协。
 

雷达技术:全天候汽车之眼

在ADAS的多种传感技术中,雷达是少数能在绝大多数环境条件下稳定运行的传感器技术之一,无论是白天、夜晚,还是雨、雾、雪等恶劣天气。

与其他传感器相比,雷达性能不易受环境因素干扰,因而成为ADAS应用的核心部件。凭借其成本优势,雷达技术为汽车制造商提供了降低系统成本的机会。

但要成为ADAS中主要的传感器技术,雷达需要更精确的目标识别和更高的空间精度。设计更大孔径的雷达虽能提高检测精度,却需要更多物理空间,特别是对于前置雷达,往往会影响车辆的外观设计。
 

分布式孔径雷达:突破物理限制的创新

分布式孔径雷达(DAR)作为一种创新解决方案,正受到越来越多关注。这种方案通过放置两个或多个物理上分离的、面向前方的中程雷达传感器,突破了传统雷达的物理限制。通过协同多个传感器并结合传感器融合技术,DAR可以创建一个大虚拟孔径,方位分辨率达到0.5度或更小,显著提升空间分辨率。
这种方法有助于检测邻近的单个物体,实现更精确的车辆定位和物体识别。研究表明,使用三个传感器可以进一步提高性能。与传统雷达相比,DAR在保持高性能的同时,避免了笨重的硬件设计,解决了车辆集成面临的挑战。
 

4D成像雷达:传感技术的未来

全面实现导航驾驶辅助(NOA)需要三种主要传感技术——摄像头、毫米波雷达和激光雷达。每种技术都有其优势和局限性,彼此相互补充。

虽然激光雷达的高分辨率无可争议,但随着4D成像毫米波雷达技术的不断发展,它在许多应用场景中正迅速成为激光雷达的可行替代品。

4D成像毫米波雷达具备距离、速度、方位角和仰角四个维度的探测能力,实现真正的三维空间感知。许多汽车制造商正在用成本较低的4D成像毫米波雷达取代或计划取代激光雷达。

盖世汽车研究院预测2030年乘用车L2级及以上功能标配市场渗透率有望超90% ,这预示着4D成像毫米波雷达在汽车行业的光明前景。
 

安富利4D雷达方案:重塑4D雷达性能边界

安富利提供的S32R41+2*TFE82双芯片级联方案 代表了4D成像雷达的前沿技术。该解决方案从三个关键角度推动了技术进步:

一是出色的射频前端传感,4D成像毫米波雷达需要准确识别行人、自行车等小目标,要求传感器在长距离内能精确探测,并可靠区分小物体。优化后的射频性能通过增强射频链路预算、输出功率、噪声系数和相位噪声,显著提升了检测能力和分辨率。TEF82 RFCMOS汽车雷达收发器是一款高性能、单芯片、低功耗的解决方案,工作频率为76GHz至81GHz,覆盖整个汽车雷达频带。

4D Imaging Millimeter Wave Radar Equips Vehicles with Superhuman Vision


二是强大的数据处理能力,S32R41处理器提供的强大计算能力使雷达能够实时处理大量数据,并生成准确的三维位置+速度的环境图像。通过采用多输入多输出(MIMO)技术,雷达系统可以访问更多的虚拟信道,从而大幅提高目标检测和跟踪的精度和范围。

4D Imaging Millimeter Wave Radar Equips Vehicles with Superhuman Vision


三是创新的开发工具与环境,安富利还可提供天线参考、相应的雷达校准算法以及友好的开发环境,使射频工程师能够轻松评估TEF82的射频性能,算法工程师也能高效地开发和验证自己的算法,加快开发进程。

随着技术的不断进步,下一代ADAS系统将不再仅仅依赖于单一传感器技术,而是会走向多技术融合的道路。4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。

未来的汽车将不再仅仅是交通工具,而是成为拥有“超强感知能力”的智能伙伴。


 

 

 

Helpful Links

202601-汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻

202601-汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现
2026年9月1日
全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
重新定义软件定义时代下的车辆架构
2026年4月1日
汽车产业正在经历的一场深刻转型—— 汽车正从以机械为核心的交通工具,演进为以软件定义的智能移动平台。

202601-汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻

相关活动
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会