不止SiC,電動汽車中的“小兵”
	
    
        
       2024年11月15日
       SiC器件正在為電動汽車充電開啟一個全新的時代,而無源元件如MLCC則為這一變革提供了堅實的支撐。通過合理選擇和優化無源元件,可以進一步提升充電系統的效率、可靠性和性能。
    
   
   
    
	最潮的打工人,已經開始騎電動自行車了
	
    
        
       2024年10月15日
       安富利將借助在電動汽車充電領域的成功經驗,圍繞ADAS和高效EV充電器兩大核心技術,為Ebike的普及和性能提升提供全方位的支援,讓更多人享受科技的魅力,感受自由騎行的樂趣。
    
   
   
    
	工業儲能:讓美好明天更可持續
	
    
        
 By 
       
      Avnet Staff 
       
       
         -        
       2023年8月15日
       能源是氣候挑戰和可持續發展的核心,也是解決問題的關鍵。 能源存儲,是能源產生和使用鏈中最關鍵的部分,也是影響能源效率最大,技術發展最快的部分。
    
   
   
    
	自由無限:無線充電的力量
	
    
        
       2023年5月15日
       隨著技術的不斷進步和消費者對更方便、更高效的充電解決方案需求的增加,無線充電有望成為我們日常生活中無處不在的一部分。讓我們釋放無線充電的力量,擁抱移動的自由。
    
   
   
    
	可持續能源驅動可持續發展
	
    
        
       2023年1月12日
       為了實現自給自足,滿足全球日益增長的能源需求,以及應對溫室氣體排放造成的氣候變化威脅,應多善用可持續能源,以符合人們健康的共同利益。
    
   
   
    
	電動汽車充電基礎設施及技術發展
	
    
        
       2022年11月15日
       在不遠的將來,自動和無線充電設備可能會在我們周圍出現,讓我們擁抱新能源
    
   
   
    
	穩健性測試對碳化矽供應鏈來說不可或缺
	
    
        
       2022年11月10日
       在高可靠性、高可用性的應用中,SiC半導體被視為新興技術。本文不僅介紹了SiC的優勢,還詳述了含有穩健性測試的端到端供應鏈,穩健的供應鏈使得SiC的品質更安全可靠。
    
   
   
    
	您知道碳化矽優值係數(Figures of Merit)的重要性嗎
	
    
        
       2022年11月10日
       碳化矽半導體在電力轉換設備中正變得無處不在,特別是在電動汽車、太陽能和儲能系統領域。本文通過分析各種應用,細緻探討了可用於比較器件的優值係數(Figures of Merit)。
    
   
   
    
	疫情啟示:暖通空調(HVAC)賦能智慧建築,護衛健康!
	
    
        
       2022年10月15日
       節能HVAC系統和設備的使用有效地降低了對電力的需求,從而使HVAC系統和整個建築變得更加綠色環保。
    
   
   
    
	綠氫可否成為世界上最可持續的能源來源?
	
    
        
       2022年9月15日
       將取之不盡的能源不斷轉化為有用的工作,似乎是比使用不斷自我再生的能源的想法更容易實現—而且完全地可以持續。
    
   
   
    
	電池不適用於可再生能源的儲存
	
    
        
 By 
       
      Cameron Coward 
       
       
         -        
       2022年9月15日
       許多可再生資源,包括太陽能和風能,都有一個嚴重的缺點:無法依需求生產能源。 為了在人們需要時提供電力,我們必須儲存可再生資源產生的能源。
    
   
   
    
	低碳趨勢下,光伏等新能源產業正在加速能源結構變革
	
    
        
       2022年9月15日
       從主要依靠化石能源的能源體系,向零碳的風力、光伏和水電轉換,大力發展光伏等新能源是實現“碳達峰、碳中和”目標的必然選擇
    
   
   
    
	Why should you consider a smart monitoring system for your diesel generator?
	
    
        
 By 
       
      Philip Ling 
       
       
         -        
       2022年8月17日
       The IoT is changing the way we manage and maintain essential assets. Smart sensors, cloud-based analytics and remote management are coming together to increase productivity, efficiency and reliability. 
    
   
   
    
	How wide bandgap semiconductors are improving renewable energy design
	
    
        
       2022年7月13日
       While silicon served us admirably for half a century, engineers are turning to wide bandgap technologies such as silicon carbide and gallium nitride to increase converter/inverter efficiency as momentum to harness renewable energy increases.
    
   
   
    
	近距離觀測碳化矽的品質
	
    
        
       2022年6月27日
       碳化矽製造建立在現有的生產方法之上,但需要全新的工藝。提高產量和降低成本,有賴於在生產過程的每個階段保證最高品質。
    
   
   
    
	電動汽車“快充”,能有多快?
	
    
        
       2021年11月15日
       電動汽車的用戶千差萬別,但大家內心的焦慮是相同的——讓人煩心的事兒無外乎兩件:我的車還能跑多遠;到哪兒去充電……今天我們就來聊聊電動車充電這件煩心事。
    
   
   
    
	借助 SiC 技術,實現三大設計自由
	
    
        
 By 
       
      Milan Ivkovic 
       
       
         -        
       2021年4月17日
       儘管 SiC 技術的性能和潛力無庸置疑,但一些設計人員最初可能仍然會猶豫不決,無法下定決心使用 SiC 技術來處理新專案
    
   
   
    
	與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑
	
    
        
 By 
       
      Milan Ivkovic 
       
       
         -        
       2021年4月16日
       目前,碳化矽 (SiC) 技術發展到了引爆點,它的明顯優勢推動著實際應用的廣泛採用。
    
   
   
    
	資料中心的“退熱貼”,誰有?
	
    
        
       2020年9月1日
       進入了物聯網時代的我們,或多或少都患上了電源焦慮症,不由自主地會去操心“智能”了的手機、手環、門鎖等設備,是否還有足夠的電可用。
    
   
   
    
	提升TWS耳機續航,需要什麼樣的“充電器”?
	
    
        
       2020年9月1日
       TWS耳機在過去幾年中一直保持著100%的增長率,2019年的出貨量達到了1.2億台,而2020年底有望突破2億台。