202603-誰會是新一代AI“電力管家”

202603-誰會是新一代AI“電力管家”

AI大模型訓練耗電驚人,誰會是新一代AI“電力管家”?

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

Gartner對2026年十大戰略技術趨勢的研判揭示了技術戰場正在發生根本性轉移,更是對所有技術決策者發出的明確信號:我們正步入一個由人工智慧(AI)徹底重塑的高度互聯世界。在這個世界裡,演算力就是新石油,而供電與散熱系統——則是確保油田不枯竭、不自燃的關鍵命脈。

根據斯坦福《2023年AI指數報告》,AI大語言模型GPT-3單次訓練耗電1287兆瓦時,該電量相當於3000輛特斯拉各行駛20萬英里的總耗電量,同時訓練過程會排放552噸二氧化碳。如此龐大的耗能不僅會給企業帶來高額的電費開支和潛在碳稅成本,加重運行負擔,也會加劇社會層面的碳排放壓力。而這場圍繞能效與成本的破局之戰,恰恰要從被忽視的電源技術革新與架構升級中尋找答案。

性能與功耗的“死亡交叉”:為什麼電源成了AI的咽喉?

AI晶片的算力競賽已進入白熱化階段,但這條摩爾定律的延長線,正畫出一道令人不安的軌跡:性能的每一次飛躍,都伴隨著功耗更陡峭的攀升。

我們正在逼近“功耗牆”——單純堆砌電晶體已無法換來等比例收益,反而讓資料中心淪為“電老虎”。這不僅是成本問題,更是規模擴展的物理瓶頸。

液冷技術從“可選項”變為“必選項”,正是這場靜默危機的直接體現。但比散熱更前置、更根本的挑戰,是“供電”。一個低效或不穩的供電單元(PSU),足以讓價值數百萬的AI算力集群性能打折,甚至瞬間無法運作。

解碼下一代資料中心:從“供電”到“智電”的範式革命

未來的AI資料中心,電源系統將不再是角落裡的配角,而是智慧核心基礎設施。它需要實現三大跨越:

從集中到分佈:傳統集中式供電像“大水漫灌”,線路損耗大,難以滿足機架級精細化管理需求。未來趨勢是向機架級、甚至晶片級的分散式、模組化供電演進,讓電力更精准、高效地直達計算單元。

從通用到專用:AI負載動態範圍極大,從待機到滿負荷的跳躍可能在毫秒間發生。通用PSU如同家用轎車拉卡車,力不從心。專用AI PSU必須具備極高的峰值負載能力和超快動態回應,如同為資料中心配備了專業賽車引擎。

從被動到主動:智慧電源將深度整合AI演算法,實現預測性電力管理。通過分析工作負載歷史資料,提前調度、分配電力資源,變“被動應對”為主動優化,在保障性能的同時最大化能效。

功率密度之戰:12kW如何重新定義電源單元的天花板

在AI資料中心,空間就是金錢,效率就是生命。提升功率密度——即在更小體積內提供更大、更穩定的功率輸出已成為技術攻堅的核心。

這背後是材料科學、半導體技術和拓撲結構設計的全方位競賽。以業界領先的解決方案為例,安富利合作夥伴安森美推出的12kW AI雲PSU參考設計方案,便是一個標誌性突破。

這款方案採用碳化矽(SiC)等先進半導體材料,能承受更高的電壓、溫度和開關頻率,將電源轉換效率推向新高,顯著減少能源在轉換過程中的浪費。

Who Will Be the Next-Gen AI “Power Manager”?

其12kW額定功率比當前市場主流方案高出約50%,意味著一個機櫃可以支撐更密集的算力部署。更關鍵的是,它在提升功率密度的同時,保持了卓越的轉換效率(通常超過96%),直接降低了龐大的電費開支和冷卻負擔。

這不僅僅是產品反覆運算,更是為未來超大規模AI資料中心供電架構,樹立了新的性能標杆。

從單一元件到生態賦能

應對AI演算力的極致電力挑戰,硬體單點創新行不通,關鍵是構建“從電網到晶片”的全鏈路能力,這要求技術方案商從元件提供者轉型為生態賦能者。作為全球領先的技術分銷商和解決方案提供商,安富利不僅憑藉高成熟度參考設計説明客戶大幅縮短產品上市週期,更通過全面的服務和解決方案組合,提供供應保證、可見度與敏捷性,精准滿足客戶的差異化需求。從而讓客戶有更多的精力聚焦AI業務與演算法創新,無需重複研發底層電力工程。

2026年的技術領袖,須深諳此道:最智慧的未來,必植根於最堅實的能源根基之上。

 

 

 

 

 

Helpful Links

202603-誰會是新一代AI“電力管家”

202603-誰會是新一代AI“電力管家”

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」
2026年10月1日
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽車智慧化加速升級,48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
2026年9月1日
隨著軟體定義汽車(SDV)與智慧電動車快速發展,車輛正搭載越來越多高功率電氣設備,48V電氣系統正迅速從輕混動力輔助技術,演進為下一代智慧車輛的重要基礎設施。

202603-誰會是新一代AI“電力管家”

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar