借助 SiC 技術,實現三大設計自由

借助 SiC 技術,實現三大設計自由

借助 SiC 技術,實現三大設計自由

Milan Ivkovic
Cleanroom tech with wafer

儘管 SiC 技術的性能和潛力無庸置疑,但一些設計人員最初可能仍然會猶豫不決,無法下定決心使用 SiC 技術來處理新專案

沒人喜歡無端冒險。但與其他任何電子設計專案一樣,我們首先需要充分瞭解可用解決方案的要求和潛力。之後設計人員便會發現,通過 SiC 實現的設計自由能夠降低所有可知的風險。

隨著 SiC 技術進入更多市場領域,設計人員可以實現一些新的自由,這些自由令人振奮,值得探索。其中包括簡化電路拓撲、縮小系統尺寸和提高能量密度。

首先我們來介紹一下背景:與 Si-IGBT 和 Si-MOSFET 相比,SiC MOSFET 電源系統能夠顯著降低系統成本,提高功率密度,改善效率,還可以通過降低能耗控制運行溫度。深入瞭解 SiC 的優勢之後,設計人員感到頗為振奮。

當前,設計人員開始採用基於 SiC 的技術,以便保持競爭力,降低長期系統成本。這涉及到多方面的原因,包括:

 

  • 降低總體持有成本:基於 SiC 的設計儘管需要前期投資,但能效更高,系統尺寸更小,可靠性也更高,因此能夠顯著降低系統成本。
  • 解決設計難題:由於 SiC 的特性,設計人員開發的設備可以縮小尺寸,降低運行溫度,提高開關速度,同時承受更高的工作電壓。
  • 提高可靠性,改善性能:通過縮小設備尺寸,降低運行溫度,設計人員獲得了更大的自由,可以探索更具創新性的設計選項,輕鬆滿足市場需求。

 

接下來我們將對一些關鍵的設計自由進行詳細的探討。

簡單、高效的拓撲

SiC 支援簡單的拓撲結構,能夠説明設計人員高效完成工作,滿足了市場對高效功率密集型 DC/DC 和變頻器日益增長的需求。

SiC 可以用兩電平拓撲代替三電平拓撲,降低了參數控制難度,佔用的空間更小,釋放的熱量也更少。

在功率因數校正 (PFC) 階段硬開關拓撲中,簡單的升壓(使用 SiC 二極體)和圖騰柱配置即可降低 SiC 的恢復損耗。若要使用Si-MOSFET達到相同的效率,則需要更複雜的拓撲結構和數位控制。

SiC 可以在多電平拓撲中與 Si 結合,從而提高性價比。以下是用於太陽能或儲能變頻器的改進型三電平有源中點鉗位 (ANPC) 拓撲示例:


系統尺寸縮小

設計人員永遠面臨的壓力,是需要在更小的空間內完成更多工。值得慶幸的是,SiC 設計體積更小,重量更輕,並且可以支援更高效的變頻器和儲存系統。

伺服驅動便是極佳例子。用於物體定位的伺服電機需要迅速回應,以便提高操作速度。因此,脈波寬度調變(PWM) 頻率提高後,可以改善伺服系統的動態性能。這便需要使用快速 IGBT 或 SiC 作為伺服驅動變頻器級的開關。

利用 SiC,設計人員可以設計出尺寸更小的驅動器,其中很多都不需要主動冷卻。獲得這種自由後,設計人員可以將驅動器直接安裝在電機上。此外,設計人員還可以將 DC 匯流排直接連接到電機,從而顯著降低電磁雜訊。

儲能功能增強

如今,能源消費者也正在成為活躍的電力生產者。SiC 支持雙向功率流,能夠促成這種轉變

數十年來,儲能一直是發電、輸電、配電和電力消耗過程中不可或缺的一環。當前,可再生能源發電領域發展迅速,需要更加可靠的電力傳輸,確保按時將電力輸送到相應地點

儲能系統提供了一系列技術方法,可用於管理能源供需,創建靈活的能源基礎設施,幫助公用事業公司和消費者節約成本

在電動汽車 (EV) 和太陽能充電領域,我們看到了 SiC 支持的雙向功率流所存在的強大優勢。例如,電動汽車和太陽能系統使用者充滿電後,可以將部分電力出售給公用事業公司。一些 SiC 拓撲可以實現更好的雙向流動,改善儲能系統

下圖展示了太陽能變頻器中 SiC 與 Si 的功率密度對比。

主要優勢:Si ➝ Si / SiC 所帶來的的功率密度提升

數據手冊

  • Si 變頻器 75kW
  • Si / SiC 變頻器 150 kW

優勢

  • 顯著提高功率密度
  • 在冷卻和重量方面降低成本

特點:

  • 6 x IFX Easy2B ANPC 模組
  • 26 x IFX  EiceDrivers 1ED-F2

 

結語:SiC 相對於 Si 所具有的優勢

  • 能量損耗降低 50%
  • 系統尺寸縮小 10 倍
  • 工作頻率提高 100 倍
  • 快速開關功能
  • 高電壓操作

 

關於作者

Milan Ivkovic
Milan Ivkovic

Milan Ivkovic holds advanced engineering degrees from University of Belgrade, School of Electrical E...

借助 SiC 技術,實現三大設計自由

借助 SiC 技術,實現三大設計自由

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
Gartner點名的2026核心趨勢:物理AI到底在改變什麼?
2026年6月1日
作為讓機器真正“看懂”並“駕馭”物理世界的核心技術,物理AI正從實驗室走向產業一線。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
氫能HVAC:寬禁帶半導體賦能下的能源新範式
2026年5月1日
在全球碳中和目標與能源轉型的大背景下,建築與工業領域的能源自主化已成為重要發展趨勢。用氫能驅動冷暖——這不僅是技術的進化,更是一場能源邏輯重構。

借助 SiC 技術,實現三大設計自由

相關活動

未找到相關活動