202608-Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節

202608-Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節

當電機學會思考:Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

家中的掃地機器人能繞開拖鞋,但工廠裡一台價值不菲的伺服電機,若遇到軸承磨損,通常會怎麼做?多數情況下,答案是:什麼都不做。它會繼續運轉,直到故障真正發生。 

傳統電機控制就像一名只會執行命令的士兵。即使軸承異音、溫度異常或電流諧波已經透露出故障前兆,控制系統也未必能主動理解這些訊號。原因不在於它「不想處理」,而是它的大腦裡多半只有既定的 PID 控制邏輯,缺乏判讀情境與自主決策的能力。 

將 Agentic AI(代理式人工智慧)導入嵌入式控制架構,正在成為改變工業控制底層邏輯的重要趨勢。這不只是智慧控制的升級,更是在即時控制的基礎上,賦予系統決策能力、自我調整能力與情境感知能力,讓控制系統真正長出「會思考的大腦」。 
作為連接半導體原廠與工業用戶的橋樑,安富利致力於將這類前沿構想轉化為可落地的系統級方案,特別回應亞太區龐大的製造業升級需求。從晶片選型、架構設計到模型部署,安富利協助工業客戶搭建「會思考」的電機控制平台。拆解來看,關鍵在於三個技術動作。 
 

一、從「規則驅動」到「目標驅動」:讓控制系統不只聽命令,更懂目標 

傳統控制多半是規則驅動:例如 IF 溫度 > 80°C,THEN 降速。生成式 AI 的出現讓人機互動變得更自然,但許多應用仍屬於反應式模式,也就是「你不問,它不動」。 

Agentic AI 的本質差異在於自主性。使用者給它的不是單一指令,而是一個目標,例如「在確保安全的前提下最大化產線效率」。Agentic AI 會將這個目標拆解為一連串子任務:持續監測感測器資料、分析振動趨勢、預測軸承剩餘壽命、判斷是否需要預防性降速、生成維護工單,並選擇合適的停機時段。 

關鍵在於,Agentic AI 不必接管整個控制系統。它可以只負責特定子集,例如在正常工況下輔助優化能效,在異常工況下則退回確定性控制。這種「有限自治」模式,正是工業場景所需要的平衡:足夠聰明,但不越界。 
 

二、在微秒級控制環路中,為 AI 留出「思考預算」 

在回應式計算與控制應用中,AI 推理面臨一個非常現實的限制:AI 需要 CPU 算力,電機控制環路也需要 CPU 算力。當兩者競爭同一顆 MCU 的計算資源時,這正是嵌入式 AI 最核心的工程挑戰。 

以電機 FOC(磁場導向控制)為例,每個週期都需要執行 Park/Clarke 變換等大量矩陣乘加運算,並透過轉子角度估算處理複雜的三角函數運算。若傳統 MCU 主要依賴軟體函式庫完成這些運算,CPU 週期會被大量占用,留給 AI 的「思考空間」便所剩有限。 
以安富利合作夥伴英飛凌的 PSoC™ Control C3 系列為例,其內建 CORDIC 加速器,可加速角度計算與三角函數生成,並透過 DSP 指令加速矩陣變換,從而節省 CPU 週期,為 Agentic AI 預留更多運算空間。 

核心邏輯不是為 AI 額外增加一顆晶片,而是在同一顆 MCU 內,先把確定性控制做得更快、更有效率,再把節省下來的運算資源留給 AI 使用。 
 

三、智慧控制落地:把大模型「瘦身」到晶片上 

Agentic AI 通常仰賴大型語言模型(LLM)進行推理與規劃,但工業 MCU 的記憶體通常只有數百 KB 到 1 MB。要把數十億參數的大模型放進 MCU,看似不切實際,但工程上已可透過三種方法逐步落地。 

第一是權重量化,將模型參數從 32 位元浮點降至 8 位元,讓記憶體需求大幅降低,同時將精度損失控制在可接受範圍內。更進一步的做法是混合精度量化,對關鍵層保留較高精度,對非關鍵層採取更積極的量化策略。 

第二是小型化模型。TinyLlama、SmolLM 等專為邊緣應用設計的輕量模型,參數規模遠低於大型模型,卻能在特定工業任務中提供足夠精度。 

第三是邊緣與雲端協同推理。系統可先由本地輕量模型完成初步判斷;多數情境下,本地推理已足以支援即時決策,也不必依賴網路。只有在遇到複雜場景時,才交由雲端大模型進行校驗與精修。 

透過這三種方法,基於 Arm Cortex-M33 等主流工業 MCU,便有機會在本地運行輕量版的「感知、決策、執行」循環,以毫秒級完成判斷,不依賴雲端,即使在斷網環境下也能持續運作。 
 

安全:智慧控制不可逾越的邊界 

無論 Agentic AI 多麼聰明,工業控制始終有一條不可逾越的底線:功能安全。實務上,較合理的架構是分層設計:AI 層負責「想」,也就是分析、建議與預測;確定性控制層負責「做」,例如執行 PID、切換模式;功能安全層則負責「兜底」,包括過流保護與緊急停機。 

英飛凌 MOTIX™ TLE9954 系列正體現這樣的思路。其 SiP 封裝整合三相橋驅動器、OptiMOS™ 功率元件與 Arm® Cortex®-M 核心,符合 ISO 26262 ASIL B 功能安全要求,並內建電流檢測放大器與 12 位元 ADC。換句話說,Agentic AI 做出判斷所需的基礎資料,可由晶片本身完成採集。 
 

結語 

從「會轉的電機」走向「會思考的電機」,這條路需要硬體加速器釋放運算預算,需要模型優化技術將大型模型壓縮到 MCU 可承載的規模,也需要功能安全架構守住不可妥協的底線。 

這正是安富利與英飛凌等合作夥伴正在共同建構的能力:從晶片選型、架構設計到模型部署,讓每一個環節對齊,協助智慧控制從概念走進實際工廠場域。當電機學會思考,它轉動的每一圈,都將更有意義。 

 

202608-Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節

202608-Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的戰場:邊緣 AI 的上限,不只取決於算力,更取決於信號鏈
2026年7月15日
連接物理世界與數位大腦的「橋樑」——類比前端(AFE, analog front-end),其品質會直接影響輸入 AI 模型的資料品質,進而牽動最終決策精度與系統可靠性。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
Gartner點名的2026核心趨勢:物理AI到底在改變什麼?
2026年6月1日
作為讓機器真正“看懂”並“駕馭”物理世界的核心技術,物理AI正從實驗室走向產業一線。

202608-Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar