您有开发NB-IoT方案的需求吗

您有开发NB-IoT方案的需求吗

您有开发NB-IoT方案的需求吗?

2D image of blue and orange city buildings with hovering IoT icons

智慧城市的建设,也在加速LPWAN(低功耗广域物联网)商用的成熟。在当今几个主流LPWAN技术中,NB-IoT无疑是最受关注的一个。由于是3GPP推出的工作于电信授权频段的技术标准,在蜂窝移动通信技术中处于承前(LTE)启后(5G)的位置,所以NB-IoT从诞生之日起,就得到了无线通信行业的“追捧”。

比如,中国移动到2017年底已经完成了346个城市的NB-IoT连续覆盖,而在全球范围内截至2018年2月已建成33个NB-IoT商用网络,为了赢得市场先机,很多电信运营商都不惜重金补贴以促进NB-IoT生态系统的快速成熟。

面对这一难得的市场机遇,如何能够快速开发出NB-IoT方案和产品,为其商用进程提供足够的燃料,就成了物联网开发者们朝思暮想的问题。要想无后顾之忧地在NB-IoT市场冲锋陷阵,挑选一款用着顺手的“装备”,即开发工具,十分必要。为此,安富利开发出了系列NB-IoT的设计平台,随时响应开发者的需求。

和其他优秀的设计开发平台一样,安富利的NB-IoT开发工具也是从功能性和可扩展性上入手,尽可能去适应不同场景的应用开发所需。我们不妨一起来看看。

Looking to develop NB-IoT technology

如果你希望只用一块板子就能够去探索不同物联网应用开发,下面这款开发板就十分合适。它的板载资源包括NB-IoT通信模块、主控MCU,以及板载加速度和湿度传感器、可选的BLE 4.2无线功能等,还提供Ardunio Uno和ST Morpho扩展槽以外接更多的功能模块。

这样的配置已经足以满足常见的智能抄表、家庭自动化、安防、智能路灯、智能停车、共享单车智能锁、便携健康监控设备等典型LPWAN应用开发的需要。

 Looking to develop NB-IoT technology
图1. 安富利的NB-IoT单板开发平台(图片来源:安富利)

 Looking to develop NB-IoT technology
图2. 安富利的NB-IoT单板开发平台框图(图片来源:安富利)

由于NB-IoT在不同国家和地区使用的电信频段不同,如果开发者需要针对不同的区域市场进行开发,安富利的这一单板开发平台还可选配来自Quectel(移远通信)的不同的BC95 NB-IoT模块(可选配的模块类型见表1)。

此外,用户还可以根据应用功能性的要求,选择不同的主控32-bit MCU——基于Contex-M0的ST32L072或基于Contex-M4的ST32L476。如此一来,开发者就可以拥有一款“定制化”的NB-IoT开发板了。

Looking to develop NB-IoT technology

表1. 安富利的NB-IoT单板开发平台可选配三种不同频段的NB-IoT模块,应对不同区域市场之需(资料来源:Quectel)

 

如果开发者希望能够在同一个开发平台中支持全球不同频段的NB-IoT应用,那就可以选择下面这个开发套件。该套件由一块控制主板和一个可插拔的NB-IoT模块扩展板组成。它支持全球不同频段NB-IoT的奥秘,就在这块扩展板的NB-IoT模块上。


虽然同为Quectel公司的产品,这款开发套件采用的NB-IoT模块的型号是BC95-G,这个后缀“G”的意思就是“Global”,它可以支持B1/B3/B8/B5/B20/B28等主要LTE运营商的频段。

Looking to develop NB-IoT technology

图3. 安富利支持全球多频段的NB-IoT入门开发套件(图片来源:安富利)

这款开发套件的主控MCU是AVR 8-bit MCU(ATme- ga2560),性能不算很强悍,因此整个开发平台定位为“NB-IoT入门套件”,不过其资源包括256KB、8 KB RAM、USB端口、4个UART、5个SPI、1个I2C,还可以外接GPS模块和温湿度传感器,应该说该有的都有了,因此基于这个开发套件去搭建NB-IoT的原型也会感觉游刃有余。

 

Looking to develop NB-IoT technology

图4. 安富利支持全球多频段的NB-IoT入门开发套件框图(图片来源:安富利)

熟悉LPWAN技术的开发者会知道,由3GPP支持的授权频段LPWAN 标准除了NB-IoT 还有eMTC(Cat.M1),这两种技术各据特点,在应用上也各有侧重,所以电信运营商在建网和部署上大多是“两者并重”的态度。由此也就催生了一种需求,即在单一方案中支持NB-IoT、eMTC,以及EGPRS等多模无线数据通信。

 

Looking to develop NB-IoT technology

为了应对这一需求,安富利推出了一款功能全面的NB-IoT传感器扩展板。该扩展板对多模无线通信的支持得益于其采用了Quectel的调制解调模块BG96,它支持NB-IoT/eMTC不同的频段(B1、B2、B3、B4、B5、B8、B12、B13、B18、B19、B20、B26、B28、B39,其中B39仅支持eMTC),以及EGPRS(850/900/1800/1900 MHz),同时还可以支持全球不同的卫星定位系统(GPS、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS)。

 

Looking to develop NB-IoT technology

为了具备更强的扩展性,该NB-IoT传感器扩展板集成了4个Pmod接口。该开发板可以作为扩展板与STM32 Nucleo-L476 RG开发板,以及ST X-NUCLEO-IKS01A2 MEMS 3D加速度计和3D陀螺仪扩展板相连,构成完整的物联网开发系统。


同时它还支持Android、Linux、Windows等主流嵌入式操作系统,以及物联网专用的mbed OS,以适应那些对实时性要求更高的物联网应用。

Looking to develop NB-IoT technology

图5. NB-IoT多模传感器扩展板(图片来源:安富利)

Looking to develop NB-IoT technology

图6. NB-IoT多模传感器扩展板应用框图(图片来源:安富利)

 

可见,安富利的上述NB-IoT开发工具已经构成了一个支持多频段、多通信模式、不同应用场景个性化需求的完整体系,只要你有NB-IoT的开发创意,总有一款工具能够满足你的开发所需,为你的LPWAN产品的设计提供助力。

 

 

您有开发NB-IoT方案的需求吗

您有开发NB-IoT方案的需求吗

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从技术攻坚到场景落地!室内资产追踪技术打造可商用智能定位方案
2025年8月14日
室内外无缝定位技术精准的导航能力可为搭载高清摄像头的无人机提供安防巡逻指引、为观赛观众提供室内精准导航
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。

您有开发NB-IoT方案的需求吗

相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会