如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏

如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏

如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏

robot hand and human hand pointing to the same data point on a screen

触摸屏伴随着智能手机走进人们生活,已经有十多年了,毫不夸张地讲,它的出现是人机交互方式(HMI)的一次革命——自从触摸屏出现之后,键盘、轨迹球、手写笔之类机械式的HMI设备就逐渐成了浮云,用户的所有操作靠手指头在屏幕上点点划划就全搞掂了。

随着这块屏幕的尺寸原来越大,手机前脸儿上最后的几个机械按键也显得有些碍眼,于是几年前人们将它们也都“删除”掉了,所以今天的智能手机正面都是被一整块触摸屏覆盖着的。不过,这样做也会给用户带来一些麻烦,比如几台灭屏的手机放在一起,正面全是黑黑的一块玻璃屏,毫无辨识度,让人傻傻分不清……

但更大的麻烦在于,按键等机械式的HMI设备,会给用户带来一种特有的“触觉”体验,在人机交互过程中给用户以明确清晰的反馈信号,让其感受并确认自己的操作结果。而一块普通的触摸屏是没有这样的功能,比如你在点按一个屏幕上的图形化虚拟按键时,并不一定能够确保真的“按”到了位。

解决这个麻烦,就需要其他技术进行“补位”了,这个能够弥补触摸屏缺憾的技术就是触觉反馈(Haptic)。简单地讲,触觉反馈就是通过一个特殊的传动器(Actuator)产生一个受控、特殊的振动信号,去模仿人们点击实体机械按键时的感觉;同一个传动器还可以对应用户不同的操作动作产生不同的振动信号,达到更加逼真和个性化的效果。

正因为这个特性,触觉反馈技术正在逐渐成为触摸屏的好“伴侣”,让触摸屏也变得更“有感觉”。而且人们逐渐发现,尽管视觉和听觉依然是人类获取外接信息的主要来源,但如果运用得当,来自触觉的“刺激”却有可能给用户带来不一般的体验。因此,触觉反馈也就成了当下人们进行HMI设计时的一个重要的技术选项。


触觉反馈传动器

如上文所述,实现触觉反馈最关键的一个部件就是传动器。选择合适的触觉反馈传动器,也就成了Design-In的第一步。

用于触觉反馈的传动器可分为三种:

  • 偏转质量马达(ERM):它是通过一个偏心旋转的马达产生振动,是一种最成熟、应用最广泛的技术,在成本上优势明显;但是由于ERM存在惯性,因此响应速度(启动时间)较慢,而且工作时的噪音比较大,形成的波形也比较单一。
     
  • 线性共振传动器(LRA):LRA与ERM同为惯性触觉传动器,但是机械结构不同,它是一个被线圈环绕并与一个弹簧连接的磁铁,线圈中的电信号控制磁铁以线性方式运动,以达到共振频率,通过调制共振幅度实现不同的触觉效果。LRA比ERM有更快的响应速度,且功耗较低,可以产生更多样化的振动波形;但ERM也有其弱点,其工作带宽较窄,对环境比较敏感,长期使用器件的一致性容易发生改变。
     
  • 压电式传动器(Piezo):压电传动器是触觉反馈领域的后起之秀,它是通过压电效应产生振动——器件在加载电压时产生弯曲,通过这种弯曲产生振动。与ERM和LRA等惯性传动器相比,压电式传动器不受频率和振幅的限制,可产生更丰富和细腻的振动波形,响应时间上可以达到毫秒级,工作噪音低,振动幅度大,外形也可以做得更紧凑;不过压电式传动器驱动时需要较高的峰值电压(100-200伏),需要专门的驱动器,功耗也会比LRA高。

在设计中,开发者可以根据实际应用的需要,综合衡量不同触觉反馈传动器的成本、响应时间、功耗、振动波形等特性,选取最合适的那一款。

How to create a touch screen you can “feel”

表1. 触觉反馈执行装置的性能比较

 

高清驱动设计

很明显,设计一个完整的触觉反馈系统,特别是能够提供复杂波形和更佳用户体验的“高清” 触觉反馈系统,除了传动器之外还需考虑其他要素,这些要素包括:

  • 触觉驱动器:其介于主控制器和传动器之间,包含必要的模拟功能以及数字接口,可以根据主控制器的指令为传动器提供驱动信号。
  • Software: A waveform used to generate haptic feedback that can be run in an application processor, microcontroller or integrated driver, depending on the system’s needs.
  • 软件:用于产生触觉反馈的波形,其可以根据系统需要运行于应用处理器、微控制器或集成驱动器中。

因此,触觉反馈的兴起,也让相关的IC公司看到了商机,纷纷推出围绕其生态的产品和方案。

比如今年Dialog Semiconductor就一口气发布了三款触觉控制驱动IC产品,包括DA7280、DA7281和DA7282。以DA7280为例,这是一款低功耗LRA和ERM触觉控制驱动IC,具有高达1kHz的驱动能力,可以提供更加细腻和复杂的“高清”振动波形,驱动电流高达500mA。同时360nA的空载功耗(比竞品低76%),以及多种电源管理模式令其在功耗表现上也十分突出。

How to create a touch screen you can “feel”

图2,DA7280触觉控制驱动IC系统框图(图片来源:Dialog)

Dialog的其他两个触觉控制驱动IC产品也各具特点:DA7281面向多驱动系统,它使用两个原始触发器引脚作为I2C寻址引脚,可以在同一系统中同时集成多达4个DA7281;而DA7282的超低待机功耗特性更为突出,它提供一个全休眠的模式,在此模式下的待机电流仅有5nA。这几个产品共同构成了一个完整的触觉控制驱动IC组合,以应对不同的设计需要。

总之,触觉反馈技术与触摸屏的结合,将给HMI带来新的想象空间。未来,谁能让用户在体验上更“有感觉”,谁就会成为市场上的赢家。

如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏

如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4D雷达:ADAS领域的新一代感知神器
2024年8月15日
高速NOA、环线NOA甚至城市NOA的不断普及,标志着L2+大范围落地的趋势正在加速。实现NOA的三种主要传感技术(摄像头、毫米波雷达和激光雷达),三种解决方案各有优劣,能够相互补充。

如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏

相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]