Sigfox 的市场掘进
这两年在物联网界,LPWAN(低功耗广域网)绝对是一个炙手可热的题材,这种能够覆盖并连接数公里至数十公里范围内以极低功耗工作的物联节点设备,并将资料汇聚到云端的技术,被认为有广泛的应用前景。也正因为此,各种LPWAN技术如雨后春笋般冒出来,在市场中跑马圈地。Sigfox就是其中表现最为抢眼者之一。
话说Sigfox
Sigfox作为成立于2009年的一家法国公司,可以说是LPWAN概念最早的布道者,他们的愿景是希望构建一个完全独立于现有无线蜂窝网络的无线广域网络,为低功耗传感设备提供低速连接。
Sigfox网络工作在1GHz以下的非授权频段,采用UNB技术,Sigfox的网络设备每天发送140条消息,每条消息12个字节(96位),无线吞吐量为100bps,所以功耗仅有50~100微瓦,这样的设备芯片成本甚至可以低于1美元。而就覆盖能力来讲,Sigfox的目标是能够覆盖至1000公里,每个基站能够处理100万个对象,按照这样测算覆盖全美国只需1万个基站,因此网络建设和运维成本都相对低廉。这种广覆盖、低功耗、低速率、低成本的特性,在家庭自动化、远程抄表、健康、交通、零售、远程监控、安全等领域都可以找到自己的应用立足点。
经过几年的发展,截至2017年底,Sigfox已经覆盖了45个国家和地区的380万平方公里,连接250万台设备,服务8.03亿使用者;到2018年底,Sigfox的目标是覆盖60个国家和地区、连接600万设备和10亿使用者。

图 1,Sigfox网络全球覆盖图,蓝色为已建成运营网络,紫色为正在建设网络(图片来源:Sigfox)
进入亚洲
从Sigfox网络全球覆盖态势来看,亚洲显然会是下一个重点拓展的区域市场。实际上从去年年底Sigfox网络覆盖新增国家和地区来看,马来西亚、韩国等亚洲国家已经是榜上有名。
在中国,2018年1月,Sigfox与远程护理方案公司Senioradom签署了一份战略合作协议,共同开发中国市场,计划在接下来的一年中,在成都等中国20个主要城市部署基于Sigfox的养老看护方案。这也被业界视为Sigfox在中国“落地”的前奏。
在台湾与新加坡,透过在地服务的营运商─优纳比 (Unabiz)这几年的大力推动下,2017年也正式进入商转,人口信号覆盖率目前也已超过90%。
同时在其他地区,Sigfox的信号部署动作也正持续扩张中,目的就是希望能够达成「一份合约,全球通用」的概念,让使用的客户群能有最宽广的使用环境。
构建生态
从Sigfox的商业模式上看,Sigfox公司拥有全部的技术,从后台数据和云端服务到终端软件,而在终端设备市场基本上是开放的,这种“不从硬件上赚钱而销售软件和网络服务”的模式也给众多芯片和方案公司,以及其他合作伙伴提供了施展的空间,从而逐渐形成了一个开放的生态系统,以支持网络和业务的拓展。
这样一种商业模式对投身其中的技术供货商,也提出了新的挑战:想要为客户提供综合性的Sigfox的解决方案,不仅需要有端到端的物联网方案和应用的开发能力,还要能够为客户提供更完善的生态系统资源支持。以安富利来说,在物联网时代,公司的定位已经从“元器件分销+技术解决方案”服务提供商,向整合物联网全产业链的“赋能者”转变,在其中安富利扮演着一个资源枢纽的作用(如图2)。

图 2,在物联网时代,安富利成为了全生态链的构筑者
从需要部署Sigfox网络的客户角度来看,找到这样一个有综合实力的合作伙伴,显然也会是事半功倍,这对于正处于市场割据初期的LPWAN市场来说,尤为关键!

图 3,在Sigfox领域,Avnet已经连结了诸多产业优质资源