two-sides-of-the-coin-in-smart-homes

two-sides-of-the-coin-in-smart-homes

安全和監控:智慧家庭中的一體兩面

Person controlling building security via mobile device

安富利的智能樓宇自動化 

最終使用者安全解決方案對安全工程策略的依賴性

新時代的家庭安全不僅僅是撬鎖或破窗時響起警報。隨著新技術的興起,它還需要保護家庭的硬體及其軟體。

房主還要求具有更多的安全和監控選項。

據埃森哲公司稱,提及智慧家庭等環境中的互聯設備時,近一半的人擔心安全問題。這意味著安全解決方案為首要考慮。然而,當75% 的入室盜竊發生在住宅中,導致房主平均約 2230 美元的財產損失時,他們也需要良好的監控解決方案,來保證其家中昂貴智慧技術的安全。

這對於為互聯家庭開發技術的人士意味著什麼?這意味著工程師不僅要考慮最終使用者需要的安全和監控產品,還要考慮構建這些解決方案所涉及的安全性。

設計安全的智慧家庭
這標誌著觀點的變化。即使是今天最聰明的智慧家庭,也有各種僅共用網路的子系統。除了家庭正常的安全和監控需求之外,工程師們還需要考慮:

  • 管理加密以及公開金鑰和私密金鑰以確保安全:智慧家庭物聯網應用的一個主要關鍵點是知道可以相互聯繫的各方。目前,人類會干涉程式設計,驗證進程中應用的安全性和身份。未來,如果機器之間要進行適當通信,這種驗證必須在沒有人為干預的情況下使用正確的加密晶片和金鑰安全來進行。
  • 確保硬體與軟體安全通訊:這不僅僅是通過多因素身份驗證來保護越來越不安全的密碼。工程設計人員要確保固件更新的正確頻率,或者從智慧冰箱發送消息到智慧手機應用時,應用具有安全通信協議。
  • 無線安全方面的其他需求和限制:互聯家庭中所有設備之間的互通性需要無線連接。負責這項功能的天線必須允許使用者遠端存取他們選擇的設備,而無需在發射機和接收機之間直接連線。雖然這讓房主在位置和移動方面獲得自由,但也增加了安全複雜性。

安全和監控應用廣泛多樣
一旦開發解決方案有了安全保障,您就可以將重點轉移到適用於您的解決方案的應用。從煙霧探測器和人員識別感測器到防盜感測器、安全攝像頭、門鎖和門鈴,有不少元件可以説明確保互聯家庭中的安全和監控:

  • 天線:射頻工程設計人員應使用模擬軟體和高品質測量設備來開發安裝在設備的印刷電路板內的嵌入式天線,或通過同軸電纜連接到印刷電路板的設備內部有線天線。
  • 連接器
    • 板到板:超薄版本適用于智慧門鈴等智慧探測器
    • Milli-Grid 像煙霧探測器這樣的應用可以從 milli-grid 系統的設計靈活性中受益
    • 壓縮:適用於超薄移動應用的可靠連接器
    • FFC/FPC:最適合用於嚴密包裝的應用
    • 線到板:門鈴等微型智慧家庭功能適合採用高品質的線到板連接器
    • USB:資料連接省卻了對 PC 的需求:完美適用於安全攝影機等無線智慧家庭應用
    • 存儲卡:節省空間的版本可以應對監控攝影機周圍的空間和存取難題

構建互聯家庭需要各方努力
要不侷限於成為“智慧”家庭,而是實現真正的智慧解決方案,技術開發人員必須滿足各樣的客戶需求:從互聯門鎖到樓梯旁的智慧煙霧探測器和滑動玻璃後門上的智慧監控攝影機。滿足最終用戶這方面需求的解決方案大有市場,特別是因為 60% 的竊賊表示他們將避開擁有智慧家庭安全系統的家庭。

有了單一元件、產品或子系統的相關知識,再結合更大的技術合作夥伴生態系統,在家庭自動化安全解決方案的開發和部署全程提供説明,可讓您贏得他們的關注。

two-sides-of-the-coin-in-smart-homes

two-sides-of-the-coin-in-smart-homes

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
氫能HVAC:寬禁帶半導體賦能下的能源新範式
2026年5月1日
在全球碳中和目標與能源轉型的大背景下,建築與工業領域的能源自主化已成為重要發展趨勢。用氫能驅動冷暖——這不僅是技術的進化,更是一場能源邏輯重構。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,

two-sides-of-the-coin-in-smart-homes

相關活動

未找到相關活動