Custom Meta Tags

Hero Banner

ユースケース

Main Title-Retail

小売

Sub Navigation

Mixed Media-Intro-Retail

スマートボタンでスムーズかつ簡単に注文

スマートボタンは、食品などの注文、品物の補充などに最適です。

また、行列に加わることなくサービスを受けることができる特権的な新しいサービスも提供可能にします。ゲストにふさわしい VIP 待遇を、コールバックやサービスリクエストのために使用可能なスマートボタンとして提供できます。これによって、トランザクションがさらに簡単になり、顧客側と会社側の両方で注文のために費やされる時間が削減されます。

 

body-Retail

スマートボタンで小包を集荷

郵便局で待たされずに済むのであれば、それに越したことはありません。メールボックスにスマートボタンを取り付けることで、小包の集荷/発送待ちであることを郵便局員に通知できます。また、曜日に応じて、郵便サービスの収集ルートを最適化したり集荷小包数を予測したりするのにも役立ちます。

 

スマートボタンで顧客満足度を監視

顧客からのフィードバックは、顧客満足度を改善するうえで欠かせません。買い物の直後など、「鮮度」が高く可能な限りリアルタイムに近いフィードバックであれば、さらに役立ちます。

小さくカスタマイズ可能な接続されたダッシュボードまたはボタンを取り付けることで、カラーコードにより顧客が店舗を離れるときに即座に応答が送られるようにして、フィードバックを簡単に収集できます。続いて、データをクラウドで利用して、可視化したり、買い物客の満足度に関するリアルタイムの知見を得たりすることができます。

トラッカーでサプライチェーンの輸送状況を監視

顧客に破損品を届けることは必ず避けなければなりませんが、商品は最終顧客に到達する途中のいくつかのポイントで破損する可能性があります。従来は、サプライチェーン全体で商品を監視することは不可能でした。

 

トラッキングシステムは、位置、温度、湿度、衝撃、傾きなどのデータを報告して、品質管理、トレーサビリティ、および責任分界点に関する優れた知見を導きます。トラッキングソリューションは、輸送およびサプライチェーンのサプライヤーが破損しやすい材料の無事、定時の納品、理想的な状態での輸送を確認するのに役立ちます。

 

食品の安全性を向上

食品の温度のモニタリングは、食品・飲料業界の誰にとっても重要であり、とりわけ末端の「ラストワンマイル」では大きな課題となります。IoT ソリューションを活用することで、食品貯蔵施設の温度を正確に監視することにより、食品の安全性を確保できます。貯蔵ユニットに取り付けられた簡易デバイスは、オンラインダッシュボードにリンクされます。ダッシュボードは、温度が異常なレベルに達した場合にアラートを送信して、迅速な対応を促すように構成できます。

 

ネズミの侵入を防止

ネズミの侵入が一般的になりつつあります。ネズミの増殖は、都市開発による食料源の増加が主な原因となっています。また、殺鼠剤に対してネズミの耐性も高まっています。ネズミは多くの病気の感染源となるだけでなく、電気火災を引き起こす主な要因でもあります。ネズミは、体は小さくとも大きな問題を引き起こす可能性があり、結果として顧客満足度、評判、競争力が低下して、責任問題を引き起こしかねません。

 

ネズミは餌を探す過程で罠や新しい物を避けることを学ぶため、罠を仕掛けるだけでは効果がありません。IoT を活用してネズミの活動を監視するソリューションは、赤外線センサーを使用して、建物内でネズミの活動が集中する場所を特定できます。また、ネズミ管理プログラムはデータを使用して捕獲率を最大 6 倍向上できます。

 

倉庫の安全性を改善

Sigfox によって、ビジネスオーナーは低コストで設備の安全を確保し、警報システムの大きな弱点である信号妨害によるダウンタイムにも対処できます。ほとんどの警報システムの警報は、GSM(Global System for Mobile communication)を介して接続されます。しかし、現在は安価な GSM ジャマーが広く市販されているため、侵入は非常に簡単です。無線テクノロジーに基づいて構築された Sigfox は妨害に強く、侵入者が信号を妨害しようとしても警報システムが確実に作動するという安心感を得られます。

 

電源も警報システムの弱点です。Sigfox のテクノロジーは、低消費電力の設計により、接続された存在検知器をバッテリ交換なしで数ヵ月または数年間稼働できます。

 

ゴミ収集の手間を排除

ゴミを監視したりゴミ収集業者に連絡したりするのは時間の無駄です。ゴミ収集の容器がどの程度いっぱいになっているかが自動的にクラウドに送られ、ゴミ収集リクエストがトリガーされます。必要に応じて、簡易な温度センサーや火災警報器を追加して作動させることもできます。これによって利便性と安全性を実現し、集荷リクエストを減らすことができます。

 

資産を追跡

行方不明になったショッピングカートやバスケットを見つけるという厄介な作業が不要になります。Sigfox は、従来のトラッキングテクノロジーでの障壁を解消しました。手頃な価格、シンプルな展開、簡単な保守が実現した資産トラッキングは、世界中で運用されています。トラッキングデバイスは、バッテリを交換せずに数ヵ月または数年間稼働できます。さらに、室内でも屋外でも動作します。これにより、安心感と効率性を得ることができ、顧客体験を改善できます。

 

施設の保守と警備に IoT を活用

IoT は、エネルギーと水の消費量の監視、接続された煙探知器、HVAC の保守、漏水の検知など、スマートビル管理のための幅広いソリューションも提供します。

Sigfox対応デバイス、および Sigfox が提供する IoT のエンドツーエンドソリューションの詳細をご確認ください。

 

ダウンロード