Custom Meta Tags

Avnet

会社概要

Avnet Company Logo
Avnet

From idea to design and from prototype to production, Avnet supports customers at each stage of a product’s lifecycle. A comprehensive portfolio of design and supply chain services makes Avnet the go-to guide for innovators who set the pace for technological change. For nearly a century, Avnet has helped its customers and suppliers around the world realize the transformative possibilities of technology.

同じ会社の記事
屋内資産追跡技術が産業を変革する
2025年8月15日
現在押し寄せている新技術の波の中で、屋内資産追跡技術はひときわ注目を集めています。
データセンターの未来を支える鍵—液冷技術の重要性
2025年7月15日
“高熱”のリスクからチップを守るために、新たな熱対策として台頭しているのが、液冷(リキッドクーリング)技術です。
次世代EVへの疾走 - 技術革新の最前線
2025年6月16日
eモビリティの未来の鍵となるのは、データストリーム、アルゴリズム、電流という3つの概念の融合をいかに理解し、活かすかです。
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。
eVTOLが牽引する『低高度経済』の急成長
2025年3月17日
将来のeVTOL機器は、主に都市間の迅速な通勤、効率的で柔軟な物流配送、公共サービスへの緊急対応などの分野に使用されます。
アヴネット、産業オートメーションとスマートな未来を実現する多機能ロボットを推進
2025年2月15日
歩みを止めない技術進歩を見据え、多機能ロボットが将来の産業や日常生活でますます重要な役割を果たすようになるでしょう。
アヴネット、IoMT技術革新の推進により、診療やヘルスケアモデルの変革と開発をサポート
2025年1月15日
アヴネットは、技術革新のリーダーとして、IoMTの無限の可能性を追求し続け、よりスマートで接続性の高い医療・ヘルスケアの構築に貢献してまいります。
SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2024年11月15日
SiCデバイスは、今まさにEV充電の新時代を切り開こうとしています。そして、この変革をがっちりと支えるのがMLCCをはじめとする受動部品です。
E-bike: 通勤者に広がる新たなトレンド
2024年10月15日
アヴネットは、E-bikeの普及と性能向上を全面的に支援することで、より多くの人にテクノロジーの魅力と自由なサイクリングの楽しさを感じていただけるよう努めてまいります。
「スマートホーム」における AI音声認識技術
2024年10月1日
1940年代から1950年代に登場した音声認識技術は、当初電話システムに使用され、その後21世紀になって急速に発展するようになりました。
4Dレーダー:ADAS分野における新世代のセンシング技術
2024年9月1日
NOAを実現する3つの主要なセンシング技術(カメラレンズ、ミリ波レーダー、レーザーレーダー)には、それぞれに長所と短所があり、相互補完することができます。
産業デジタル化を実現する3つの技術トレンド
2024年8月1日
産業経営のデジタル化が今日の市場で注目を集めています。
多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く
2024年7月1日
人口高齢化が世界全体の大きな課題となりつつあり、高齢者の健康モニタリングや健康づくりをいかに効果的に実施するかが極めて重要になっています。 このような状況を踏まえて、体
充電インフラの整備で持続可能な技術発展を牽引
2024年5月15日
そして、EV(電気自動車)の「エネルギー補給場所」である充電インフラは、その技術の奥行きと成熟度が、EVの普及と応用を直接左右します。
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
多機能ロボット革命を牽引するAIの力
2025年9月16日
多機能ロボット革命はすでに始まっています。そして、各業界のお客様が常に最前線で活躍できるよう、アヴネットはこれからも力強くご支援してまいります。
エッジコントローラは、インダストリアルIoTにバランスをもたらすのか?
By Philip Ling   -   2022年1月19日
エッジコントローラは、ITとOTのバランスが取れたソリューションを提供します。
ノーコード設計は、どのようにインダストリアルIoT 開発を加速化できるか
By Philip Ling   -   2022年1月14日
ノーコード開発手法を用いることで、インダストリアルIoTソリューション開発の課題規模と複雑さを軽減することができます。
データシートの背後にあるもの:HW-RTOS
By Philip Ling   -   2022年1月12日
ハードウェアのアクセラレータを使うのは目新しいことではありませんが、OSがデータ通信を処理する方法を改善するためのアクセラレータはどうでしょう?
メーカーが今考えるべき将来のインダストリアルIoTの3つの流れ
By Philip Ling   -   2022年1月11日
製造業へのより大きなインパクトは、AIによって実現されるトレンドからもたらされるでしょう。OEMは、3つの分野でその影響を感じると予想されます。
インダストリアルIoTにおけるサービス指向アプローチのサポート
2022年1月11日
本記事では、産業用自動化通信において 、SOA、マイクロサービス、OPC UA規格の採用による統合の壁をどのように克服できるかを検証します。
インダストリアルIoTにおけるデータセキュリティは、進むべき唯一の道
By Philip Ling   -   2021年12月20日
データダイオードは、情報を一方向にしか流さない。しかし、あらゆるものが双方向の通信に依存する世界において、データダイオードはまだ存在するのだろ�
ワイヤレス電力伝送は、インダストリアルIoTの再定義につながるか?
2021年11月12日
センサーの稼働を維持することは非常に重要です。このような状況において、ワイヤレス給電は有効な手段なのでしょうか?
ミリ波の先にテラヘルツ領域が待ち構え
2021年10月13日
テラヘルツ周波数の潜在性を実現するために、半導体からネットワーク設計まで、大きな技術的進歩を必要とします。
5Gシステムに関する電気機械式相互接続に関して知っておくべきこと
2021年10月12日
ミリ波およびネットワークのフロントホールにおけるPAM-4信号向けに設計されており、技術者はこれを使用して、信号品位を向上させることができます。
まだ、ミリ波5Gは「終焉」を迎えていない
2021年10月12日
5Gはスマートリピーター、高度なソフトウェア・アルゴリズム、デジタルビームフォーミング等によりRF制限環境でミリ波信号を浸透させる新しいネットワーク設計を必要とするでしょう
5Gの将来を決めるのはソフトウェア定義無線
2021年10月11日
技術的に動く標的のような5Gに変更を行うため、設計者がハードウェアにのみ依存するとしたら5Gははるかにコスト高、技術的に導入不可能になるでしょう。 ここで役に立つのがSDRです
6Gネットワークは、都市の交通問題をどのように解決するか
2021年10月11日
6Gネットワークと自律走行車は、交通渋滞を過去の遺物にできます。
5Gが進化する中、6GはIoE(Internet of Everything)に狙いを定める
2021年10月8日
6Gへの取り組みは、規格の内容と実現方法を定めるために既に進行中です。 5Gの役割がIoTの実現にあるとすれば、6Gの役割はIoEの実現にあり、その中には皆さんも含まれます。
自動運転ありきの開発でなければ実現できない
2020年3月6日
Learn how the state of automotive spans a variety of applications, from electrification to in-cabin AI.
原始家族フリントストーンと宇宙家族ジェットソンの間
2020年3月6日
Learn more about developing adaptable automotive automation with Xilinx
ウェアラブルヘルスケア製品における主なアナログデザイン間の接続性の考察
2019年12月10日
超低電力アナログ生体センサー、デジタルマイクロコントローラー、および革新的な電力・バッテリー管理の開発は、ウェアラブルヘルスケア製品の成長を推進しています。
アナログ設計で考慮すべきは、ベストインクラスであるかということだけでしょうか?
2019年12月10日
設計に関して考える際、製品ラインの断然トップにあるものを探し出すのは容易です。「ベスト」と考える部分が何であるにせよ、それは、おそらくあなたのデザインにとってもっとも�
IoTのためにナノパワーを再定義
2019年12月10日
今日のIoTのトレンドは、AIやブロックチェーンなどの輝かしい対象が取り沙汰されていますが、IoTの最も革命的な部分が、設計者が日々考えを重ねているデバイスの中にあるとしたらど�
6つの他に類を見ないオペアンプ回路
2019年12月10日
電子回路は、ディスクリート回路から、きわめて高度なアナログ・デジタルシステムを可能にし、スペースとコストを節減した単一チップ上の高集積回路(IC)に進化しました。
「信頼性が不十分な世界」で「信頼できるアナログ回路のデザインに従事」
2019年12月10日
アナログはすべてに関わっています。過去数十年間にメーカーが開発した多数のアナログまたはミックス信号シグナル部品がなかったとしたら、これほど多くの産業セクターを飛躍させ�