Custom Meta Tags

Energy

Energy

Energy

トレーニング・イベント
関連イベントはありません

Energy

エネルギー

  フィルターをかける   エネルギー RSS FEED
パイプラインであれスマートグリッドであれ、エネルギーを運ぶためには、過酷な環境において高い性能と長い耐用年数を持つコンポーネントを選ぶ必要があります。当社のリソースをご覧になり、エネルギーの傾向と技術に関する最先の情報を入手してください。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
高信頼・高効率が求められる次世代パワーマネジメント技術
2025年11月15日
アヴネットは、未来のエネルギーエコシステムを支える技術と製品を提供し、お客様とともに持続可能な社会の実現に貢献していきます。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2024年11月15日
SiCデバイスは、今まさにEV充電の新時代を切り開こうとしています。そして、この変革をがっちりと支えるのがMLCCをはじめとする受動部品です。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
E-bike: 通勤者に広がる新たなトレンド
2024年10月15日
アヴネットは、E-bikeの普及と性能向上を全面的に支援することで、より多くの人にテクノロジーの魅力と自由なサイクリングの楽しさを感じていただけるよう努めてまいります。
Industrial Energy Storage for a Sustainable Future
持続可能な未来のための産業用エネルギー貯蔵
2023年9月7日
持続可能な開発についてどうお考えですか?グリーン化、再生可能資源へのシフト、環境保護、クリーンエネルギーの活用、リサイクルはすべて、持続可能な開発という...
かざしてチャージする
ワイヤレス充電は、私たちを自由にする!
2023年6月12日
IoT(Internet of Things)の進展に伴い、私たちはますますテクノロジーに依存するようになりました。あなたも充電ケーブルが絡まってしまったことがあるのではないでしょうか。
手のひらの上のグリーンな地球
持続可能なエネルギーは、どのように世界に貢献できるか
2023年2月6日
持続可能なエネルギーとは、「今の世代だけでなく将来の世代のニーズにも対応できる」エネルギーおよび技術を意味します。 再生可能エネルギーは、「クリーンエネルギー」と呼ばれることもあり、通常、絶えず補充される天然資源から生み出されます。 風力エネルギー、水力エネルギー、太陽エネルギー、海洋エネルギーなどの再生可能エネルギー源は、化石燃料よりも環境にやさしく持続可能とみなされています。 エネルギー自給を実現し、拡大する世界のエネルギー需要を満たし、温室効果ガスの排出による気候変動の脅威を和らげるためには、より持...
充電中のEV
EV充電のインフラと技術の開発
2022年12月8日
電気自動車(EV)の充電インフラは、多くの場合、電気自動車供給装置(EVSE)と呼ばれ、EVエコシステムの中核を成しています。これは基本的には、EVを充電するインフラを指しています。
ビルの環境を管理するパネル
HVACは、パンデミック後にスマートビルを強化し、居住者の健康を保護
2022年11月4日
3年前に新型コロナウイルスが発生して以降、パンデミック対策は、当初の受け身の対応から、より体系的で先を見据えたアプローチへと徐々に変遷しています。政府、企業、および個人も、人々の健康を維持し、私たちが慣れ親しんだ生活を継続できるように、さまざまな新技術および革新的な方法を積極的に取り入れています。最も直接的かつ効果的な方法は、建物をスマート化することにより「個人の番人」にすることです。 通常、人々はスマートビルと聞くと、省エネおよび環境保護に加え、居住者や利用者の快適さと効率性を高める機能を思い浮かべま...
発電用の風車と太陽光パネル
低炭素時代のエネルギー転換:再生可能エネルギーの利用
2022年10月6日
1996年、ある生物学者が、通常は中国南部でしか見られないオオカバマダラ(モナーク蝶)が北部で目撃されたという事実をつかみました。
EVに急速充電中
EVの「高速充電」は、どの程度、高速か?
2021年12月3日
EVのドライバーは多様ですが、走行距離と充電場所に関する疑問点で一致しています。本日は、EVの充電という具体的な懸念に関してお話します。
man holding tablet computer
ワイヤレス電力伝送は、インダストリアルIoTの再定義につながるか?
2021年11月12日
センサーの稼働を維持することは非常に重要です。このような状況において、ワイヤレス給電は有効な手段なのでしょうか?
ワイヤレスヘッドフォンをして海辺で一休みする、運動中の女性
TWSヘッドフォンのバッテリー寿命を延ばす「充電器」とは?
2020年12月13日
IDCが発表した最新のデータによると、世界のウェアラブル端末の出荷台数は、2020年に前年比14.5%増の3億9600万台に到達する見込みです。ウェアラブル市場における全出荷台数の約60%は、ワイヤレスヘッドフォンが占めています。本当に見事です。 図1:世界のウェアラブル市場の出荷台数の分析(出典:IDC)   ワイヤレスヘッドフォンの需要を促す主な要因の1つは、TWS(完全ワイヤレスステレオ)ヘッドフォンの台頭です。アップルは2016年にAirPodsを発売し、ごく短期間に市場で大きな成功を収めまし...
First1 Last  Results Per Page: 30 6090All