個人の自動車から大規模な商用車に至るまで、運搬では、特にエレクトロニクスおよび先進運転支援システムの分野で大きな技術的進歩が起きています。発展を。当社のリソースをご覧になり、運搬の傾向と技術に関する最先端の情報を入手してください。
ソフトウェア定義時代における車両アーキテクチャの再構築
2026年4月15日
車両はもはや単なる機械的システムではなく、高度に接続されたソフトウェア定義型のインテリジェントモビリティプラットフォームへと急速に進化しています。
4Dイメージング・ミリ波レーダーが車両に“超人的な視覚”をもたらす
2026年1月15日
次世代ADASは、単一のセンサー技術に依存するのではなく、複数技術を融合したシステムへと進化していきます。
The move to 48 volts in transportation
By
Miguel Tapia
-
2025年12月16日
The move from 12 and 24 volts to 48 volts is reshaping how companies approach mobility and robotics. It's a clear signal that the industry’s raising the bar for what’s possible in terms of performance and safety.
AIが駆動する自動車革命の原動力
2025年10月15日
自動車業界においてAIは、単なる技術ツールではなく、未来の交通エコシステムを支える中核インフラとなりつつあります。
多機能ロボット革命を牽引するAIの力
2025年9月16日
多機能ロボット革命はすでに始まっています。そして、各業界のお客様が常に最前線で活躍できるよう、アヴネットはこれからも力強くご支援してまいります。
eVTOLが牽引する『低高度経済』の急成長
2025年3月17日
将来のeVTOL機器は、主に都市間の迅速な通勤、効率的で柔軟な物流配送、公共サービスへの緊急対応などの分野に使用されます。
SiCだけではない、EVを動かす「黒子」たち
2024年11月15日
SiCデバイスは、今まさにEV充電の新時代を切り開こうとしています。そして、この変革をがっちりと支えるのがMLCCをはじめとする受動部品です。
E-bike: 通勤者に広がる新たなトレンド
2024年10月15日
アヴネットは、E-bikeの普及と性能向上を全面的に支援することで、より多くの人にテクノロジーの魅力と自由なサイクリングの楽しさを感じていただけるよう努めてまいります。
4Dレーダー:ADAS分野における新世代のセンシング技術
2024年9月1日
NOAを実現する3つの主要なセンシング技術(カメラレンズ、ミリ波レーダー、レーザーレーダー)には、それぞれに長所と短所があり、相互補完することができます。
充電インフラの整備で持続可能な技術発展を牽引
2024年5月15日
そして、EV(電気自動車)の「エネルギー補給場所」である充電インフラは、その技術の奥行きと成熟度が、EVの普及と応用を直接左右します。
EVと電磁両立性の追求
2023年8月8日
暑い夏、中国の長江デルタにあるハイテク工場では、オートメーションを使って効率的に製品を生産している。そこに雷が落ち、工場内の通信回線にダメージを与える電磁障害が発生。
EV(電気自動車)の持続可能性ロードマップ
2023年4月11日
新エネルギー自動車産業の発展とともに、電気自動車に乗り換える家庭が増えています。炭素排出量が少なく、ランニングコストが低いことを考えると、簡単な選択です。
"宇宙から来た" 炭化ケイ素の現在価値は?
2022年8月11日
有史以来、人類は、新素材を絶え間なく探してきました。科学は、しばしば自然の摂理に挑んできました。
DMS:居眠り運転注意 - ドライバー監視システム作動中!
2022年7月11日
長時間にわたり高速運転をすると、眠気がさすことがあります。また、単調な道路で午後の暖かい日差しに包まれると、長時間にわたり高速運転をすると、眠気がさすことがあります。
AIが人と車の関係を次の段階へ推進する
2022年4月7日
初期のスマートカーにおける障害物の自動回避能力は、絶賛されました。しかし、ただのビニール袋がぶつかっただけでも緊急ブレーキがかかることが明らかになると・・
EVの「高速充電」は、どの程度、高速か?
2021年12月3日
EVのドライバーは多様ですが、走行距離と充電場所に関する疑問点で一致しています。本日は、EVの充電という具体的な懸念に関してお話します。
6Gネットワークは、都市の交通問題をどのように解決するか
2021年10月11日
6Gネットワークと自律走行車は、交通渋滞を過去の遺物にできます。
自律走行とL1からL5への大躍進
2021年4月15日
自動車業界は間違いなく、自律走行に関して「バラ色の未来」を過度に描いてきました。運転の危険性から解放されるだけでなく、ハンドルから手を離し、椅子でくつろぎ、
FPGA vs. GPU vs. CPU – AIアプリケーションのハードウェア オプション
2021年3月31日
フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)は人工知能(AI)アプリケーションに多数のメリットをもたらします。画像処理装置(GPU)や従来の中央処理装置(CPU)と比較すると、�
人工知能を用いたマシン ビジョン システム開発の落とし穴Top10
2021年3月31日
マシン ビジョン(MV)と人工知能(AI)により、幅広い先端技術のアプリケーションで、価値の高い検査機能や解析機能が実現します。しかし、あらゆる高度な技術には、回避すべき落�
完全に自動化されたスマートコックピットは、本当に素晴らしいことですが…まだほんの始まりに過ぎません。
2021年3月12日
2012年、テスラ モデルSのインテリアを初めて目にしたときには、誰もが度肝を抜かれました。iPad 1台ではなく2台分の大きさがある17インチの大型コントロールスクリーンが
サービス指向のゲートウェイ:車両データを「覚醒」する
2020年10月9日
今日の車両は、「データの怪物」と言っても過言ではありません。車内のさまざまな電子システムが生み出すデータは、1時間あたり4TBという驚くべき量に達していると推定されています
自動運転ありきの開発でなければ実現できない
2020年3月6日
Learn how the state of automotive spans a variety of applications, from electrification to in-cabin AI.
原始家族フリントストーンと宇宙家族ジェットソンの間
2020年3月6日
Learn more about developing adaptable automotive automation with Xilinx
マシンビジョン市場は爆発的な成長を遂げることになるか?
2019年2月8日
世界のマシンビジョン市場は、今も着実な高度成長の段階にあります。BBCリサーチが発表した予測によると、世界のマシンビジョン市場は2018年に約160憶ドルで、年平均成長率9.2%、2023
自動運転は信頼できる?できない? 車載画像処理が抱える困難さの考察
2018年12月19日
私たちが自動運転に高い期待をもっていることは、テクノロジー関連の主要な展示会では例外なく自動運転技術を目にすることからも明らかです。ひと度事故を起こせば人命にも関わ
バッテリーマネジメントシステムの大切さ
2018年10月3日
国際エネルギー機関(IEA)によると、電気自動車(EV)の数は、2016年に世界で200万台に達しました。さらに、EV市場は、2020年までに900~2000万台、2015年までに4000~9000万台に増加する見込