機器製造業はどのようにIoTのトレンドに参加していますか?
今日のテクノロジーは飛躍的に成長しています。モノのインターネット(IoT)は、深い接続性と独創的な処理能力により、この革命の原動力となっています。機器製造メーカーは岐路に立っています。現在の製品にIoTをどのように組み込むかだけでなく、製品のスマート機能をどのように高めるかを検討しなければなりません。さらに重要なことは、各業界の革新と進歩を促進するために、この力をどのように活用するかを考えなければならないということです。
IoT移行を促進するための既存モジュールの活用
このダイナミックで変化し続ける市場環境において、IoTは単なる通信や機器間の接続を意味するものではありません。IoTは、生産性を向上させ、障害を克服するためにデータを収集、分析、応用することもできます。さらには、問題を未然に防ぐための包括的なシステムを構築することもできます。では、メーカーはこの移行をどのように進めるべきでしょうか?
重要なのは、基本的に「内部開発か外部購入か」という選択です。たとえOEMに独自のシステムを構築する能力があったとしても、それには膨大な時間とリソース、専門知識が必要です。しかし、システム・オン・モジュール(SoM)やシングル・ボード・コンピュータ(SBC)など、すでに市場に出回っている既存のソリューションを選択すれば、開発プロセスをコスト効率よく簡素化できます。
このような事前購入・事前構築済みのモジュールは、設計・実装プロセスをゼロから始めるよりもはるかに容易にします。また、事前に認証された無線通信機能を使用することで、コンプライアンス上の障害による複雑さも軽減されます。例えば、無線周波数(RF)設計では、認証済みの無線モジュールを使用することで、製品の市場投入に要する時間を大幅に短縮し、認証プロセスに伴うリスクやコストを回避することができます。

ハードウェアにとどまらず、IoTはデータ収集と接続の効率を大幅に改善できます。メーカーは、高性能なIoTデバイスと強力なクラウド・コンピューティング・プラットフォームを組み合わせることで、製品から貴重なデータを収集できます。このデータを分析・活用することで、業務の改善や生産性の向上、新たなビジネス機会の創出が可能になります。
IoTでは、機器製造メーカーがゼロから独自のクラウド・コンピューティング・インフラを構築することはほとんどありません。既存の商用クラウドプラットフォームの大半は、大量のIoTデータを処理するために必要なマイクロサービスを提供する、必要なインフラストラクチャ・フレームワークをすでに構築しています。現在、AWSやMicrosoft Azureなどの主要なクラウドサービスでは、すでに「マイクロサービス」と呼ばれる革新的なシステムが採用されています。マイクロサービスとは、小さくても非常に効率的な一連の作業ユニットと考えることができます。これらは柔軟かつ効率的な方法で連携し、ビッグデータやデバイスを処理します。これらの方法は、時間とリソースを節約すると同時に、データ管理と分析が専門的に処理されることを保証します。これによりOEMは、マーケティングをリードする製品の開発というコアビジネスに集中することができます。
IoTのメリットを最大限に享受するためには、クラウドプラットフォームに拡張性が備わっていなければなりません。これは、混雑する駅の鉄道システムを設計するようなものです。駅はラッシュアワーのすべての列車に対応できなければなりません。同様に、機器製造メーカーはアプリケーション・プログラム・インターフェース(API)と呼ばれる特別な通信プロトコルを開発し、デバイスがこれらのマイクロサービスとスムーズに通信できるようにしなければなりません。

アヴネットのIoT Connectは、この課題に対する優れたソリューションを提供するスマートなツールです。このツールは、クラウドサーバーと効果的な「会話」ができるだけでなく、デバイスメーカーが学習と開発に必要な貴重な時間をどのように節約できるかを明確に説明することができます。このため、アヴネットは「会話テンプレート」まで作成しました。これらの会話テンプレートは、スマートシティや工場の自動化といった分野に特化した「アクセラレーター」にパッケージ化することができます。テンプレートはレシピのようなもので、機器製造メーカーはニーズに応じて独自の「スパイス」を加えることができます。
IoT技術は急速に進化しています。人工知能(AI)を活用した顔検出や、機械学習を用いた予知保全など、ますますスマートな機能が開発されています。アヴネットのIoT Connectは、その「パートナーエンジン」を活用し、プロセス全体を合理化し、メーカーがこれらの高度な機能を簡単に統合できるようにします。
サービスとしてのソフトウェアがIoTの限界を押し広げています

世界のデジタル化が進むにつれて、「サービスとしてのソフトウェア」(SaaS)とIoTの組み合わせは、よく話題になるようになりました。IoTデバイスは継続的に大量のデータを収集し、SaaSはクラウド上でウェブベースのアプリケーションを提供しています。これらのアプリケーションは、IoTデバイスから収集したデータの保存、管理、分析に使用できます。SaaSプラットフォームにより、企業はこのデータをリアルタイムで分析し、製品の更新や業務の最適化、データに基づく意思決定に役立つ貴重な洞察を得ることができます。
SaaSは図書館のようなものです。ソフトウェア・ライセンスを利用するためにサブスクライブし、ソフトウェア・プロバイダーはソフトウェアのメンテナンスやアップデートを行います。
機器製造メーカーにとって、SaaSはすでに従来のソフトウェア販売モデルを凌駕しています。テレビのストリーミング・サービスに似た、持続的なサービスのコミットメントです。新しいコンテンツの登場こそが、ユーザーの関心を引きつける鍵です。しかし、それは具体的にどのように機能するのでしょうか?その強力な秘密は、OTA(Over-the-Air)技術です。携帯電話のアプリにアップデートが必要なときのようなものです。最新バージョンをダウンロードするためにストアに行く必要はなく、オンラインですべてをアップデートすることができます。OTAは、SaaSに永続的な価値を与える重要な技術です。
もちろん、OTAに課題がないわけではありません。まず、セキュリティが重要です。OTAは玄関のドアのようなものです。鍵をかけなければ、誰でも入ってくることができます。そのため、SaaS製品の成功には、セキュリティ対策の強化が必須条件となります。
さらに、データの所有権の問題も慎重に検討する必要があります。SaaSモデルでは、デバイスから生成されたデータの行き先と、そのデータを使用する権利を誰が持つかを明確に示さなければなりません。そのためには、明確な指針とルールが必要です。もし宅配会社が、誰が荷物の正当な受取人なのか分からなかったらどうなるか想像してみてください。同じことがデータにも当てはまります。したがって、信頼できるデータ管理と所有権に関する契約を確立することが最も重要です。
アヴネットには、SaaSソリューションの導入と実装を通じてお客様を導く豊富な経験があります。アヴネットのIoT Connectプラットフォームは、SaaSビジネスモデルをサポートするだけでなく、IoTで必要とされる高度なセキュリティ機能、デバイス管理機能、比類のない拡張性を提供します。
IoTの潜在的な課題とメリットの両方を考慮すると、企業はSaaSを製品の販売というよりも、包括的なサービス体験として捉えるべきです。レストランが美味しい料理だけでなく、特別な食事体験を提供しなければならないように、継続的な顧客サポートと継続的な製品改善が、SaaSの長期的な成功の鍵となります。
結論
要約すると、IoTは機器製造メーカーに前例のない機会を与えます。このチャンスをつかむためには、すべての製品やサービスをゼロから構築することが、必ずしも最も効果的で経済的な選択とは限りません。代わりに、既存のモジュール、事前認証済みの通信ソリューション、強力なクラウドサービスを利用することで、企業は効率的にIoTに移行することができます。OEMは、自社のイノベーションと外部リソースの活用を組み合わせることで、IoTの急速な発展を利用することができます。また、SaaSを利用することで、継続的かつ持続的な顧客価値体験を提供することもできます。
既存のソリューションを採用し、IoTの利点を迅速かつ完全に取り入れる機器製造メーカーは、競争が激しく一刻を争う市場で間違いなく優位に立てます。