2407-多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く

2407-多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く

多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

人口高齢化が世界全体の大きな課題となりつつあり、高齢者の健康モニタリングや健康づくりをいかに効果的に実施するかが極めて重要になっています。

このような状況を踏まえて、体のあらゆる微細な変化を常に記録し、発病前に病気を予知するとともに、これらの健康データを家族や医療スタッフとリアルタイムに共有し、早期診断および予防に活用できるような行き届いたケアが実現できれば、きっと安心感が得られるでしょう。

これは、スマートヘルス分野における先導的な技術であり、ウェアラブル端末で健康状態を測定・評価したり、スマート接続やAIなどの最先端技術を活用して個人の健康データを診療の補助として利用したりすることで、健康管理をよりスマートに効率的にし、かつ個別化を可能にします。

デジタル技術による「寄り添った」ケアがきめ細やかな見守りを実現

スマートヘルス分野の製品群の中では、ウェアラブル端末は疑いもなく私たちに最も身近なものであり、デジタル技術を通じて個人の健康状態を視覚化しています。

  • センシング技術:加速度計、ジャイロスコープ、心拍センサー、血圧センサー、血中酸素センサーなどの先端技術を利用して、心拍数、血圧、歩数、睡眠の質などの体のデータをリアルタイムにモニタリングおよび記録します。
  • 無線通信技術:Bluetooth、Wi-Fi、NFCなどにより、ウェアラブル端末をスマートフォンなどの端末に接続して、データ送信やデータ同期を行います。
  • 生体認証技術:指紋認識や虹彩認識などが含まれ、利用者のプライバシー及びデータのセキュリティを確保するための仕組みになります。
  • コネクター:ウェアラブル端末のコンパクト設計、およびフレキシブルフラットケーブル(FFC)やフレキシブルプリント基板(FPC)などの接続技術により、高信頼性かつ高速伝送を実現する軽量・薄型のソリューションを提供します。

 

Integration of multiple technologies heralds a new era in smart healthcare

 

アヴネットのパートナーであるモレックス社からは、振動や繰り返しの滅菌を伴う過酷な環境でも高性能な接続を実現する高度なコネクター製品を提供しています。その中でも、FFC/FPCコネクターは多機能で独立したダブルボトム接触設計を採用し、広温度範囲対応で、0.50mm及び1.00mmピッチを提供することから、ウェアラブル端末に最大の設計柔軟性を持たせることができます。さらに、アヴネットはスマートウォッチに向けて心拍数のモニタリング以外に、心拍変動(HRV)や血中酸素飽和度(SpO2)のモニタリングやエネルギー消費量の追跡、睡眠分析などの高度な機能を備えるソリューションも開発しています。

 

デジタル技術の継続的な進歩により、ウェアラブル端末は医療用アプリケーションへと進化し続け、患者の身体状態を評価するための重要な手段になってきています。

多様な技術の融合により、個人用健康管理プラットフォームが進化

個人用健康モニタリング機器が普及する中、これらの機器は単なるデータの表示だけでなく、身体の状態に基づいた適切なアドバイスを与えることがユーザーに求められています。

5G、AI、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなどの技術を融合することで、ウェアラブル端末を個別化された健康管理プラットフォームに変えることができます。5Gの高速通信と低遅延により、ユーザーに効率的かつ正確な健康評価を提供でき、AIとビッグデータ分析により、ユーザーの健康リスクを特定し、個人の状態に合わせたアドバイスを与えることができます。また、クラウドコンピューティングにより、データの保存および共有が保護され、ユーザー情報のセキュリティを強化することができます。

これらの先端技術の特徴を生かして、健康モニタリング機能を備えた電子製品はユーザーに常時寄り添う健康アドバイザーとなり、科学的かつ個別化された健康管理が人々の生活に溶け込んできています。

仮想アシスタントの利用により、サービスの利便性を向上

これ以外に、AIと機械学習を統合した仮想アシスタントやチャットボットも医療分野で独自の価値を発揮します。これらのスマートシステムは、治療、診断、投与に関するアドバイスを医師に提供するだけでなく、患者と直接対話し、診療に関する質問に答え、受診支援をよりスマートに行います。

仮想医療アシスタントの中核となる技術は、大量の医療データを処理し分析する能力にあります。医療システムとのシームレスな接続により、仮想アシスタントはカルテの整理、予約の手配などを支援することができ、医療サービスの効率を大幅に向上させます。また、スマートリマインダー機能を利用すれば、患者に時間通りに服薬や必要な運動をするように知らせることで、患者のコンプライアンスを効果的に向上させます。

さらに長期的に見ると、医療アシスタントが地域の医療機関に普及することで、遠隔地の患者も質の高い医療サービスを享受できます。これにより、タイムリーな診断や治療が可能になり、遠隔によるモニタリングやフォローアップも実施できるようになります。こうした医療サービスの普及は、医療資源の良好な配分を効果的に促進し、公衆衛生システムの構築を完備させます。

まとめ:

スマートヘルス産業の発展は、高齢者だけでなく、すべての人々に利益をもたらしています。これにより、私たちの健康に対する認識や健康を管理する方法も変わります。ウェアラブル端末の普及および様々な技術の進歩により、全面的かつ多面的なスマートヘルスエコシステムが完成しつつあります。

アヴネットは、スマートヘルス分野においてセンシング、処理、組み込みなど一連の技術を提供することにより、医療機器メーカー、ヘルステック企業、およびスマートヘルスソリューションを必要とする企業を支援し、医療プロセスの最適化や個別化健康管理の新たな体験づくりに貢献してまいります。

2407-多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く

2407-多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く

関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
多機能ロボット革命を牽引するAIの力
2025年9月16日
多機能ロボット革命はすでに始まっています。そして、各業界のお客様が常に最前線で活躍できるよう、アヴネットはこれからも力強くご支援してまいります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
アヴネット、IoMT技術革新の推進により、診療やヘルスケアモデルの変革と開発をサポート
2025年1月15日
アヴネットは、技術革新のリーダーとして、IoMTの無限の可能性を追求し続け、よりスマートで接続性の高い医療・ヘルスケアの構築に貢献してまいります。

2407-多様な技術の融合により、スマート医療の新しい時代を切り開く

関連イベント
関連イベントはありません