Custom Meta Tags

Hero Banner

SUSE

Long Copy

SUSEソフトウエアソリューションズ

SUSEは1992年に創立し、世界初のエンタープライズLinuxディストリビューションを提供したオープンソースソフトウエアベンダです。本社をニュルンベルグに置き、世界中でオープンソースソフトウエア製品とサービスを提供しています。エンタープライズLinuxサーバをはじめ、ストレージソフトウエア製品、クラウド基盤ソフトウエア、Linuxコンテナ管理製品などのオープンソースソフトウエア製品を商用に提供しています。

Long Copy_1

SUSE Linux Enterprise Server for ARM (SLES for ARM)

世界初の商用Linuxとしてリリースされた製品であり、エンタープライズのミッションクリティカルな環境からIoTデバイスに至るまで、幅広く利用されているLinux製品です。商用Linux OSとしてはXilinx ZynqやNXP i.MX8をはじめ他に類をみない数多くのARM CPUへ対応しており、組込み分野で産業機器やメディカル機器、ストレージ製品などに採用され、最近ではオートモーティブの分野においても採用検討が広がってきています。また、SLESではSLES Just Enough Operating System(JeOS)という仕組みを利用して不要なコンポーネントを削ぎ落とし、組込み環境に適した軽量なOSを実現することができます。もちろん、x86 CPUにおいても、エンタープライズ分野でSAPソリューションの基盤プラットフォームとして圧倒的なシェアで利用されているLinux OSです。

https://www.suse.com/products/arm/
https://www.suse.com/ja-jp/products/server/jeos/
https://www.suse.com/ja-jp/solutions/embedded/ 
https://www.suse.com/products/server/

Long Copy_2

SUSE Manager (SUMA)

IoTエッジデバイスからサーバやKubernetesに至るまで、Linuxのセキュリティ確保には必須であるパッチを、割り当てたソフトウエアチャネルに応じて自動的にデプロイし、管理します。SLESだけではなくユーザに利用されている代表的なLinuxのパッチを管理し、デプロイすることが可能です。 

パッチ管理ができるLinux OS

  • SUSE Linux Enterprise Server 
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Cent OS
  • Ubuntu

https://www.suse.com/ja-jp/products/suse-manager/

Right Rail Card Dark

製品のお問い合わせ

製品の購入や仕様に関するお問い合わせはこちらから。

お問い合わせ