Custom Meta Tags

Hero Banner

Microsoft

Long Copy

Windows 11 IoT Enterprise 2024

リリース日:2024年6月

Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC は、Microsoft が組み込み機器および IoT デバイス向けに Windows 11 の機能を Long Term Servicing Channel(LTSC)版として提供する、最新の LTSC オペレーティング システムです。最新のセキュリティ脅威に対する高度な保護や、包括的なデバイス管理・アプリ管理・制御機能などのプレミアム機能が含まれます。Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC には、Windows 11 バージョン 24H2 に提供された累積的な機能強化が含まれています。Wi‑Fi 6 / 7 および USB 4 のサポートも新たに追加されました。
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC は、引き続き 10 年のライフサイクルを持ち、Microsoft からのセキュリティ更新プログラムの提供は 10 年間継続されます。

価格モデルに変更はありません
価格は、お客様のハードウェアで使用されるプロセッサの種類/性能に基づきます。Microsoft は、現在および今後の ARM CPU をカバーするために、ライセンス種別に ARM64 向けのバージョンを追加しました。

内容は変更される場合があります。実際の CPU とライセンスの対応関係については、お問い合わせください。ライセンス価格はご使用のプロセッサの種類によって異なります。 

技術的な観点では、3 つのライセンス オプションの間に違いはありません。機能制限のない同一のインストール メディアです。
更新モデルは 2 種類あり、以下のライセンス オプションで提供されます。

CBB/GAC

CBB(Current Branch for Business)または GAC(General Availability Channel)では、カーネルの機能更新が年 1 回提供されます。年内は定期的にセキュリティ更新などの更新プログラムが提供されます。機能更新は必須であり、OS がまったく新しいバージョンへ更新される場合があります。過去には年 2 回の機能更新が行われており、例えば 23H2 はそのバージョニングを示しています。
Windows 11 IoT Enterprise CBB は、技術的には Windows 11 Enterprise と同一です。「IoT」はソフトウェアのライセンス提供チャネルを指します。

LTSC

代替として Microsoft は LTSC(Long Term Servicing Channel、旧称 LTSB - Long Term Servicing Branch)版を提供しています。このバージョンではカーネルが安定しており、変更されません。
例えば、このバージョンには Microsoft Store、OneDrive、Cortana、Copilot は含まれません。セキュリティ更新は通常どおり提供されますが、デバイス メーカーが制御でき、インストールを必須としません。

品質/セキュリティ更新: Windows 11 および Windows 10 のすべてのデバイスは、セキュリティ更新とバグ修正を提供するため、毎月の品質更新を定期的に受け取ります。
機能更新: Microsoft は、Windows 11 の CBB/GAC 向け機能更新を年 1 回提供し、各暦年の後半のリリースを目標としています。

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC は、Windows 11 バージョン 24H2 をベースに、デバイス ビルダーのニーズに対応する IoT 向け機能を追加しています。主な内容は次のとおりです。

  • System Guard、攻撃対象領域の削減、Windows セキュリティ アプリによる、最新のセキュリティ脅威に対する高度な保護
  • SetupDiag と最新の ADK/MDT による、OS 展開の高い柔軟性
  • 更新およびサポートの選択肢
  • Windows Sandbox と Microsoft Defender Application Guard による、包括的なデバイス/アプリ管理および制御機能
  • 最小メモリ要件を 2GB のまま維持(業界からのフィードバックへの対応)
  • 最小ストレージ要件は 16GB(ただし、取り外し可能なパッケージ(最大 30 パッケージ)を用いたオプションのイメージ サイズ構成が可能)
  • TPM は任意
  • DirectX10+ のグラフィックスが必要
  • Dolby コーデックはライセンスに含まれなくなり、Dolby から別途調達が必要
     

注: 更新に含まれるすべての機能がすべてのデバイスで動作するとは限りません。デバイスのハードウェアが互換性を持たない、最新のドライバーがない、または OEM(製造元)のサポート期間外である等の理由により、更新を受け取れない場合があります。
出典: https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

 

ご質問はありますか?

実際の CPU とライセンス対応、およびライセンス価格についてご質問がある場合は、こちらのフォームにご記入ください。お客様の具体的な要件や Tier レベルに基づき、お見積りをお送りします。

 

2608 Right Rail Card Dark

お問い合わせ

製品の購入や仕様に関するお問い合わせは、こちらから。

お問い合わせ