Windows 10 IoT Enterprise 2021
Windows 10 IoT Enterprise 2021は、組み込みおよびIoTデバイス向けの新しいオペレーティングシステムです。Microsoftは、新しい機能や能力に加えて、エンタープライズクラスのパワー、セキュリティ、および管理性をモノのインターネット(IoT)に提供します。現代のセキュリティ脅威に対する高度な保護や、包括的なデバイス管理、アプリ管理、制御機能などのプレミアム機能が追加されています。Windows 10 Enterprise LTSC 2021には、Windows 10 バージョン 1903、1909、2004、21H1、および21H2で提供された累積的な機能強化が含まれています。
Windows 10 Enterprise LTSC 2021のライフサイクルは5年間ですが、Windows 10 IoT Enterpriseは引き続き10年間のライフサイクルが維持されます。
Microsoft Edgeブラウザーのサポートがインボックス(標準搭載)で含まれるようになり、Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC以降のLTSCリリースでMicrosoft Edgeキオスクモードが利用可能になりました。Microsoft Edgeキオスクモードでは、ブラウザーの2つのロックダウンエクスペリエンスが提供され、組織が顧客向けに最適なエクスペリエンスを作成、管理、および提供できるようになります。
強化されたWi-Fiセキュリティのために、WPA3 H2E規格がサポートされています。
価格モデルの変更はありません
お使いのハードウェアで使用されているプロセッサの種類や性能に基づきます。

変更される場合があります – 実際のCPUとライセンスのマッチングについては、microsoft[at]avnet.eu までお問い合わせください。 ライセンス価格は、使用しているプロセッサの種類によって異なります。 お客様の具体的なニーズやティア(階層)レベルに基づいたお見積もりを喜んでお送りいたします。
技術的な観点からは、3つのライセンスオプションの間に違いはありません。機能制限のない同一のインストールメディアです。
以下のライセンスオプションでカバーされる、2つのアップデートモデルが利用可能です:
SAC
SAC(Semi-Annual Channel:半期チャネル)。OSは年に2回、機能更新プログラムを受け取り、定期的にセキュリティやその他の更新プログラムを受け取ります。暦年の前半(H1)と後半(H2)の機能更新プログラムにより、OSが完全に新しいOSバージョンへと変更される場合があります。過去において、これらのアップデートは3月と9月に行われていました(1803や1809などのバージョン表記で示されます)。
Windows 10 IoT Enterprise SACは、完全なWindows 10 Enterpriseバージョンです。
LTSC
Semi-Annual Channel(SAC)バージョンの代替として、MicrosoftはLTSC(Long-Term Servicing Channel、旧LTSB:Long-Term Servicing Branch)バージョンを提供しています。
例えば、このバージョンにはMicrosoft StoreやCortanaは含まれていません。そのため、アップデートを制御することができ、インストールの強制もありません。

Windows 10 IoT Enterprise の詳細
Windows 10 IoT Enterprise 2019
Windows 10 IoT Enterprise 2021
Windows 10 IoT Enterprise on ARM
Links & Downloads
Enterprise および IoT LTSB/LTSC エディション
| バージョン | サービシング オプション | 提供開始日 | メインストリーム サポート終了日 | 延長サポート終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 21H2 | 長期サービス チャネル (LTSC) | 2021-11-16 | 2027-01-12 | 2032-01-13 (IoT Enterprise のみ) |
| 1809 | 長期サービス チャネル (LTSC) | 2018-11-13 | 2024-01-09 | 2029-01-09 (IoT Enterprise のみ) |
| 1607 | 長期サービス ブランチ (LTSB) | 2016-08-02 | サービス終了 | 2026-10-13 (IoT Enterprise のみ) |
| 1507 (RTM) | 長期サービス ブランチ (LTSB) | 2015-07-29 | サービス終了 | 2025-10-14 |
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-health/release-information
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 は Windows 10 バージョン 21H2 をベースに構築されており、大企業や中規模組織のニーズに対応するように設計された以下のようなプレミアム機能が追加されています:
- System Guard、攻撃面の削減、および Windows セキュリティ アプリによる、現代のセキュリティ脅威に対する高度な保護
- SetupDiag および最新の ADK/MDT による、OS 展開の完全な柔軟性
- アップデートおよびサポート オプション
- Windows サンドボックスおよび Microsoft Defender Application Guard による、包括的なデバイス・アプリの管理および制御機能
詳細については、https://docs.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/ltsc/whats-new-windows-10-2021 をご覧ください。
注意:アップデート内のすべての機能がすべてのデバイスで動作するとは限りません。デバイスのハードウェアに互換性がない場合、最新のドライバーが不足している場合、またはその他の理由で相手先ブランド名製造企業(OEM)のサポート期間外である場合、そのデバイスはアップデートを受け取れないことがあります。
情報源: https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet