使物联网发挥作用的基础设施
联网设备需要的不仅仅是连接。物联网中的端点隐藏了支持它们的复杂框架。业界根据20年的经验一致认为物联网平台是必要的,存在是有充分理由的。
每个物联网设备都需要与之通信的设备。您已经有了智能传感器或执行器的概念,但要走得更远。您现在必须弄清楚如何让可信的参与者安全地监听和控制它,同时避开不可信参与者的注意。这些只是物联网云平台为像您这样的OEM提供的一些功能。
安全是物联网的关键要素。OEM和消费者已经从许多记录在案的安全漏洞中吸取了教训,这些漏洞甚至在今天仍然存在。工业物联网应用会生成大量敏感且专有的可行动化数据,因此确保数据进程的每一步都至关重要。这是平台通过提供安全设备管理提供帮助的一种方式。嵌入式设备一投入使用很可能就已经过时了。如今,空中(OTA)升级功能提供了一种机制,使设备可以在发现新威胁时保持升级和安全。
物联网价值的很大一部分在于服务。提供某种服务(现在可能包括智能传感器等硬件)的概念正在兴起。这为人们带来了新的考虑因素,并且常常需要在平台中添加新的功能。与业界领先的云平台合作的OEM应该可以轻松升级到新功能。这一领域的领导者现在正在使用采用微服务构建的系统架构。对于OEM来说,这意味着可以更有规律地引入、升级和改进新功能。微服务架构将大型的单片软件方法分解为更小、更易于维护的部分,而这又能使云平台提供商更加敏捷地响应客户的需求。
然而,这种方法也很复杂。使用微服务需要进行更多配置,同时需要更深入地了解哪些服务可用以及如何与它们交互。幸运的是,IoTConnect®旨在简化流程,消除OEM的复杂性。安富利的软件工程师团队创建了IoTConnect,作为智能设备与云平台对接所需的中间件。
IoTConnect的不同之处
物联网连接的挑战
现代云平台在微服务上运行,为开发物联网应用提供了一种可扩展且灵活的方式。然而,OEM现在必须开发将其智能设备连接到云平台微服务的接口(API)。他们还需要集成人工智能、信息安全和分析等其他功能。
IoTConnect解决方案
使用IoTConnect,OEM可以避免在云平台内开发微服务API的费用和风险,不仅缩短了开发时间,还大大降低了开发物联网应用的成本和风险。IoTConnect还集成了人工智能、信息安全和分析等功能,也就是说OEM现在可以专注于其增值。
切换下面的按钮,查看IoTConnect如何帮助加速产品交付。