Custom Meta Tags

Hero Banner V2

与物联网平台集成

利用业界领先的物联网(IoT)技术

Custom Meta Tags

Static HTML

为物联网设计的云平台

将设备连接到互联网是实现物联网解决方案的第一步。每台设备(无论大小)都需要完整的基础设施。每台设备产生的数据都需要进行收集和分析,而这正是微软和Amazon Web Services等业界领先的物联网云平台所擅长的。安富利与这些供应商合作,让您也能更轻松地与他们合作。这不仅可能包括添加网关设备来整合现场的智能传感器数据并为云计算做好准备,还将包括使用证书对您的设备及其产生的数据进行安全保护。

要实现对互联设备的持续管理,就需要空中安全升级(OTA updates)。对空中安全升级的管理可能很有挑战性,但必须在有更新后立即进行。云平台提供可管理空中安全升级的各种机制。

人机界面是物联网设备的另一个重要方面。我们认为物联网是完全自主的,但在大多数行业,让人类参与其中仍然至关重要。云平台将提供使用仪表板显示物联网数据的简单方法,可以针对应用量身定制。

person plugging Ethernet cable into switch

Static HTML_1

更好的用户管理

云平台还通过用户注册和群组管理等功能帮助管理用户。这些功能为OEM提供了一种向客户提供服务的方式,使他们能够接入解决方案的基本功能,同时仍然保持整体的管理控制。云平台是物联网解决方案成功的关键要素。安富利的物联网产品和服务(包括IoTConnect®)旨在为您的成功提速。与安富利合作,不断扩大领先云平台的强大功能,让物联网为您服务。

IoTConnect Comparison - Static HTML

IoTConnect的不同之处

物联网连接的挑战

现代云平台在微服务上运行,为开发物联网应用提供了一种可扩展且灵活的方式。然而,OEM现在必须开发将其智能设备连接到云平台微服务的接口(API)。他们还需要集成人工智能、信息安全和分析等其他功能。

IoTConnect解决方案

使用IoTConnect,OEM可以避免在云平台内开发微服务API的费用和风险,不仅缩短了开发时间,还大大降低了开发物联网应用的成本和风险。IoTConnect还集成了人工智能、信息安全和分析等功能,也就是说OEM现在可以专注于其增值。

切换下面的按钮,查看IoTConnect如何帮助加速产品交付。