Custom Meta Tags

Hero Banner V2

立即开始使用 IoTConnect

用最快的方式连接云端

Custom Meta Tags

Intro and Logo - Mixed Media

IoTConnect®是将您的产品安全连接到云端的快速、可扩展的解决方案。安富利与 AWS 和微软合作,提供了基于AWS IoT和微软Azure的IoTConnect服务。

安富利正在与业界领先的半导体供货商合作,使IoTConnect能够兼容目前市场上的所有技术先进、效能强大且功能齐全的微控制器。现在,您可以更直观地体验到IoT连接如何将您的产品提升到一个新的水平。

安富利的工程师创建了各种指南,快速演示了IoTConnect在一些IoT开发工具包和评估板上的运行情况。这些开发工具包和评估板是我们的供货商合作伙伴的最新产品。利用这些快速入门指南,您可以在几分钟内完成连接,而不是几个小时。

您无需注册云服务,无需设定工具链组态,也无需编写任何代码。如果您希望编译源代码,请查看开发者指南,以便快速设定您的开发环境,并开始构建您的应用。

IoTConnect 指南目前支持以下开发工具包:

Avnet IoTConnect logo

ST-Mixed Media

ST Discovery 套件(基于STM32U5 系列,用于IoT节点)

这款开发工具包具有Wi-Fi、蓝牙和多种传感器,并支持通过Arduino、STMod+和Pmod™接口进行扩展。工程师可以使用这款套件开发互联装置,如可穿戴传感器,以及智慧家居或智慧工业应用。

了解更多

Microchip WFI32 - Mixed Media

Microchip WFI32-IoT 开发板

这款开发板具有PIC32MZ-W1 Wi-Fi模块,带有PCB天线和Trust&Go硬件安全功能。它具有额外的接口,包括MikroBUS™,使开发者能够快速添加传感器。因此,这款IoT开发平台备受青睐。您可以使用板载温度传感器和光传感器,快速创建一个智能监测解决方案。

了解更多

MaaXBoard - Mixed Media

安富利MaaXBoard SBC(基于恩智浦i.MX 8M)

这款基于恩智浦i.MX 8M处理器的SBC,非常适用于边缘智能装置。它提供了在地处理视频和音讯的能力,并支持高级操作系统(Android、Windows 10 IoT Core、Linux)。

了解更多

Renesas CK-RX65N - Mixed Media

Renesas CK-RX65N云套件(基于RX65N MCU组)

这款套件集成了RX65N MCU与LTE Cellular CAT-M1模块和以太网连接模块。有了IoTConnect的支持,几分钟内就可以将现场捕获的数据发送到云端。

了解更多

Infineon XENSIV - Mixed Media

Infineon XENSIV套件(带PAS CO2传感器)

XENSIV™互联传感器套件是电池供电的IoT装置的理想选择。它体积小巧,但效性强大。这款套件具有Wi-Fi和蓝牙连接功能,内置CO2传感器和OPTIGA™ Trust M安全装置。这款套件与IoTConnect安全装置管理功能配合使用, 提供了对端到对端的安全IoT连接。

了解更多

Static HTML