Custom Meta Tags

Hero Banner

安富利最新研究

Main Title

解读AI应用的核心趋势与挑战,助力中国工程师把握AI机遇

Static HTML


安富利最新发布的年度研究报告显示 ,包括中国工程师在内的全球工程师普遍认为AI具有广泛的应用潜力,但目前难以确定AI将对哪个具体领域产生最大影响

 

2025年2月26日, 中国上海 — 安富利(纳斯达克股票代码:AVT)日前发布了第四次年度Avnet Insights(安富利洞察)研究报告。研究显示,工程师们对人工智能(AI)在产品开发中的应用机遇持谨慎乐观的态度,这是由于许多工程师仍在评估AI将会对其工作的哪些方面产生最大影响。该研究创建于2021年,一直以来持续关注工程师如何应对市场变化及其如何看待未来的市场走向。

研究显示,工程师们对产品开发的整体情况开始变得愈发乐观,其中75%的工程师认为设计产品所需的市场条件正在改善。此外,将近一半(49%)的工程师预计,2025年的经济和市场环境将有利于他们的产品设计和开发工作。从地域分布来看,墨西哥工程师最为乐观(87%),其次是中国(85%)。

Avnet Insights(安富利洞察)是一项面向工程师的年度研究计划。2024年度的调研于 2024 年 10 月 31 日至 11 月 15 日,期间在线收集了来自美国、墨西哥、英国、德国、中国和日本等全球 1204 位工程领域专业人士的见解。其中,亚太地区的工程师在受访者中的占比高达34%。

AI技术的影响将无处不在

Avnet Insights(安富利洞察)研究报告主要关注可能影响未来一年的关键技术——人工智能(AI)。研究显示,AI正在迅速革新产品设计,全球42%的工程师已将AI技术应用于产品设计当中。特别值得关注的是,中国工程师在这方面处于领先地位,近三分之二(66%)的工程师在设计过程中采用了AI技术,大幅领先于排名第二的美国(47%)。

安富利中国区总裁董花表示:“参与问卷中近三分之二的中国工程师已经在产品设计中采用了AI技术,这一事实充分体现了中国市场对于前沿科技的积极捕捉和快速使用. 实际上中国已经成为创新引领发展的国家,中国的工程师们有着前瞻性的思维方式和对创新的执着追求。这种在产品开发早期对前沿科技加以应用的做法为中国公司利用AI技术开发领先产品提供了重要机遇,,由此开发出的产品不仅能够满足中国市场不断变化的需求,还能为全球的技术进步做出贡献。”

在调研过程中,“从AI驱动的模拟和测试到硬件设计工具和软件代码在内的14个领域中,新兴AI技术可能会对哪些方面产生最大影响”,针对这一问题,受访者难以确切地给出哪一个具体的领域会在承接AI机遇方面处于领先地位。这表明,事实上,机遇可能遍布各个领域。

具体到产品开发,几乎所有(96%)工程师都认为,AI将在一定程度上甚至极大程度上影响关键的产品开发功能,包括:提高设计任务的自动化程度、实现更多的个性化和定制化设计、提高对市场需求的预测能力,以及缩短整个产品开发周期所需的时间。

善用深厚的专长和丰富经验应对挑战

安富利通过研究发现,工程师在考虑将AI技术集成到其产品中时面临的主要挑战包括安全和隐私问题(37%),以及数据质量问题(31%)。对于约四分之一的工程师来说,与现有工具的集成(25%)和高昂的成本(24%)也是他们最关心的问题之一。在亚太市场,安全和隐私问题以及数据质量问题是中国和日本工程师面临的三大挑战,这与全球趋势相一致。值得注意的是,除了上述三大挑战,中国工程师还将可持续发展列为重要关切之一。

“在将AI技术应用于产品设计领域,中国工程师走在前列。他们对在这一具有变革性意义的领域取得成功所需的关键技能有着深刻的理解。然而,问题的关键是要解决数据安全、隐私和可持续发展等方面的挑战,同时培养一支能够解决问题且具有批判性思维和数字设计等强大能力的人才队伍,” 董花补充道。

安富利在研究过程中还发现,工程师们也希望某些技能能够帮助他们抓住眼前的机遇。工程师们认为支持其在产品设计中有效利用AI技术所必不可少的技能包括:数据分析和解读(16%)、AI模型优化(16%)以及解决问题和批判性思维(16%)。而在中国,解决问题和批判性思维(20%)最受关注,紧随其后的是熟练掌握数字设计工具(19%)和理解数据需求(13%)。

“中国工程师在AI应用方面处于领先地位,并且中国有望在AI驱动的产品开发领域发挥关键作用,塑造全球未来。通过拥抱创新、应对挑战和培育协作生态系统,中国不仅能推动自身的技术进步,还能为全球的AI技术革新做出重大贡献。安富利凭借其遍布全球的业务布局及其在AI技术领域的深厚积淀和行业专长,致力于为包括中国工程师在内的全球工程师提供所需的工具、专业知识和支持,帮助他们成功驾驭当前这个激动人心的变革时代,”董花总结道。


如需获取2024年Avnet Insights (安富利洞察)研究报告的完整版,请点击这里下载。


2025年是安富利在华发展30周年。根植中国30年间,安富利始终深耕在本地电子市场最前沿,为创新赋能,推动业务增长。凭借遍布全球的业务布局以及在本土市场深厚的专业积淀和行业经验,安富利能够为客户提供全面的技术解决方案,包括设计服务、强大供应链支持到专业技术指导。我们的卓越表现赢得核心半导体制造商和重要客户的认可,也收获了包含“最佳年度代理商”在内的众多行业奖项。助力客户成功、支持中国双碳目标的同时,安富利中国深度践行ESG理念,与本土市场双生共赢,为实现更可持续的未来做出贡献。

关于安富利公司

安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个世纪里一直秉持初心,满足客户不断变化的需求。从构思到设计,再从原型创建到生产,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户提供支持。安富利在整个技术价值链中处于中心位置。这种独特的地位让安富利能够在产品开发过程中加快设计和供应速度,从而帮助客户尽快实现营收。数十年如一日,安富利一直致力于帮助全球客户和供应商实现技术的变革。了解有关安富利的更多信息,请访问 www.avnet.com。