感测技术的进步增加了许多产业中各种装置的功能,包括消费品、可穿戴装置、医疗、工业和汽车产业。 探索我们的资源来获得专业技术知识,并了解最新的传感器趋势和技术。
4D雷达:ADAS领域的新一代感知神器
2024年8月15日
高速NOA、环线NOA甚至城市NOA的不断普及,标志着L2+大范围落地的趋势正在加速。实现NOA的三种主要传感技术(摄像头、毫米波雷达和激光雷达),三种解决方案各有优劣,能够相互补充。
数字化、智能化时代,可编程技术发挥重要作用
2023年12月15日
无论是可编程增益放大器(PGA),还是可编程IC,这些可编程技术凭借着诸多优点正在当今数字化时代,扮演着愈发重要的角色。
Choosing the right image sensor for machine vision applications
By
David Hustler
-
2023年1月6日
The core component in any machine vision system, the image sensor has a major influence on product performance—but there's no universal right fit. There are many aspects to consider, and every manufacturer's product is different.
How engineers cut development time in half for an EV fire warning system
2022年12月5日
Through rapid prototyping, Amphenol developed sensor modules that reliably detect carbon dioxide and hydrogen from cell decomposition venting for early warning of lithium cell thermal runaway.
It’s good to be back! Reunited at Embedded World 2022
By
Philip Ling
-
2022年7月26日
With some new solutions from leading suppliers, and a major announcement between Amazon Web Services and Avnet, the Embedded World exhibition and conference reflects what’s important to the wider industry.
近距离观测碳化硅的质量
2022年6月27日
碳化硅以既定的制造方法为基础,但需要全新的制造工艺。提高产量和降低成本取决于在每一阶段都实现最高质量。
DMS:开车别犯困,我盯着你呢!
2022年6月19日
在人类可以放心地将“方向盘”交给驾驶工具之前,“人机共驾”将一直是汽车市场的最优选择。驾驶员监控系统是一种防止疲劳驾驶,智能判断、监控驾驶员驾驶行为的技术
鲁棒性测试对碳化硅供应链来说不可或缺
2022年6月10日
在高可靠性/可用性应用中,碳化硅半导体被视为新兴技术。本文解释了它们的优点,以及具有强大测试的端到端供应链如何使SiC成为安全的设计选项。
BCG传感技术,让你听到自己的“心”声
2022年5月23日
类似BCG设备这样的无感知、轻管理的专业级医疗终端,也势必将在未来的智能传感、智慧生活、智慧医疗浪潮中占据一席之地。
无程序代码设计如何加速工业物联网的发展
By
Philip Ling
-
2022年1月14日
为工业物联网解决方案开发大量新的和多样化的设备可能会挑战您的工程资源。 使用无代码开发方法可以减少挑战的规模和复杂性。
自带病毒检测的口罩,你不来一个么?
2021年7月15日
麻省理工学院和哈佛大学的工程师们联合开发了一种新型口罩,将传感器嵌入织物中,在短短90分钟内就可诊断出佩戴者是否患有COVID-19,准确性堪比标准的PCR检测。
什么是传感器融合?让我们从“盲人摸象”讲起……
2021年7月15日
只有将所有特征信息都综合起来,才能够形成更为完整而准确的洞察。这种将多个传感器整合在一起来使用的方法,就是所谓的“传感器融合”
“灵魂拷问”之后,我们能为垃圾分类做些什么?
2020年8月1日
依托科技解决垃圾分类的“痛点”,智能垃圾桶无疑会是一个焦点。因为在投放、收集、运输、处理这个完整的垃圾处理流程中,垃圾桶是一个关键的“纽带”——一边连接着前端海量的
超万亿工业物联网市场,需要什么样的传感器?
2020年1月1日
The trillion-dollar IIoT is the driving force behind a new surge of development for industrial sensor products. Keeping abreast of this exciting trend in the IIoT sector will help ensure that our new designs are both relevant and innovative.
智能音箱,会“凉凉”吗?
2019年1月20日
今年年初的时候,有消息称腾讯自研智能音箱项目“听听音箱”已经暂停。也有人统计,2015年起趁风口涉足智能音箱的国内50家企业中已经有半数倒闭或者转型……这些消息不免让人身上
传感器产业的 MEMS 革命
2018年7月19日
时间往前大约 15 至 20 年的不久之前,用于气压、动作和磁场等无所不在的物理参数的传感器仍有着大体积、高成本、高耗电等问题,就电气设计来说也与标准电路不兼容。
还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?
2017年9月10日
新技术能帮助老年人继续独立生活。系统以传感器为基础,使用了复杂的分析方法,能发现紧急状况并在必要时呼叫求助。
这个3D人脸识别的“备胎”,能转正吗?
2017年8月21日
3D人脸识别市场正在快速增长——根据Trend Force的预测, 3D传感市场规模将呈现几何式增长,2020年可达到108.9亿美元,而到2023年这个数据将达到180亿美元;3D人脸识别在智能手机市场的渗透率
如何打造一块让你“有感觉”的触摸屏
2017年8月9日
触觉反馈技术正在逐渐成为触摸屏的好“伴侣”,让触摸屏也变得更“有感觉”。而且人们逐渐发现,尽管视觉和听觉依然是人类获取外接信息的主要来源,但如果运用得当,来自触觉的