Custom Meta Tags

Category Page Switcher

APAC Nav and Training Switcher

未找到相关活动

Category Attributes

电源及充电

  筛选条件   电源及充电 RSS FEED
无线充电无处不在。 从机场到汽车,再从饭店到办公室,设计合适的充电解决方案可能很复杂。 探索我们的资源以获得专业技术知识,并了解最新的充电趋势和技术。
Conceptual image of smart car in purple
完善充电基础设施建设,引领可持续技术发展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
Conceptual image of smart car in purple
家用储能系统:走向绿色能源的关键一步
2024年2月15日
随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,我们可以期待家用储能系统在未来发挥更大的作用,推动全球能源向更清洁、更高效、更可持续的方向发展
Conceptual image of smart car in purple
工业储能:让美好明天更可持续
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
自由无限:无线充电的力量
2023年5月15日
随着技术的不断进步和消费者对更方便、更高效的充电解决方案需求的增加,无线充电有望成为我们日常生活中无处不在的一部分。让我们释放无线充电的力量,拥抱移动的自由。
Medical worker puts a smartwatch used for remote monitoring on a patient’s wrist
可穿戴式诊断装置:设计的挑战和机会
By Karen Field   -   2023年2月15日
从保留小尺寸规格和保持较低的系统功率要求,到注重数据的完整性和降低成本,可穿戴式诊断装置的设计领域充满了复杂性。
Smart watch worn on a wrist showing pulse rate.
Are wearables the killer app for energy harvesting technology?
By Karen Field   -   2022年10月13日
As wearable devices grow in popularity, so does interest in energy harvesting technology as an alternative to battery power. Experts say it shouldn’t be an “all-or-nothing: proposition.
Solar and wind farm
电池不适用于可再生能源的储存
By Cameron Coward   -   2022年9月15日
许多可再生资源,包括太阳能和风能,都有一个严重的缺点:无法依需求生产能源。为了在人们需要时提供电力,我们必须储存可再生资源产生的能源。
Solar and wind farm
低碳趋势下,光伏等新能源产业正在助力能源结构变革
2022年9月15日
大力发展光伏等新能源是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然选择
Point at a beating heart
冰冷的机器也能看到多彩的世界
2022年8月17日
在人工智能、物联网、云计算以及智能传感器技术的发展浪潮中,机器视觉或许将成为一颗明亮的“智慧之眼”
Point at a beating heart
“天外来客”碳化硅,价值几何?
2022年7月17日
在碳中和浪潮之下,在后摩尔时代的今天,以碳化硅为代表的第三代半导体已成为众多半导体巨头们的“兵家必争之地”。
WBG motor control
针对电机控制应用选择宽带隙器件
By Milan Ivkovic   -   2022年5月30日
当涉及智能控制应用时,我们需要冷静考虑是否从MOSFET或IGBT转换到宽带隙器件更有意义。如果答案是肯定的,那么方能决定采用碳化硅还是氮化镓。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
电动汽车“快充”,能有多快?
2021年11月15日
电动汽车的用户千差万别,但大家内心的焦虑是相同的——让人烦心的事儿无外乎两件:我的车还能跑多远;到哪儿去充电……今天我们就来聊聊电动车充电这件烦心事。
woman navigating a smart car dash pad
车用宽带隙半导体正在前进
By Jason Struble   -   2021年8月24日
看看老一代硅基IGBT和MOSFET与新一代碳化硅开关之间的技术和成本比较。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
快来!与“无接触”时代做一次亲密接触
2021年7月15日
人类毕竟是一种群居的动物,随着社会的发展,人与人之间的关联和交互也变得越多越多
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
电动汽车都在疯抢SiC,这是为什么呢?
2021年7月15日
除了逆变器,SiC功率器件还可用于电动汽车的车载充电器(OBC)、电源转换系统(DC/DC)等很多方面
Cleanroom tech with wafer
借助 SiC 技术,实现三大设计自由
By Milan Ivkovic   -   2021年4月17日
尽管 SiC 技术的性能和潜力毋庸置疑,但一些设计人员最初可能仍然会犹豫不决,无法下定决心使用 SiC 技术来处理新项目
lab techicians
与 Si 相比,SiC 技术优势毋庸置疑
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
目前,碳化硅 (SiC) 技术发展到了引爆点,它的明显优势推动着实际应用的广泛采用。
lab techicians
The undeniable advantages of SiC technology over Si
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
Silicon carbide (SiC) technology has reached the tipping point, the state when undeniable advantages push a technology into rapid adoption.
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
数据中心的“退热贴”,谁有?
2020年9月1日
进入了物联网时代的我们,或多或少都患上了电源焦虑症,不由自主地会去操心“智能”了的手机、手环、门锁等设备,是否还有足够的电可用。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
提升TWS耳机续航,需要什么样的“充电桩”?
2020年9月1日
TWS耳机在过去几年中一直保持着100%的增长率,2019年的出货量达到了1.2亿台,而2020年底有望突破2亿台。
USB Type-C 插头
是跟Micro USB说再见的时候了!
2019年11月11日
自从USB Type-C被苹果应用在MacBook的界面,各大厂纷纷开始将自家计算机产品导入Type-C;手机市占最高的Android阵营也开始采用;市场也不时传出iPhone可能在2019年也加入Type-C接口的消息。所以Typ
A smart phone, smart watch and a tablet
7.5W无线充电火了,安富利协助客户快速取得产品认证
2019年11月11日
由Apple iPhone带动的这波无线充电,动能相当强劲,国内外半导体业者相继投入相当大的资源来研发新的IC方案,加上进入门坎低,成为近期最火热的话题产品。
Front view of a car
解构电池管理系统的实力
2017年8月28日
根据预测,到2020年中国车用动力电池的市场规模将达到1200亿元,届时国内电动车用BMS的市场规模将达170亿元。尽管BMS在整个电动汽车中的成本比重并不高,但为了确保动力电池不会成为
Front view of a man looking through a magnifying glass
什么鬼?USB Type-C市场的第一桶金真的靠它们?
2017年8月28日
在今年七月份發表的USB 3.2, 也是利用USB Type-C現有的架構, 將傳输速率從10Gbps提升到20Gbps,把数据带宽整整翻了一倍。同时,作为电子设备功率传输接口,Type-C支持最新的USB-PD协议,可承载
Open hands with a city in the background
在LPWAN市场,我们应该如何“下注”?
2017年8月28日
在LPWAN这个市场,各个技术之间的竞逐将是一场马拉松,而比赛才刚刚开始,现在断言结果还为时过早。不过有一点是肯定的:在物联网市场,“用户导向”是一条铁律,谁能俘获更多用
smart car on the road at sunset
电动汽车究竟可以跑多远?(动力电池篇)
2017年8月20日
“电动车能跑多远”这个问题,今天不仅仅是一个续航里程的技术问题,也关系到相关的厂商,或者行业究竟能够“跑多远”的问题。要想让电动车“跑得更远”,从技术的角度讲,无非
side view of a sports car from the ground up
未来主流——电动汽车技术的幕后英雄
2017年8月14日
中国大陆汽车行业这些年发展之快难以想象,从汽车销量上就可以看出一个总体趋势,中国大陆二十几年前,汽车产量只是非常少的几十万辆,而现在的汽车产量早已经是攀升到年产两千
First1 Last  Results Per Page: 30 6090All