無線充電無處不在。 從機場到汽車,再從飯店到辦公室,設計合適的充電解決方案可能很複雜。 探索我們的資源以獲得專業技術知識,並了解最新的充電趨勢和技術。
   
    
	完善充電基礎設施建設,引領可持續技術發展
	
    
        
       2024年5月15日
       充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
    
   
   
    
	家用儲能系統:走向綠色能源的關鍵一步
	
    
        
       2024年2月15日
       隨著技術的不斷進步和市場的逐漸成熟,我們可以期待家用儲能系統在未來發揮更大的作用,推動全球能源向更清潔、更高效、更可持續的方向發展。
    
   
   
    
	工業儲能:讓美好明天更可持續
	
    
        
 By 
       
      Avnet Staff 
       
       
         -        
       2023年8月15日
       能源是氣候挑戰和可持續發展的核心,也是解決問題的關鍵。 能源存儲,是能源產生和使用鏈中最關鍵的部分,也是影響能源效率最大,技術發展最快的部分。
    
   
   
    
	自由無限:無線充電的力量
	
    
        
       2023年5月15日
       隨著技術的不斷進步和消費者對更方便、更高效的充電解決方案需求的增加,無線充電有望成為我們日常生活中無處不在的一部分。讓我們釋放無線充電的力量,擁抱移動的自由。
    
   
   
    
	可穿戴式診斷裝置:設計的挑戰和機會
	
    
        
 By 
       
      Karen Field 
       
       
         -        
       2023年2月15日
       從保留小尺寸規格和保持較低的系統功率要求,到注重數據的完整性和降低成本,可穿戴式診斷裝置的設計領域充滿了複雜性。
    
   
   
    
	穩健性測試對碳化矽供應鏈來說不可或缺
	
    
        
       2022年11月10日
       在高可靠性、高可用性的應用中,SiC半導體被視為新興技術。本文不僅介紹了SiC的優勢,還詳述了含有穩健性測試的端到端供應鏈,穩健的供應鏈使得SiC的品質更安全可靠。
    
   
   
    
	Are wearables the killer app for energy harvesting technology?
	
    
        
 By 
       
      Karen Field 
       
       
         -        
       2022年10月13日
       As wearable devices grow in popularity, so does interest in energy harvesting technology as an alternative to battery power. Experts say it shouldn’t be an “all-or-nothing: proposition.
    
   
   
    
	電池不適用於可再生能源的儲存
	
    
        
 By 
       
      Cameron Coward 
       
       
         -        
       2022年9月15日
       許多可再生資源,包括太陽能和風能,都有一個嚴重的缺點:無法依需求生產能源。 為了在人們需要時提供電力,我們必須儲存可再生資源產生的能源。
    
   
   
    
	低碳趨勢下,光伏等新能源產業正在加速能源結構變革
	
    
        
       2022年9月15日
       從主要依靠化石能源的能源體系,向零碳的風力、光伏和水電轉換,大力發展光伏等新能源是實現“碳達峰、碳中和”目標的必然選擇
    
   
   
    
	冰冷的機器也能看到多彩的世界
	
    
        
       2022年8月17日
       在人工智慧、物聯網、雲計算以及智慧感測器技術的發展浪潮中,機器視覺或許將成為一顆明亮的“智慧之眼”
    
   
   
    
	“天外來客”碳化矽,價值幾何?
	
    
        
       2022年7月17日
       在碳中和浪潮之下,在後摩爾時代的今天,以碳化矽為代表的第三代半導體已成為眾多半導體巨頭們的“兵家必爭之地”。
    
   
   
    
	車用寬能隙半導體的進步
	
    
        
 By 
       
      Jason Struble 
       
       
         -        
       2022年5月30日
       查看老一代矽基IGBT和MOSFET與新一代碳化矽開關之間的技術和成本比較
    
   
   
    
	針對電機控制應用選擇寬能隙器件
	
    
        
 By 
       
      Milan Ivkovic 
       
       
         -        
       2021年12月20日
       當涉及智慧控制應用時,我們需要先退一步思考是否從MOSFET或IGBT轉換到寬能隙器件更有意義。如果答案是肯定的,那麼方能決定採用碳化矽還是氮化鎵。
    
   
   
    
	電動汽車“快充”,能有多快?
	
    
        
       2021年11月15日
       電動汽車的用戶千差萬別,但大家內心的焦慮是相同的——讓人煩心的事兒無外乎兩件:我的車還能跑多遠;到哪兒去充電……今天我們就來聊聊電動車充電這件煩心事。
    
   
   
    
	快來!與“無接觸”時代做一次親密接觸
	
    
        
       2021年7月15日
       人類畢竟是群居的動物,隨著社會的發展,人與人之間的關聯也變得越來越多
    
   
   
    
	電動汽車都在瘋搶SiC,這是為什麼呢?
	
    
        
       2021年7月15日
       除了逆變器,SiC功率器件還可用於電動汽車的車載充電器(OBC)、電源轉換系統(DC/DC)等很多方面
    
   
   
    
	借助 SiC 技術,實現三大設計自由
	
    
        
 By 
       
      Milan Ivkovic 
       
       
         -        
       2021年4月17日
       儘管 SiC 技術的性能和潛力無庸置疑,但一些設計人員最初可能仍然會猶豫不決,無法下定決心使用 SiC 技術來處理新專案
    
   
   
    
	與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑
	
    
        
 By 
       
      Milan Ivkovic 
       
       
         -        
       2021年4月16日
       目前,碳化矽 (SiC) 技術發展到了引爆點,它的明顯優勢推動著實際應用的廣泛採用。
    
   
   
    
	資料中心的“退熱貼”,誰有?
	
    
        
       2020年9月1日
       進入了物聯網時代的我們,或多或少都患上了電源焦慮症,不由自主地會去操心“智能”了的手機、手環、門鎖等設備,是否還有足夠的電可用。
    
   
   
    
	提升TWS耳機續航,需要什麼樣的“充電器”?
	
    
        
       2020年9月1日
       TWS耳機在過去幾年中一直保持著100%的增長率,2019年的出貨量達到了1.2億台,而2020年底有望突破2億台。
    
   
   
    
	7.5W無線充電夯,安富利協助客戶快速取得產品認證
	
    
        
       2018年2月28日
       由Apple iPhone帶動的這波無線充電,動能相當強勁,國內外半導體業者相繼投入相當大的資源來研發新的IC方案,加上進入門檻低,成為近期最火熱的話題產品。</p>
    
   
   
    
	解構BMS電源管理系統的實力
	
    
        
       2017年8月28日
       根據預測,到2020年中國車用動力電池的市場規模將達到1200億元,屆時國內電動車用BMS的市場規模將達170億元。儘管BMS在整個電動汽車中的成本比重並不高,但為了確保動力電池不會成為
    
   
   
    
	藍牙5.0背後的商業版圖,你真的看明白了嗎?
	
    
        
       2017年8月28日
       在原有的蓝牙标准中,Beacon设备广播通信的载荷能力受制于最大数据长度,仅有31字节,因容量有限难于向用户传达更丰富的信息,而蓝牙5.0标准解决了这个问题,将广播数据长度增加到25
    
   
   
    
	什麼鬼?USB Type-C市場的第一桶金真的靠它們?
	
    
        
       2017年8月28日
       在今年七月份發表的USB 3.2, 也是利用USB Type-C現有的架構, 將傳輸速率從10Gbps提升到20Gbps,把資料頻寬整整翻了一倍。同時,作為電子設備功率傳輸介面,Type-C支援最新的USB-PD協定,可承載
    
   
   
    
	電動汽車究竟可以跑多遠? 
	
    
        
       2017年8月20日
       “電動車能跑多遠”這個問題,今天不僅僅是一個續航里程的技術問題,也關係到相關的廠商,或者行業究竟能夠“跑多遠”的問題。要想讓電動車“跑得更遠”,從技術的角度講,無非