物聯網的未來表示數十億台裝置必須與網路上的伺服器通訊以及相互通訊,所以 安全性和連網能力是非常重要的。 探索我們的資源,以了解最新的安全性和連網趨勢和技術。
利用UWB和IMU技術實現指向性遙控器
2025年8月14日
安富利北京實驗室利用TDK IMU和村田UWB模組,UWB模組內置NXP SR150 UWB晶片。
室內資產追蹤技術打造可商用智慧定位方案
2025年8月13日
室內資產追蹤技術突破多模互連與低功耗難題,多場景落地推動智慧化管理升級,未來前景廣闊
一路狂奔的專用5G網路有多強?
2023年9月15日
5G在大量資料處理以及設備連接方面的增強,使其可以支援從高品質影片流到即時資料分析等各種應用。
開啟元宇宙,尋找想像力的邊界
2023年6月15日
這是一個超越現實界限的數位領域,融合了虛擬實境、增強現實和混合現實技術,在其中,人們可以盡情探索和體驗各種場景和活動,獲得全新的互動體驗。
What is polarization, keying and color coding for interconnect?
By
Jamie Pederson
-
2022年4月10日
Establishing a properly aligned connection quickly is key in any assembly or installation process. Polarization, keying and color coding are primary means to ensuring connections are made quickly and safely. In this article we’ll discuss each of
演奏5G交響樂,誰是指揮家?
2022年2月18日
利用光波作為傳輸介質的光互連技術成為當前以及未來主流的實現中長距離資料通信的技術方向
5G 互連設計的挑戰和其他解決方案
2021年10月14日
安富利與 Molex 全球產品經理 Mike Hansen 針對銅互連在下一個高速行動網路開發中所扮演的角色進行了對話。
超越毫米波長,兆赫茲領域成為下一個目標
2021年10月13日
要發揮兆赫茲頻率的強大潛力,需要在從半導體一直到網路設計等技術上實現飛躍般的進展。
關於 5G 系統機電互連的知識
2021年10月12日
高性能射頻、輸入/輸出和板連接器幫助開發者應對5G的挑戰。 設計用於網絡前端的毫米波和PAM-4訊號,工程師可以使用它們來改善信號完整性。
毫米波 5G 沒被淘汰
2021年10月12日
5G 需要的是新的網路設計,其中的「智慧型」中繼器、先進軟體和演算法、數位波束成形和其他技術允許讓毫米波訊號滲透到射頻受限的環境中
5G 的未來取決於軟體定義無線電
2021年10月11日
5G 的目標會隨著技術開發而不斷轉變,如果設計人員只能靠硬體來進行這些變更,那麼 5G 可能會過於昂貴或在技術上無法部署。
如何運用 6G 網路解決城市的交通問題
2021年10月11日
6G聯網和自動駕駛汽車可能使交通擁堵成為過去。
隨著 5G 演進,6G 的目標則是萬物物聯網
2021年10月8日
6G 的開發工作已在進行中,以定義標準的作用,以及如何實現。如果 5G 部分是關於實現 IoT,那麼 6G 就是關於實現萬物互聯網 – 萬物也包括您本人。
5G來了,我們都得靠“邊”站
2021年5月24日
為了實現5G的承諾,就需要對現有無線通訊網路架構進行一次改造。而這次改造的重點就是“邊緣計算”
5G在路上!
2021年5月24日
現在已經沒有人問“5G離我們還有多遠”了,因為我們已經置身其中。
5G,打開多維新世界
2021年5月24日
5G技術在企業級市場的應用前景將更為廣闊。5G的海量連接以及高可靠性和低延時,結合AI和邊緣計算,必將給各行各業帶來顛覆式創新
為連線裝置建立正確的安全基礎
2020年10月30日
物聯網的發展帶來了互聯設備的繁榮,因此安全比以往任何時候都更為重要。瞭解如何建立正確的安全基礎。
車鑰匙的存亡,正在上演……
2020年9月1日
數位車鑰匙透過無線通訊技術,賦予智慧手機和可穿戴設備 “車鑰匙”的功能,由此,使用者就可以擺脫對實體車鑰匙的依賴,以更便捷、安全的方式打開車門、操控汽車。
汽車座艙的多螢幕時代來了
2020年9月1日
觸控螢幕正在成為車載HMI的主旋律,未來將有更大、更多的螢幕出現在駕艙中,讓人充滿了期待,也會讓越來越多的用戶為之心動。
服務型閘道:喚醒”沉睡”的汽車數據
2020年9月1日
如何能夠喚醒“沉睡”的汽車數據,真正讓他們“變現”,也就成了當今汽車產業迫切需要解決的一個問題。在諸多解決思路中,有一個名詞這兩年被反覆提及,這就是“服務型閘道”。
邊緣的長距離低功耗網路技術LoRaWAN及人工智能如何革新物聯網
2020年3月1日
智能的物聯網系統暴露了雲計算中的潛在問題。智能和自動化的增加,無可避免地導致以強調性能表現及安全性的應用程序出現了無法預料的延遲。
健康可穿戴裝置中主要類比設計考量因素─連線能力
2020年2月2日
超低功耗類比人體感測器,數位微控制器和創新電源與電池管理電路的開發正在推動可穿戴健康保健產品的成長。
Wi-Fi 6來了,該行動了嗎?
2020年2月1日
2019年的9月,Wi-Fi聯盟宣佈正式啟動Wi-Fi 6認證計畫授權,此舉意味著Wi-Fi 6標準已經開始付諸實用。這讓大家重新將目光聚焦在了Wi-Fi這個常伴在我們身邊,卻似乎已沉寂多時的“老朋友”身
Wi-Fi 6來了,你約嗎?
2019年11月11日
2019年的9月,Wi-Fi聯盟宣佈正式啟動Wi-Fi 6認證計畫授權,此舉意味著Wi-Fi 6標準已經開始付諸實用。