人工智能正在改变游戏规则。无论您是在特定领域(弱AI)还是一般(强AI)智能运行的系统上工作—设计这些系统绝非易事。 探索我们的资源,以了解最新的AI趋势、技术和技术知识。
看不见的战场:决定边缘AI上限的,不止算力,还有“信号链”
2026年7月15日
连接物理世界与数字大脑的“桥梁”——模拟前端(AFE, analog front-end),其质量直接决定了输入AI模型的“数据粮草”的质量,进而深刻影响最终的决策精度与系统可靠性。
Gartner点名的2026核心趋势:物理AI到底在改变什么?
2026年6月1日
AI不再局限于屏幕之内,而是开始深度融入物理世界,一场由自主机器驱动的产业变革正在加速到来。物理AI正从实验室走向产业一线。
AI大模型训练耗电惊人,谁会是新一代AI“电力管家”?
2026年3月1日
应对AI算力的极致电力挑战,硬件单点创新行不通,关键是构建“从电网到芯片”的全链路能力,这要求技术方案商从组件提供者转型为生态赋能者。
云边协同+AI:构建智能农业的可持续发展
2025年12月1日
传统农业依赖代代相传的经验,而现代农业正在经历一场深刻的变革——“靠数据种地”,将农业从“劳动密集型”升级为“智能决策型”。
AI赋能汽车技术生态:深度解析智能驾驶中的感知与决策技术
2025年10月15日
对于汽车产业来说,AI不仅是技术工具,更是未来交通生态的核心基础设施。
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
DeepSeek引爆AI热潮,边缘智能决胜未来
2025年5月10日
如何将这些强大的AI能力从云端成功迁移至实际应用,尤其是在资源受限的边缘环境中,已成为技术领袖们亟待攻克的战略要地。
看不见的它,正改变着人们的生产效能和生活体验
2025年4月15日
面对环境隐形智能领域的发展契机,安富利推出的AVT9152 模块结合了BLE(低功耗蓝牙技术)、LTE-M、NB-IoT和GPS技术,非常适合低功耗和小尺寸物联网应用。
边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考”
2024年12月16日
边缘AI作为推动工业智能化转型的核心力量,正在以惊人的速度崭露头角,成为实现更高效、智能化生产的关键引擎。
AI TRiSM 如何引领 AI 的未来 - 建立信任、掌控风险、守护安全的智慧之源
2024年4月15日
AI TRiSM代表人工智能 (AI) 信任、风险和安全管理。在AI、数据通信和图形处理单元(GPU)迅速发展的今天,AI TRiSM框架的重要性日益凸显。
开启元宇宙,寻找想象力的边界
2023年6月15日
这是一个超越现实界限的数字领域,融合了虚拟现实、增强现实和混合现实技术,在其中,人们可以尽情探索和体验各种场景和活动,获得全新的互动体验。
基于人工智能的图像识别完成艰苦的工作
By
Philip Ling
-
2022年10月21日
拍照很容易。分析图像才是难点。让算法完成繁重的工作,更快地获得更好的结果。
DMS:开车别犯困,我盯着你呢!
2022年6月19日
在人类可以放心地将“方向盘”交给驾驶工具之前,“人机共驾”将一直是汽车市场的最优选择。驾驶员监控系统是一种防止疲劳驾驶,智能判断、监控驾驶员驾驶行为的技术
What does the future of automotive technology look like?
By
Jamie Pederson
-
2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.
工业物联网&边缘计算,需要打破短板效应
2022年4月22日
工业制造过程中会产生大量数据,利用这些数据可实现重要的目标——预测故障、优化设备寿命、优化生产流程以便更好地满足市场需求。
边缘控制器能否为工业物联网带来IT和OT平衡?
By
Philip Ling
-
2022年1月19日
将更多实时智能置于工业自动化的核心,正在创造一种新的控制技术。 连接和控制必须在工业物联网中齐头并进,但它需要两全其美。
如何透过机器学习(ML)进入市场
By
Philip Ling
-
2022年1月12日
有些人可能认为机器学习是人工智能的辅助行为,但在工业领域,它是主要的吸引力。我们采访了 Avnet Silica 的 Michaël Uyttersprot,他是欧洲、中东和非洲地区 AI/ML 和视觉系统解决方案经理
FPGA、GPU 与 CPU – 人工智能应用程序的硬件选择
2021年3月31日
现场可编程门阵列 (FPGA) 为人工智能 (AI) 应用带来了许多优势。图形处理单元 (GPU) 和传统的中央处理单元 (CPU) 相比,孰优孰劣?
利用人工智能开发机器视觉系统可能存在的十大陷阱
2021年3月31日
机器视觉 (MV) 和人工智能 (AI) 为各类前沿应用程序提供了宝贵的检测和分析功能。与所有先进技术一样,该领域也存在一些陷阱,需要小心防范。
如何把机器学习这只“大象”,放进MCU的“冰箱”?
2021年1月27日
MCU的功能可以与高性能机器学习相结合,最终产品将具有无限的潜力。
为什么边缘人工智能如此重要
2020年10月30日
边缘的AI正在改变许多行业,包括运输、国防、制造业和医疗保健等
从自动驾驶细说汽车行业的现状
2020年3月6日
物联网正在彻底改变各行各业,这种说法並沒有夸大其辞。而汽车行业中的变化速度也确实惊人。
边缘的长距离低功耗网络技术LoRaWAN及人工智能如何革新物联网
2020年3月1日
智能的物联网系统暴露了云计算中的潜在问题。智能和自动化的增加,无可避免地导致以强调性能表现及安全性的应用程序出现了无法预料的延迟。
边缘物联网:人工智能将如何改变物联网架构
By
Lou Lutostanski
-
2019年10月29日
未来学家预言,人工智能(AI)和物联网(IoT)将颠覆现有的商业模式、深刻改变人类社会,其影响力甚至会超过工业革命和数字革命的总和。
现今在边缘装置中人工智能(AI) 的运用
2019年5月17日
也许你感觉人工智能还离我们很遥远,但工程师每天都在使这一领域创新迭出。您是否应该考虑在边缘开始运用人工智能?