Custom Meta Tags

Category Page Switcher

APAC Nav and Training Switcher

培训与活动
未找到相关活动

Energy

能量

  筛选条件   能量 RSS FEED
无论您是通过管线还是智慧电网来提供能源,都需要选择在恶劣环境下,有良好性能和使用寿命的零组件。探索我们的资源,了解最新的能源趋势和技术。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI大模型训练耗电惊人,谁会是新一代AI“电力管家”?
2026年3月1日
应对AI算力的极致电力挑战,硬件单点创新行不通,关键是构建“从电网到芯片”的全链路能力,这要求技术方案商从组件提供者转型为生态赋能者。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
巧妙分离电气通路与散热通路Q-DPAK顶部散热实现极致功率密度
2026年3月1日
样品免费申请中。英飞凌CoolSiC™ MOSFET 1200V G2系列产品采用先进的Q-DPAK顶部冷却封装,适用于电动汽车充电、光伏、UPS、固态断路器、工业驱动及AI等领域。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI“吃电”狂潮下的破局者:高性能电源管理技术
2025年11月15日
尽管全球电网现代化进程复杂,但借助数字化等手段正逐步克服挑战。未来,AI数据中心将成为智慧能源管理标杆,为AI进化筑牢根基。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2024年11月15日
SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2024年10月15日
安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。
Conceptual image of smart car in purple
家用储能系统:走向绿色能源的关键一步
2024年2月15日
随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,我们可以期待家用储能系统在未来发挥更大的作用,推动全球能源向更清洁、更高效、更可持续的方向发展
Conceptual image of smart car in purple
工业储能:让美好明天更可持续
By Avnet Staff   -   2023年8月15日
能源是气候挑战和可持续发展的核心,也是解决问题的关键。能源存储,是能源产生和使用链条中最关键的部分,也是影响能源效率最大,技术发展最快的部分。
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
自由无限:无线充电的力量
2023年5月15日
随着技术的不断进步和消费者对更方便、更高效的充电解决方案需求的增加,无线充电有望成为我们日常生活中无处不在的一部分。让我们释放无线充电的力量,拥抱移动的自由。
Point at a beating heart
可持续能源,驱动可持续发展
2023年1月12日
为了实现自给自足,满足全球日益增长的能源需求,以及应对温室气体排放造成的气候变化威胁,有必要向可持续能源的社会过渡,这符合人们健康的共同利益。
Point at a beating heart
电动汽车充电基础设施及技术发展
2022年11月15日
在不远的将来,自动和无线充电设备可能会在我们周围出现,让我们拥抱新能源
Point at a beating heart
疫情启示:暖通空调(HVAC)赋能智慧建筑,护卫健康!
2022年10月15日
节能HVAC系统和设备的使用有效地降低了对电力的需求,从而使HVAC系统和整个建筑变得更加绿色环保。
hand reaching out
您知道碳化硅品质优值(Figures of Merit)的重要性吗
2022年10月15日
碳化硅半导体在电力转换设备中越来越普遍,特别是在电动汽车、太阳能和储能系统领域。本文回顾了它的各种应用,并探讨可用于器件比较的碳化硅品质优值(Figures of Merit)。
Point at a beating heart
绿氢可否成为世界上最可持续的能源来源?
2022年9月15日
将取之不尽的能源不断转化为有用的工作,似乎是比使用不断自我再生的能源的想法更容易实现—而且完全地可以持续。
Solar and wind farm
电池不适用于可再生能源的储存
By Cameron Coward   -   2022年9月15日
许多可再生资源,包括太阳能和风能,都有一个严重的缺点:无法依需求生产能源。为了在人们需要时提供电力,我们必须储存可再生资源产生的能源。
Solar and wind farm
低碳趋势下,光伏等新能源产业正在助力能源结构变革
2022年9月15日
大力发展光伏等新能源是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然选择
generator
Why should you consider a smart monitoring system for your diesel generator?
By Philip Ling   -   2022年8月17日
The IoT is changing the way we manage and maintain essential assets. Smart sensors, cloud-based analytics and remote management are coming together to increase productivity, efficiency and reliability.
ocean windfarm
How wide bandgap semiconductors are improving renewable energy design
2022年7月13日
While silicon served us admirably for half a century, engineers are turning to wide bandgap technologies such as silicon carbide and gallium nitride to increase converter/inverter efficiency as momentum to harness renewable energy increases.
two buisiness people exchanging handshake with SiC icons overlayed
近距离观测碳化硅的质量
2022年6月27日
碳化硅以既定的制造方法为基础,但需要全新的制造工艺。提高产量和降低成本取决于在每一阶段都实现最高质量。
mand holding testing equipment
鲁棒性测试对碳化硅供应链来说不可或缺
2022年6月10日
在高可靠性/可用性应用中,碳化硅半导体被视为新兴技术。本文解释了它们的优点,以及具有强大测试的端到端供应链如何使SiC成为安全的设计选项。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
电动汽车“快充”,能有多快?
2021年11月15日
电动汽车的用户千差万别,但大家内心的焦虑是相同的——让人烦心的事儿无外乎两件:我的车还能跑多远;到哪儿去充电……今天我们就来聊聊电动车充电这件烦心事。
Cleanroom tech with wafer
借助 SiC 技术,实现三大设计自由
By Milan Ivkovic   -   2021年4月17日
尽管 SiC 技术的性能和潜力毋庸置疑,但一些设计人员最初可能仍然会犹豫不决,无法下定决心使用 SiC 技术来处理新项目
lab techicians
与 Si 相比,SiC 技术优势毋庸置疑
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
目前,碳化硅 (SiC) 技术发展到了引爆点,它的明显优势推动着实际应用的广泛采用。
lab techicians
The undeniable advantages of SiC technology over Si
By Milan Ivkovic   -   2021年4月16日
Silicon carbide (SiC) technology has reached the tipping point, the state when undeniable advantages push a technology into rapid adoption.
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
数据中心的“退热贴”,谁有?
2020年9月1日
进入了物联网时代的我们,或多或少都患上了电源焦虑症,不由自主地会去操心“智能”了的手机、手环、门锁等设备,是否还有足够的电可用。
A group of colleagues working in a computer security room having a discussion
提升TWS耳机续航,需要什么样的“充电桩”?
2020年9月1日
TWS耳机在过去几年中一直保持着100%的增长率,2019年的出货量达到了1.2亿台,而2020年底有望突破2亿台。
First1 Last  Results Per Page: 30 6090All