7.5W无线充电火了

7.5W无线充电火了

7.5W无线充电火了,安富利协助客户快速取得产品认证

A smart phone, smart watch and a tablet

由Apple iPhone带动的这波无线充电,动能相当强劲,国内外半导体业者相继投入相当大的资源来研发新的IC方案,加上进入门坎低,成为近期最火热的话题产品。


Qi认证预期将成为必要

无线充电联盟(WPC) 从2008年成立以来,会员数从前年的200个会员急速增加到400个会员,是一个成功的无线充电阵营;这代表联盟将有更多资源,来使无线充电规格更完整,体制更健全,最重要的是─保护每个终端消费者安全的使用无线充电;随着充电功率不断的往上提升,对安全保护机制的要求,也就更加严格。

根据WPC联盟2月初于维也纳的会议中决议,将采取以下方式改善Qi产品;
第一步,说服在线及实体销售平台,让非Qi认证的产品下架;许多厂商为了要节省认证费用,宣称与Qi兼容,但实际上并未将产品送出认证,这些产品极有可能带来危险,所以首要的是将这些没有Qi 认证的产品从各个平台中下架。

第二步,打假Qi认证产品,有些厂商直接盗用Qi商标,误导消费者购买不安全的产品,只要是WPC官网未列的产品,又恶意盗用Qi商标,将会有法律纠纷。

第三步,即使是已经通过认证的产品,也会被抽测,只要跟原始认证版本不同,即会被警告或下架,严重者将会被WPC联盟永久除名。

无线充电产品想要在各大通路销售,必须要通过Qi认证是确定的;除了费用高外,制造厂还要克服繁琐的认证流程,但为了消费者,建立严格的认证及稽核制度,能让整个产业链更健康,是必要之痛;此次维也纳会议中决议将投入资源,安排各个通路的面对面拜访计划,目标让Qi成为最方便最安全的充电方式。


按图施工保证成功?

无线充电开发的最主要的瓶颈就是认证,许多方案打着「按图施工,保证成功」,然而,在认证这关迟迟卡关,目前台湾只有安富利,拥有WPC联盟指定的测试设备;新的WPC V1.2.4规范中,除了原本的FOD及Q值检测之外,特别将保证输出功率(Guarantee power)列入测试项目,当品牌商在销售产品时,若外包装打着支持10W快速充电,则联盟要求检测中,保证输出功率就要到10W,因此,选择一家适合的方案代理商将会是开案前最重要的事。


认证设备及手法更加重要

安富利拥有WPC联盟官方指定的测试仪器Nok9 CAT1 及CAT2 ,并与测试实验室进行策略联盟,确保所有测试项目的测试手法都跟标准实验室相同;当制造商完成产品设计后,先将产品送至安富利实验室进行FOD校准及Qi认证预测试(Pre-test);一般过认证所花费的时间约为4-6周,透过安富利将可以避免上市推迟,有效并大幅缩短取得认证的时间。


安富利让您一站购足

安富利代理无线充电芯片超过20家,协助您快速了解各家方案的优缺点,选择最适合您产品的方案;此外,在无线充电领域,安富利台湾有专业的FAE及AE工程师团队提供技术支持:

  1. 经验分享,推荐适合的方案
  2. 协助开发,提供完整方案及参考线路,基本电性功能测试,分位调整
  3. Qi认证,FOD/ Q值参数调适
  4. 生产建议,工厂测试制具及测试站建议

无线充电市场从2015年起正式进入快速发展的轨道,根据IHS的预测, 2020年,全球无线充电市场的装置数量将达到10亿台,是2015年的10倍,预估到2025年,无线充电接收端与发送端装置的总出货量更将逼近23亿台。其中,我们观察到几个趋势:

  1. 主要市场来自于手机,但新一代无线充电必须支持快充,也就是说,传输功率必须是8W以上
  2. 穿戴式产品,防水型产品,更适合无线充电
  3. 车用市场的高成长,内建发射端在车内,成为高阶车款的标准配备
  4. PC/Notebooks 需求40W-60W将于2019年起飞
  5. 结合IOT 互联网,让商家及公共环境同意安装发射器

 

Rising popularity of 7.5W wireless charging

 

无线充电,商机无限!安富利是您最好的选择。

7.5W无线充电火了

7.5W无线充电火了

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
氢能HVAC:宽禁带半导体赋能下的能源新范式
2026年5月1日
在全球碳中和目标与能源转型的大背景下,建筑与工业领域的能源自主化已成为重要发展趋势。用氢能驱动冷暖自由——这不仅是技术的进化,更是一场能源逻辑重构。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
巧妙分离电气通路与散热通路Q-DPAK顶部散热实现极致功率密度
2026年3月1日
样品免费申请中。英飞凌CoolSiC™ MOSFET 1200V G2系列适用于电动汽车充电、光伏、UPS、固态断路器、工业驱动及AI等领域。

7.5W无线充电火了

相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]