202608-当电机学会“思考”

202608-当电机学会“思考”

当电机学会“思考”——Agentic AI与工业控制的三个关键环节

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

家里的扫地机器人能绕开拖鞋,但工厂里一台价值不菲的伺服电机,遇到轴承磨损会做什么?答案是:什么都不做。继续转,直到彻底损坏。

传统电机控制就像一个只会执行命令的士兵,哪怕轴承异响、温升异常、电流谐波已显露故障前兆,它也充耳不闻。不是不想管,是它的“大脑”里只有一套PID控制逻辑,没有理解信号的能力。

将Agentic AI(代理式人工智能)引入嵌入式控制架构,正在成为改变工业控制底层逻辑的关键趋势。这不仅是智能控制的升级,更是在实时控制的基础上,赋予系统决策能力、自适应性与情境感知,让控制系统真正“长出大脑”。

作为连接半导体原厂与工业用户的桥梁,安富利致力于将这种前沿构想转化为可落地的系统级方案,特别针对亚太区庞大的制造业升级需求——从芯片选型、架构设计到模型部署,帮助工业客户搭建起“会思考”的电机控制平台。这听起来或许有些玄妙,拆开看其实是三个技术动作。
 

一、“规则驱动”到“目标驱动”——从“听命令”到“懂目标”

传统控制是规则驱动:IF温度>80°C,THEN降速。生成式AI的出现让交互变得更自然,但这仍然是反应式的:你不问,它不动。

Agentic AI的本质区别在于自主性。你给它的不是指令,而是目标——比如"在保证安全的前提下最大化产线效率"。Agentic AI会将这个目标拆解为子任务:持续监测传感器数据→分析振动趋势→预测轴承剩余寿命→判断是否需要预防性降速→生成维护工单→选择停机窗口。

关键在于,Agentic AI无需接管整个系统。它可只管特定子集——比如正常工况下辅助优化能效,异常工况下退回确定性控制。这种“有限自治”模式,恰恰是工业场景最需要的:够聪明,但不越界。
 

二、微秒级控制环路里的“AI预算”

响应式计算与控制应用面临一个极现实的矛盾:AI推理需要CPU算力,但电机控制环路也需要。两者争抢同一颗MCU的计算资源,这是嵌入式AI最硬核的约束。

电机FOC(磁场定向控制)每周期需做Park/Clarke变换等大量矩阵乘加运算,以及转子角度估算带来的复杂三角函数运算。传统MCU用软件库硬算,CPU周期被吃掉大半,留给AI的"思考空间"所剩无几“。

以安富利合作伙伴英飞凌的PSoC™ Control C3系列为例,其内置CORDIC加速器,加速了角度计算和三角函数生成,配合DSP指令加速了矩阵变换,从而节省了CPU周期,为Agentic AI预留“思考空间”。 

核心逻辑:不是给AI单独加一颗芯片,而是在同一颗MCU里,把确定性控制做得更快,为AI腾出空间。
 

三、智能控制落地:将大模型“瘦身”到芯片上

Agentic AI通常依赖大语言模型(LLM)做推理和规划,但工业MCU的内存通常只有几百KB到1MB。把数十亿参数模型塞进MCU看似天方夜谭,工程师们已用三招跑通:

  • 权重量化——把模型参数从32位浮点砍到8位。内存直降4倍,精度损失在可接受范围内。更激进的方案使用混合精度——对关键层保留高精度,对非关键层激进量化。
  • 小型化模型——TinyLlama、SmolLM等专为边缘设计的“迷你大脑”,参数量仅为大模型零头,特定工业任务精度不输。
  • 边缘-云端协同推理——本地跑一个轻量模型先出结果,大部分时候够用,不用联网;遇到复杂场景才请云端大模型校验精修。就像实习生先干活,搞不定的再找导师过目。

有了这三招,基于Arm Cortex-M33这类主流工业MCU,便能在本地跑起轻量版的“感知→决策→执行”循环——毫秒级完成,不依赖云端,断网也能干活。
 

安全:智能的边界

Agentic AI再聪明,工业控制有一条不可逾越的底线:功能安全。实践中的做法是分层架构:AI层负责“想”(分析、建议、预测),确定性控制层负责“做”(执行PID、切换模式),功能安全层负责"兜底"(过流保护、紧急停机)。英飞凌MOTIX™ TLE9954系列就是这种思路的硬件体现——SiP封装里集成了三相桥驱动器、OptiMOS™功率管和Arm® Cortex®-M内核,符合ISO 26262 ASIL B功能安全要求,内置电流检测放大器和12位ADC,Agentic AI做决策所需的数据,芯片自身即可采集。
 

结语

从“会转的电机”到“会思考的电机”,这条路需要硬件加速器腾出计算预算,需要模型优化技术把大模型塞进MCU,需要功能安全架构守住底线。这正是安富利与英飞凌等合作伙伴正在构建的能力——从芯片选型到架构设计到模型部署,把每一环对齐,让智能控制从论文走进车间。

当你的电机学会思考,它转的每一圈都更有意义。
 

 

202608-当电机学会“思考”

202608-当电机学会“思考”

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从辅助工具到实时协作者,AI超声设备开启端侧智能新范式
2026年11月2日
随着端侧AI在超声、内镜、可穿戴监护等场景中持续渗透,安富利将继续携手生态伙伴,推动AI从“辅助工具”进化为不可或缺的“实时协作者”
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当AI集群冲上1.6T:别只盯GPU,IP&E才是数据中心的“隐形总线”
2026年10月1日
算力芯片定义了性能的“天花板”,而IP&E则决定了它能否在极限负载下稳固不坠。从AEC铜缆到LPO光模块,从背板连接器到被动器件,恰恰构成了1.6T时代数据流动的真实路基。

202608-当电机学会“思考”

相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会