可視門鈴:小“貓眼“裡的大生意
智慧家庭中,家庭安防一直被認為是一個重點。在這個概念引領下,前些年家庭監控攝影機曾掀起一波市場行情,那麼接下來會由哪個產品接棒呢?可視門鈴很可能是一個重要選項。
可視門鈴顧名思義,就是將門外訪客的圖像電子化,由安裝在門外的攝影機採集圖像,透過戶內的液晶螢幕顯示出來,甚至還可以聯網透過手機螢幕遠端查看,同時能夠與訪客進行對話。由於其直接替代了傳統“貓眼”的功能,所以也被稱為電子貓眼。
可以說,可視門鈴是在之前可視對講機基礎上派生出的新的產品形態,與傳統的可視對講設備相比,又有一些明顯的變化:
- 價格親民易安裝,方便單個家庭部署;
- 無線化,可通過Wi-Fi與雲端和手機、其他智慧家居設備相連;
- 會增加異常偵測等附加的安防功能;
- 可通過APP進行智慧化管理。
簡單地講,可視門鈴有點像將室內的監控攝影機架設到了門上,完成“對外”的安防監控工作。
對於可視門鈴這個市場的興起,人們已經關注到。Strategy Analytics的調查報告顯示,到2023年全球消費者在智慧家庭監控攝影機上的支出將超過97億美元,而可視門鈴將是其中增長最快的一個細分市場,市場規模可達14億美元。
與此同時,一些巨頭已經開始行動了。比如2018年2月,亞馬遜收購了智慧門鈴製造商Ring。而實際上這個收購不是一個孤立的事件,因為2017年11月亞馬遜剛剛推出了Amazon Key的服務,基於這一服務,亞馬遜的Prime客戶在無人在家的情況下,當快遞送達時,快遞員可以獲得授權進入客戶的房門,放下快遞並鎖門離開,而整個過程會通過門口的可視門鈴攝影機記錄下來,並發送給客戶以確認快遞接收過程。

圖1. 結合了可視門鈴和智慧鎖功能的Amazon Key服務(圖片來源:網路)
可見,這是由一個可視門鈴與智慧門鎖配合實現的應用場景。亞馬遜顯然是希望通過收購Ring,提升技術實力,豐富產品線,未來甚至會相容其他品牌產品。
當然市場的興起,必然會帶來更激烈的競爭,這就需要具有性價比優勢和可擴展性的方案來助陣。比如下面這個由安富利推出的可視門鈴方案。
圖2. 安富利可視門鈴解決方案(圖片來源:安富利)
該方案以安凱的AK3760C/AK3780C晶片做主控和視頻處理,同時集成了來自華邦、Microchip、新唐科技、愛普生等知名廠商的元器件,還可以選配Murata的Wi-Fi模組增加無線連接功能。
該方案可透過WVGA LCD搭載TP和VGA攝影機,支持VGA解析度,還具備D類音訊放大器、內建音訊轉碼器和嵌入式Linux系統,支援回音消除、AV錄放影機應用,以及AV-over-IP對講機測試應用,可以為價格敏感的市場,提供經高性價比的解決方案。而且該方案還具有很好的可擴展性,適用於廣泛的目標市場,如樓宇可視對講機、嬰兒監視器、VoIP電話、有線/無線對講機系統等。
圖3. 安富利可視門鈴解決方案系統框圖(圖片來源:安富利)
當然,除了要滿足現實市場的口味需求,我們還要關注可視門鈴未來的技術走向。目前,從產品形態和功能上我們可以看到可視門鈴的兩個明顯發展趨勢。
一是可視門鈴與智能鎖的融合。雖然將二者合而為一做一個整合的產品是個選項,但是這會增加單品的成本,且減少了用戶選擇的靈活性。因此,將兩個分立的產品,在雲端做功能和應用上的融合,未來會是一條主要的路徑。上文中提到的Amazon Key實際上就是採用這樣的思路,如此一來還有助於相容越來越多的產品。
二是人工智慧的引入。目前主流可視門鈴的“智慧”還停留在遠端監控、偵測和記錄等功能上,未來基於人工智慧的生物識別技術(如人臉和聲紋識別),逐漸也會成為可視門鈴的標配,並將給這個“貓眼”賦予更豐富的角色。
總之,正如我們以前的分析,現在的智慧家庭正在謀求從一些單點發力,積點成線,穩步向全屋智能演進。現在看來,在這個過程中,可視門鈴這個“貓眼”是塊不錯的敲門磚。