與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑

與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑

與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑

Milan Ivkovic
lab techicians

目前,碳化矽 (SiC) 技術發展到了引爆點,它的明顯優勢推動著實際應用的廣泛採用。

當前,設計人員開始採用基於 SiC 的技術,以便保持競爭力,降低長期系統成本。這涉及到多方面的原因,包括:

  • 降低總體成本:基於 SiC 的設計儘管需要前期投資,但效率更高,系統尺寸更小,可靠性也更高,因此能夠降低系統成本。
  • 解決設計難題:由於 SiC 的特性,設計人員開發的設備可以縮小尺寸,降低運行溫度,提高開關速度,同時承受更高的工作電壓。
  •  
  • 提高可靠性,改善性能:通過縮小設備尺寸,降低運行溫度,設計人員擁有更高的自由度可以探索更具創新性的設計選項,更貼切滿足市場需求。

當前,大多數電子設備採用的都是金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET),其於 1959 年在貝爾實驗室誕生,並在 20 世紀 60 年代早期獲得廣泛採用。MOSFET 通過改變施加在柵極端子上的電壓來控制器件通道的電導率,從而實現信號放大或開關和功率處理等操作。

目前,矽(Si) 仍然是 MOSFET 的主要構建材料,但隨著市場對設備性能的要求日趨提高,Si 技術存在的局限性開始顯現。

SiC 相對於傳統 Si 所具有的優勢


我們一直都在研究能源的使用,將它從源頭轉化成最終應用,而所謂“馬力”也正有此意 —— 犁的設計對於土地翻耕效率而言,至關重要。


如今,我們考慮得更多的是從發電機輸出到終端電壓的電能和功率轉換,涉及一系列應用,包括 0.6VDC 的處理器,24VDC 到 500VAC 的工業電機驅動以及 400VDC 電動汽車充電電池。轉換過程必然需要使用功率半導體開關。數十年來,基於 Si 的半導體開關一直佔據著主導地位,包括 Si-MOSFET 和 IGBT。

這類開關損耗較大,效率低於 SiC。若要降低運營成本,提高能源效率,關鍵就在於減少電力浪費,控制熱量消耗。


近年來,SiC 和氮化鎵 (GaN) 成為了矽最為可行的替代品。兩者都有其特性,能逐步提高能源轉換效率。但這些寬能帶隙設備均無法直接替代 Si,此外還必須匹配應用電路設計,以便充分發揮其性能優勢。(圖 1 顯示了各種材料的主要差異。)

Si、SiC 和 GaN – 傳導損耗

Si-IGBT 導通狀態集電極-發射極飽和電壓幾乎恒定,集電極電流決定傳導損耗。Si-MOSFET 具有導通電阻,因此耗散功率為 I.R(ON)2(注意:在大電流基準下無法使用。

在低電壓和中小功率下,具有低 R(ON) 的 Si-MOSFET 傳導損耗低於 IGBT。SiC 和 GaN 材料的臨界擊穿電壓遠高於 Si,可以降低漂移層厚度,提高摻雜濃度。因此,額定電壓下給定晶片面積的導通電阻較低,有利於減少功率損耗,提高效率。

此外,SiC 的熱導率是 Si 的三倍以上,因此可以利用更小的晶圓體顆粒實現同等升溫。此外,SiC 和 GaN 的最高工作溫度也高於 Si,限制了器件壓力,提高了效率。

Si、SiC 和 GaN - 開關損耗

轉換器開關頻率高是一大優勢,可以縮小相關元件(尤其是磁性元件)的尺寸,從而產生微型化優勢並節省成本。然而,所有設備的開關損耗都與頻率直接相關。IGBT 很少在 20kHz 以上運行,因為“尾電流”、必要的緩衝電路和高器件電容的充放電會造成功率損耗。Si-MOSFET 可以承受數百 kHz 的開關頻率,但隨著頻率的升高,能量損耗、電流迴圈到輸出電容時輸出電容中儲存的能量 (EOSS) 逐漸成為限制因素。SiC 和 GaN 的電子飽和速度更快,電容也低得多,在迅速開關方面優勢明顯,能夠降低功率損耗。

當傳導通道反向偏置時,“第三象限”中器件的特性也很重要。例如,借助半橋驅動感性負載時就會出現這種情況(見圖 2)。IGBT 不會反向傳導,因此需要反並聯二極體。該二極體必須能夠快速恢復,且具有低電壓降。Si- 和 SiC-MOSFET 自帶快速主體二極體,但可以通過自身通道反向傳導,損耗低,且在通過柵極導通時不會產生反向恢復效應。

即使 MOSFET 在第三象限傳導時主動導通,主體二極體也會導通一小段時間,同時將兩個開關都關閉,防止直通電流通過半橋。此即所謂的“停滯時間”。當主體二極體導電時,二極體開關需要較高的正向電壓降和反向恢復,由此增加功率損耗。快速採用 SiC 和 GaN 可以減少停滯時間,降低相關損耗。

配置為高電子遷移率電晶體 (HEMT) 的 GaN 開關沒有主體二極體。與 MOSFET 一樣,HEMT 通道可以進行反向傳導,但在任何停滯時間內通過通道都會產生主體二極體效應。由此會產生相當於 2V 柵極閾值電壓的電壓降。除非主動打開通道,否則會導致功率耗散。

要點

在額定電壓高於 600V 的功率器件中,SiC 將迅速取代 Si,成為主要的半導體材料。

與目前的 Si 技術相比,SiC 的主要優勢包括工作電壓更高、溫度範圍更廣以及開關頻率更高。

與 Si 材料相比,SiC 還有很多優點,包括通過微型化顯著提高效率、降低冷卻要求,同時還能將整體系統成本在 Si 材料的基礎上降低 10-20%。

您可以為新一代創新選擇正確的合作夥伴,以便提高效率,改善用戶體驗,深挖利潤潛力。為此,安富利攜手英飛淩等值得信賴的全球技術夥伴,幫助您充分利用寶貴的資源,專注于智慧財產權創新和其他競爭優勢明顯的領域。

我們將與您緊密合作,全力提供所需支持,説明您打造優勢產品,縮短產品上市時間,改善業務成果。

關於作者

Milan Ivkovic
Milan Ivkovic

Milan Ivkovic holds advanced engineering degrees from University of Belgrade, School of Electrical E...

與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑

與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術
2025年10月15日
對於汽車產業來說,AI不僅是技術工具,更是未來交通生態的核心基礎設施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。

與Si 相比,SiC 技術優勢無庸置疑

相關活動

未找到相關活動