the-right-way-to-turn-on-a-light

the-right-way-to-turn-on-a-light

论一个电灯的正确打开方式

Different types of light bulbs lit up

“应该如何打开一个电灯?”回答很简单——“按下开关,或者拉一下灯绳儿。”你可能会认为回答这样的问题,简直是对你的“侮辱”。且慢下结论,我们的问题还在继续。

如果你半夜醒来,不想下床摸黑找开关,如何打开电灯?对,我们已经有了解决方案——安装一个无线遥控的电灯即可。

接下来,如果你希望省些电费,在环境光足够亮或没人的时候保持电灯关闭,该怎么办?这也不难,加一个环境光传感器和一个声控传感器,想开灯的时候,在黑暗中跺跺脚或咳嗽一声就行。

如果我们希望这个电灯能够远程遥控——远到在房间一公里以外,能够定时开关,还可以根据用户需要变换不同的亮度和色彩,最好能够感知环境自动调节,能语音操控更好,还要同时管理不止一个灯……这样的电灯应该如何打开?答案恐怕只有一个——智能照明。

智能照明之所以能够满足上述长长的需求清单,无外乎基于三个关键词。第一个词是“LED”,只有这种固态照明方式才能够最大程度地降低能耗,还能实现灯光的“配色”。第二个词是无线互连,灯与灯之间可以组网互连,彼此通信,传输状态信息和控制指令,不需要布线等额外的基础设施投资即可快速部署。第三个词是“云端”,局域的照明网络通过网关上网接入云端,完成数据分析处理,积累相关知识库,不断扩展功能,让灯变得更智能。

Smart lighting - The right way to turn on a light

图一 :  智能照明三大明星单品
 
• 左上: 飞利浦 Hue 采用 ZigBee 组网,包括一个网关,支持 Siri语音控制
• 左下: 基于 BLE控制的 ilumi, 配置简单
• 右:     采用 Wi-Fi+ 6LoWPAN Mesh的 LIFX , 支持 Amazon Echo​ 语音助手

 

沿着这样复杂的“打开”模式,市场上出现了众多明星单品,飞利浦的Hue、被Nest看上的LIFX、特立独行的Ilumi,以及越来越多的追随者。如果说这些产品就已然戳中了用户的痛点,未免有些矫情,动辄数十美元的价格决定了它们还是极客手中的玩具,因此它们更像是智能照明“概念”的传教士,告诉我们智能照明是什么和可以做什么,而不是我们想要的最终答案。如果说智能照明真正走入民用照明市场还需假以时日,其进入商用照明的路途可能会更直接些。根据美国能源部的数据,2013年照明用电占到商业用电量的20%以上,对于每个老板来说,这都是一个希望“杀死”的成本,因此商用照明倒是有望成为智能照明市场登陆的桥头堡。

在市场攻势展开之前,技术的“粮草”已经备齐。从核心芯片层面来看,LED相关的电源管理器件早已经在市场竞争的洗礼中将性价比打磨得相当亮眼。主控MCU方面,也已经有很多集成了MCU内核、片上存储器、ADC、外设以及射频收发器等丰富资源的芯片供开发者选择,如NXP的KW系列  、Nordic的nRF52 系列,以及 Texas Instruments CC2640系列等等,这让复杂的智能照明设备设计变得简单。

无线协议的选择,可能是当下最让开发者头疼的地方,ZigBee、BLE、WiFi等技术在智能照明领域正在上演一场猜不到结果的纷争。有实力的厂商可以多方站队,同时下注,比如安富利凭借宽广的产品线同时推出了基于ZigBee、BLE Mesh的多种方案。不过,实力稍逊的厂商也不必泄气,因为对于用户来说,技术是透明的,不论你采用何种技术,用户体验才是第一位的,在照明这个碎片化的大市场中,只要产品过硬,总会拴住一些用户的心。

还是回到文章开头的问题“如何打开一个电灯”,智能照明的出现似乎让这个问题变复杂了,如果谁能够化繁为简,最终给用户一个简单的答案(产品或方案),让一切像“按开关”一样简单——甚至更简单——他将成为最终的赢家。因为人类社会的发展,就是在这样从简单到复杂,再回归简单的往复循环中,不断螺旋上升的。

Smart lighting - The right way to turn on a light

图二 安富利开发的系列智能照明方案

• 左上:  ZigBee (ZLL) 智能照明解决方案
• 左下: 蓝牙网状照明控制解决方案
• 右上: BLE球泡灯参考设计
• 右下: ZigBee 智能照明网关解决方案

 

 

the-right-way-to-turn-on-a-light

the-right-way-to-turn-on-a-light

相关文章
server room
物联网时代安全的LED网络
2017年3月20日
近日,在哥斯达黎加瓜纳卡斯特地区寂静的乡村Nuevo Arenal,十几个歹徒凌晨3点切断城里一条干道的照明之后,击伤一名加油站服务员,一名五金店保安和一名镇上安保人员。由于照明被切断

the-right-way-to-turn-on-a-light

相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]