Sigfox的插旗
這兩年在物聯網界,LPWAN(低功耗廣域網路)絕對是一個炙手可熱的題材,這種能夠覆蓋並連接數公里至數十公里範圍內以極低功耗工作的物聯節點設備,並將資料彙聚到雲端的技術,被認為有廣泛的應用前景。也正因為此,各種LPWAN技術如雨後春筍般冒出來,在市場中跑馬圈地。Sigfox就是其中表現最為搶眼者之一。
話說Sigfox
Sigfox作為成立於2009年的一家法國公司,可以說是LPWAN概念最早的佈道者,他們的願景是希望構建一個完全獨立于現有無線蜂窩網路的無線廣域網路絡,為低功耗傳感設備提供低速連接。
Sigfox網路工作在1GHz以下的非授權頻段,採用UNB技術,Sigfox的網路設備每天發送140條消息,每條消息12個位元組(96位元),無線輸送量為100bps,所以功耗僅有50~100微瓦,這樣的設備晶片成本甚至可以低於1美元。而就覆蓋能力來講,Sigfox的目標是能夠覆蓋至1000公里,每個基站能夠處理100萬個物件,按照這樣測算覆蓋全美國只需1萬個基站,因此網路建設和運維成本都相對低廉。這種廣覆蓋、低功耗、低速率、低成本的特性,在家庭自動化、遠端抄表、健康、交通、零售、遠端監控、安全等領域都可以找到自己的應用立足點。
經過幾年的發展,截至2017年底,Sigfox已經覆蓋了45個國家和地區的380萬平方公里,連接250萬台設備,服務8.03億使用者;到2018年底,Sigfox的目標是覆蓋60個國家和地區、連接600萬設備和10億使用者。

圖 1,Sigfox網路全球覆蓋圖,藍色為已建成運營網路,紫色為正在建設網路(圖片來源:Sigfox)
進入亞洲
從Sigfox網路全球覆蓋態勢來看,亞洲顯然會是下一個重點拓展的區域市場。實際上從去年年底Sigfox網路覆蓋新增國家和地區來看,馬來西亞、韓國等亞洲國家已經是榜上有名。
在中國,2018年1月,Sigfox與遠端護理方案公司Senioradom簽署了一份戰略合作協定,共同開發中國市場,計畫在接下來的一年中,在成都等中國20個主要城市部署基於Sigfox的養老看護方案。這也被業界視為Sigfox在中國“落地”的前奏。
在台灣與新加坡,透過在地服務的營運商─優納比 (Unabiz)這幾年的大力推動下,2017年也正式進入商轉,人口信號覆蓋率目前也已超過90%。
同時在其他地區,Sigfox的信號部署動作也正持續擴張中,目的就是希望能夠達成「一份合約,全球通用」的概念,讓使用的客戶群能有最寬廣的使用環境。
生態賦能
從Sigfox的商業模式上看,Sigfox公司擁有全部的技術,從後臺資料和雲端服務到終端軟體,而在終端設備市場基本上是開放的,這種“不從硬體上賺錢而銷售軟體和網路服務”的模式也給眾多晶片和方案公司,以及其他合作夥伴提供了施展的空間,從而逐漸形成了一個開放的生態系統,以支援網路和業務的拓展。
這樣一種商業模式對投身其中的技術供應商,也提出了新的挑戰:想要為客戶提供綜合性的Sigfox的解決方案,不僅需要有端到端的物聯網方案和應用的開發能力,還要能夠為客戶提供更完善的生態系統資源支援。以安富利來說,在物聯網時代,公司的定位已經從“元器件分銷+技術解決方案”服務提供者,向整合物聯網全產業鏈的“賦能者”轉變,在其中安富利扮演著一個資源樞紐的作用(如圖2)。

圖 2,在物聯網時代,安富利成為了一個全生態鏈的賦能者
從需要部署Sigfox網路的客戶角度來看,找到這樣一個有綜合實力的合作夥伴,顯然也會是事半功倍,這對於正處於市場割據初期的LPWAN市場來說,尤為關鍵!

圖 3,在Sigfox領域,Avnet已經連結了諸多產業優質資源