告别“伸手要钱”的时代就在不远处!
以前大家出门前,为了避免忘带重要的东西,都要在心中默念一句“伸手要钱”,借此提醒自己。这正好是身份证、手机、钥匙、钱包四个出行必备用品首字的谐音。今天来看,似乎只剩下“手机”一样是非带不可的了——钱包早被各式移动支付替代;在很多场合身份证也不再是唯一身份识别的凭证,指纹刷脸就好使;接下来,钥匙也将逐渐淡出人们的视野,因为智能门锁来了。
根据全国锁具行业信息中心的预测,中国智能锁的市场需求量将从2016年的300万套,增长到2020年的3200万套,四年将增长10倍,说是市场井喷,一点也不夸张。
而支撑这一预测的最有力的理由就是,与欧美日韩等发达国家相比,中国智能门锁的市场渗透率偏低,2017年的渗透率只有3%,到了2020年也不过能够达到20%左右,而这一数据在今天的欧美市场是15%,韩国更是高达80%。
加之中国有庞大的用户基数——约有4亿家庭,有分析称97%的家庭都有将机械锁更新为智能门锁的潜在需求。艾瑞咨询的一份报告也显示,在智能家居普及的大背景下,居民对智能门锁的购买意向高达75%,智能门锁显然已经成为人们考虑“领回家”的一个重要的智能家居单品。
那么在这样的市场向好的大趋势下,智能门锁从技术和产品上是否已经做好了准备呢?
实际上智能门锁是一个很宽泛的概念,可以说只要是替代或部分替代传统的钥匙开启模式,通过电子控制的方式进行管理和操控的门锁都可以算是智能门锁。
智能门锁的诞生可以追溯到十年前,从那时功能简单的单机锁到现在功能丰富的联网锁,已经经历了四五次产品迭代。从未来3-5年主流智能门锁的功能来看,其“智能”主要体现在两个方面:其一是近场的门锁开启方式;其二是远程(通过云端)的门锁管理控制。所有的产品和方案大体都会从这两个方面去设计定义。

所谓近场开启,就是人已经在门边上了,可以用哪种方式开启门锁。我们可以将近场开启的方式分为三类:
第一类是传统单机智能门锁的开启方式,主要包括密码和智能卡开锁。这两类技术都已经很成熟,业已成为目前智能锁产品的标配,未来的产品中不会有大的技术变革,只是会在产品外观、用户体验上做微调。

第二类是基于手机或其他可穿戴产品的门锁开启方式,主要是利用低功耗蓝牙BLE和NFC。由于BLE已经成了所有智能手机的标配,将BLE作为“钥匙”是一个很自然的选择,因此未来主流的智能门锁中,BLE开锁将是一个必选项。而随着NFC应用的普及,它的市场地位也不容小觑,毕竟NFC的便捷性和安全性是经过了市场验证的,随着NFC在智能手机中的渗透率增加,其也会成为智能门锁功能定义中一个重要选项。而且NFC的卡模拟功能可以替代原有的一些智能卡,将他们“收编”到手机中,对于用户这也是一个很实用的功能。

第三类是生物识别开启方式。从目前市场上看,智能门锁中指纹识别占有97%以上的市场份额,考虑到技术成熟性、易用性和成本因素,在可以预见的未来,指纹识别在智能门锁中的统御地位不会有太大改变。一个值得注意的变化是,指纹门锁所采用的技术,正在从光电式向电容式升级,预计到2018年电容式指纹锁将超过光学识别指纹锁,达到60%的市占率。可以看到,在手机指纹识别市场红海一片的情况下,指纹识别模块厂商正在转战智能门锁市场,这也会快速拉低相应的成本和技术门槛,加速指纹识别技术在智能门锁市场的普及。
今天智能门锁产品中的近场开锁功能,通常会组合几种不同的技术,为用户提供多样化的选择,也让产品可以去适应不同应用场景的要求。

图2,安富利开发的智能门锁方案,支持BLE、NFC、指纹、密码、智能卡等多种开锁模式(图片来源:安富利)
如果仅仅是取代了钥匙,更换了一种开锁方式,这样的“智能”显然不全面。基于云端的远程控制,以及将智能门锁与智能家居网络连接在一起,成为其中一个重要的节点,这样才更有意义。
“联网”的智能锁会有很多新玩法。比如,你可以从云端遥控开锁,也可以通过云端为忘带钥匙的家人发放临时的开锁密码;如果智能门锁状态异常,它会自动触发视频监控、警报器等智能家居设备进行响应和处置……而且联网后还可以支持智能门锁固件的在线升级,这也是一个极大的便利。

想要联网,就要为智能门锁配置合适的无线互连通信。考虑到智能门锁通常电池供电的低功耗特性,一般会采用ZigBee、Thread等低功耗无线协议与智能家庭局域网连接,再通过网关访问云端的资源和服务。现在也有开发者在探索直接利用NB-IoT等低功耗广域物联网技术将智能门锁与云端相连,摆脱对家庭物联局域网的依赖。
逐渐地,智能门锁的开发者和制造商会发现,对于联网的智能门锁来说,仅仅为用户提供硬件产品是不够的,还需要为用户提供配套的云端的服务才能够构成一个完成的解决方案。无论是自己去做云端的服务,还是通过合作伙伴去做,这门必修课是逃不过去的。

图3,联网智能门锁中采用的无线互连技术(资料来源:网络)
除此之外,智能门锁还需要应对其他一些挑战,比如说成本。目前市场上中高端的智能门锁产品售价都在3000元以上,有分析称未来主流品牌产品的价格如果能够降至1500-2500这个区间,才可能达到引爆市场的临界点。
要达到这一目标,一方面芯片厂商在通过提高芯片集成度的方式降低方案整体的BOM成本,比如采用多协议单芯片的方案,可以在一颗无线MCU上同时运行BLE和ZigBee/Thread协议,满足智能门锁的多协议的互连需求,有可有效控制成本;另一方面,随着市场规模的扩大,智能门锁厂商对供应链的议价能力也在提升,也可从规模效应中找到降价空间。
如果说之前中国智能门锁市场的发展是技术推动型的,那么现在已经切换到了市场拉动的模式,产品和方案只有亦步亦趋,紧随市场的节奏,才不会缺席这场即将开启的盛宴。