5G 互連設計的挑戰和其他解決方案

圍繞 5G 的話題性還在不斷增強,卻也帶來同樣的挑戰和機遇。安富利與 Molex 全球產品經理 Mike Hansen 針對銅互連在下一個高速行動網路開發中所扮演的角色進行了對話。
在互連的領域,媒介有射頻、光纜和銅纜。隨著我們渴望獲得更大的資料量,將大部分資料流量轉移到光域似乎成為了普遍趨勢,主要是因為光域擁有電磁耐受性和高速等優點 。
然而,任何參與製造產業的人都知道,成本在設計決策中是很重要的角色。
在上述三種模式中,只有一種可以同時提供電力和資料,因此它永遠有存在的必要。但資料的銅互連時代是否已迎來終結?
5G 效能的成本
Mike Hansen 談到行動網路與此問題的關聯。「老方法是使用被動式天線,同軸電纜向下連接到大型基頻裝置,該裝置負責解調及轉換為光纖,以進行長距離回程。到了 4G 時代,電信業者開始將遠端無線電站放在天線正下方的電線桿上,於是開始流行將光纖連到基頻裝置。到了 5G 時代,一些重大轉變出現。此時有更多支援大規模 MIMO 的天線,有新的頻段,速度也更加快速。除了將遠端無線電站放入天線,使其變成主動式天線裝置之外,這個體積相對較小的盒子還有很多工作要做。」
這些龐大的天線陣列現在需要解調,從類比轉換為數位,然後再進行切換或路由,直到到達光纖。Hansen 說明:「當然,光纖非常適合從電線桿到基頻裝置的長距離,但現在仍能看到板對板和高速夾層連接器的運用,因為主動式天線裝置 (AAU) 內裝入了太多的電路板。」
所有關於銅線與光纖的爭論仍然存在,但根據 Hansen 的說法,這逐漸成為一種混合式解決方案。Hansen 表示:「盒子內是銅纜,盒子外則是用於長距離的光纖。這是速度、密度和成本之間的權衡。」就密度而言,銅仍然勝出。Molex 的 NearStack 等技術可以在一個連接器中以非常小的空間內支援 16 個差分對組。
由於追求更高速的趨勢,現在轉向使用雙軸佈線,而非使用 PCB 走線,因為這可以避免大量訊號損失。部分在設計中使用高速交換晶片、SERDES 和 ASIC 的公司,並不想因為電路板佈線而導致大量損耗,因此使用雙軸是個良好的解決方案。
Hansen 表示:「我們可能會看到 NearStack 連接器就在電路板上的晶片旁邊,並直接連接到 QSFP [四通道小型外形尺寸] 連接器,因為走線很短,使得電路板的損耗極低。」
雖然 PCB 製造商不斷改進自己的技術,但阻燃劑 4 (FR4) 仍然是最主要的材料。儘管包括繫泊設備指南 4 (MEG4)、MEG6 和 MEG7 在內的選項皆是針對高速訊號,但這些較不普遍且價格較高。使用雙軸繞過 PCB 變得越來越普遍,因為這有效地建立了資料的橋接,資料可以在相對的直線上點到點傳輸,而不用使用正交的 PCB 走線進行佈線,甚至也能穿孔在多層之間移動。
「我們的職責是將高速訊號從一個地方傳輸到另一個地方,因此了解這些系統的架構有助於我們建構解決方案,達成使命。」– Molex 全球產品經理 Mike Hansen
高速介面
從不歸零 (NRZ) 發展為 4 級脈衝振幅調變 (PAM-4),還有從 56 Gbps 發展為 112 Gbps,也是很重要的設計考慮因素。轉移到 5G,代表更需要路由這些高速訊號。Hansen 表示:「我們在設計時當然有考量到這點,即使製造商今天沒有完全使用 56 或 112 Gbps 的 PAM-4,至少我們要準備好連接器。」
Hansen 認為,這是連接系統的另一項優勢,因為它提供了固有的模組化能力。 「在幾年後加入連接器時,可以很輕易地更換電路卡或更好的晶片。可以說,我們為 NearStack 開發的任何新連接器都將達到 112 Gbps,支援 PAM-4。」
想要設計達到此效能水準的連接器可不單純。Hansen 解釋,Molex 著眼於整個通道,包括如何將其插入 PCB、連接器樑的幾何形狀、電介質如何放置在樑之間、間距和插配的介面。Hansen 表示:「我們的審視是從端到端的,我們已經這樣做了 30 年,這很有幫助。隨著速度的提高,我們改善了幾何形狀,來滿足對速度的需求,同時保持密度要求。」
纜線組件創新
纜線組件解決方案也有創新。「我們創造了獨特的直接接觸式焊接端子,把電線直接焊到訊號接點上。使其具有高度可重複性,這對訊號完整性 (SI) 非常有用。另外我們也採用高效能雙軸。」Molex 還擁有一家雙軸製造商,剛好可避免與採購材料相關的供應鏈問題。
聯絡安富利專家,瞭解有關我們提供的完整 Molex 產品組合詳細資訊。
連接器在量產前進行建模,並在整個過程中進行測試和調整,以達到最佳的訊號完整性 (SI)。據 Hansen 表示,這已成為 Molex 的核心設計原則。該公司也在前端完成了大量模擬,SI 工程師可以更輕鬆地建立纜線組件模型,將其放入自己的系統模型中,並查看其表現。這代表整個高速通道都可以模擬。Hansen 表示,我們從客戶的經驗中發現,真實世界的結果與模擬的結果一致。
Molex 向客戶提供其連接器的所有模型和 S 參數,讓他們得以設計出極為精細的模擬。在使用高速訊號供應製造商時,提供模型已即刻成為入場成本,並延伸到所有長度的纜線組件的模型。
Molex 現在提供一種獨特的連接器解決方案,稱為 NearStack On-the-Substrate 選項。顧名思義,其將連接器直接放在晶片的基板上。聽起來很酷 (因為是真的酷),但也有很多特殊的設計挑戰需解決。因此這項解決方案需要與客戶進行大量密切合作,針對客戶自己開發的晶片和機箱進行作業,因此能實現高度的直接連接。
想當然爾,On-the-Substrate 擁有極佳效能。然而同樣可以理解的是,許多客戶無法直接將連接器安裝在基板上。為解決這個問題,即將取樣的 NearStack HD 於是誕生。其提供相同的效能,但安裝在 PCB 上,而不是基板上。Hansen 表示:「我們稱其為『近晶片放置』,而不是『晶片上放置』。」這意味著您現在可以將高速連接器放在 PCB 上,使其更易於使用。而且這也有助於讓 NearStack 產品組合更為完善。
按一下此處以了解有關安富利提供的 NearStack 產品系列,和完整 Molex 產品組合的詳細資訊。