2412-邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備獨立思考

2412-邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備獨立思考

邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備 “獨立思考”

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在萬物互聯、資訊激增的新時代,我們正站在工業4.0 “黃金時刻”的前沿。邊緣AI作為推動工業智慧化轉型的核心力量,正在以驚人的速度嶄露頭角,成為實現更高效、智慧化生產的關鍵引擎。值得注意的是,“邊緣AI小模型”的崛起,正引領著這一變革走向更廣闊的應用領域,開啟了設備自主“思考”的新時代。


邊緣計算:讓機器“大腦”變得更聰明、更快捷

在傳統工業中,我們習慣於將數據傳回雲端分析、處理,再將指令送回給機器。這種做法雖然很安全,但不夠即時,就如同打電話給技術支援,往往需要等待一段時間才能得到答覆。試想,如果生產線停機了,你能忍得住這段“空白期”嗎?

這一問題如何解?很簡單,升級你的設備大腦——讓它直接在現場做決定!這就是邊緣計算的優勢所在,它把計算任務從遠端伺服器“搬到了”設備旁邊,即時處理資料,瞬間回應。

但僅僅這樣還不夠,如果我們讓邊緣計算變得更“聰明”一些呢?能否發揮大模型的潛力?提到大模型時,很多人可能會想到像ChatGPT這樣的大型AI系統,它們需要數百萬甚至數千萬的資料樣本,以及強大的演算力和大量能源,這些因素往往讓人望而卻步。那麼,對於中小型企業,或者那些需要特定產品監控的應用場景,怎麼辦?你難道真的要從每台機器採集上萬條資料?

不用擔心,安富利在這裡給你帶來了“黑科技”!


訓練AI,不再是大資料的專屬派對

安富利的歐洲半導體專業部門Avnet Silica,與Deep Vision Consulting合作開發了一種深度視覺檢測(DVI)系統,實現了在邊緣訓練AI模型的夢想。與傳統的AI訓練方式不同,DVI系統能夠利用生產線上的少量樣本資料,在邊緣進行訓練和優化。這些訓練僅限於被檢查的特定產品,就像教一個孩子學會識別水果,給他看幾種水果,他很快就能分辨出柳丁和蘋果的區別。這種方式不僅節省了資料獲取的成本和時間,還能高效、準確地完成任務。

DVI系統基於NXP的 i.MX 8M Plus和i.MX 9應用處理器,其中內置了NXP的神經處理單元(NPU)。NPU是一種專門優化的硬體單元,能夠高效地執行深度學習任務,支持AI訓練和推理。

邊緣AI最具潛力的應用之一就是預測性維護。傳統的維護方式往往依賴於週期性檢查,或者在設備故障後才進行修復,這種方式既浪費了人力物力,又可能導致不必要的停機。例如,在電機和風扇等關鍵設備上,邊緣AI可以通過對振動頻率、溫度變化等信號的即時分析,預測設備的潛在故障並提前發出警報。這樣,企業可以及時安排維修,避免了因設備故障導致的生產線停工和高昂的維修費用。

當然,對於持續線上預測性維護而言,視覺技術是至關重要的一環。DVI解決方案中所使用的圖像感測器和鏡頭主要在可見光譜範圍內工作,但該設計也支持使用紅外、紫外線或X射線感測器。該系統會根據所檢測樣品的圖像計算異常分數,表示缺陷的嚴重程度。使用者可以根據定義的“好”與“壞”標準,或設定與故障發生之間的閾值,來調節系統的靈敏度。同時,圖像可以被標注,以顯示具體的缺陷位置和類型。


低功耗,邊緣計算的永續命脈

儘管邊緣計算帶來了諸多好處,但其中一個永恆且不可忽視的話題便是:低功耗。從工業生產到個人消費,低功耗技術已經成為邊緣計算不可或缺的一部分。

為什麼“低功耗”在邊緣計算中如此重要?一方面,邊緣設備往往部署在離使用者或機器較近的地方,很多時候它們難以接入穩定的電力供應。另一方面,很多邊緣設備是需要24小時全天候工作的,如智慧監控、工業感測器等,過高的功耗會導致頻繁充電或電池更換,從而增加運作成本。

如何實現邊緣計算的低功耗?安富利的DVI系統解決方案基於NXP i.MX 8M Plus和i.MX 9應用處理器,這些處理器具有低功耗的特性,非常適合基於邊緣的 AI 和機器學習應用。這種基於邊緣計算的低功耗解決方案,不僅有效提高了AI模型的回應速度和處理能力,還為中小型企業提供了一個高效、可擴展的智慧化工具。


結語:未來已來,智慧製造不再是幻想

邊緣AI,正在重新定義工業生產的智慧化時代。從邊緣計算到少量樣本訓練,再到低功耗的NPU加持,我們已經逐步進入了一個設備能自我“思考”、自動調整的新時代,機器不再只是“機械”的工作。未來的工廠,將不再是簡單的生產線,而是一個擁有超級智慧大腦的生態系統。

這一切的創新和改變,都為未來的智慧製造鋪平了道路。想像一下,當每台機器都能“預知”自己的故障,主動進行修復或警報,生產線將不再是單調的流水作業,而是一個智慧、高效、自動化的未來工廠。如今,越來越多的如安富利這樣的企業正在推動這一變革,讓我們離“智慧製造”的未來更近一步。
 

 

Helpful Links

2412-邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備獨立思考

2412-邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備獨立思考

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI賦能汽車技術生態:深度解析智慧駕駛中的感知與決策技術
2025年10月15日
對於汽車產業來說,AI不僅是技術工具,更是未來交通生態的核心基礎設施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從醫療保健、物流配送,到工業組裝,AI如何引領多功能機器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵蓋汽車、工業和商業應用的圖像和深度感測器產品組合,為應對AI機器人時代的挑戰提供了有力的軟硬體支援。

2412-邊緣AI來襲:安富利幫助工業設備獨立思考

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar