安富利推動IoMT醫療物聯網創新,助力診療與保健模式變革與發展
醫療物聯網(IoMT,Internet of Medical Things)是由多個醫療設備組成的系統,這些設備透過網路相互連接,無需人機交互即可交換健康資料,這使得遠端患者監控和診斷成為可能,並有助於敏銳地監測患者的健康狀況,從而提供基於價值的護理服務。安富利作為全球領先的解決方案提供商,在IoMT領域扮演著重要角色。憑藉其創新的產品和豐富的資源,安富利為醫療保健行業的數位化轉型提供強有力的支持,進一步改善醫療流程,優化診療模式,為患者打造個性化的健康管理全新體驗。
IoMT市場保持高速增長
全球IoMT市場規模預計將從 2024年的1,756.1億美元增長到2032年的8,225.4億美元,2024-2032年期間年複合增長率為21.3%。 (資料來源:Fortune Business Insights 醫療物聯網市場調研報告)。在當前醫療物聯網市場格局中,多種因素和趨勢為IoMT市場增長增添了主要推動力,其中包括越來越多的用戶願意採用可穿戴醫療設備;人工智慧與IoMT的有效整合;IoMT讓醫者服務和患者體驗水準不斷提升以及IoMT軟體市場進一步細分等。與此同時,主要參與者和最終用戶之間不斷加強的合作夥伴關係,更多新技術與新產品持續投入市場,也都是激勵市場增長的關鍵因素。
IoMT架構更加完善
相關指導政策層面,中國衛健委一直在積極推進醫療物聯網在智慧醫院中的應用,在其此前發佈的《全國醫院資訊化建設標準與規範(試行)》中明確指出,為提升醫院資訊化建設水準,要在資料獲取、患者安全、資產和物資管理等方面積極採用物聯網應用架構。
從架構設計而言,IoMT應該通過統一頂層設計、統一網路規劃、分層次架構實現縱向應用層、平臺層、網路層、終端層的分層解耦,其中,平臺層是IoMT的“神經中樞”,能夠對整個IoMT進行全網管理、控制、分析,並且支撐應用層中例如嬰兒守護、生命體征監測、輸液監護、資產管理、智慧ICU、研究型病房等豐富的應用場景。
通過提供先進的感測器技術、資料分析與處理平臺、嵌入式技術和系統集成服務,安富利助力醫療機構和設備製造商實現IoMT解決方案在整體應用架構下的快速部署和優化。在這樣的創新方向上,我們相信未來的醫療服務能夠實現多個醫院的醫療物聯業務協同、臨床醫療物聯應用和醫療物聯網服務從醫院內向外延申,從而有效建立以患者為中心的預防、治療、康復的完整閉環。
IoMT推動醫療設備技術革新與診療服務水準提升
有研究表明,隨著人口老齡化的發展趨勢,開展院內醫療服務將面臨更大的挑戰與壓力醫療行業開始將目光投向手術室和醫院環境之外。許多患者現在可以在其他環境中接受治療,無論是在醫生的辦公室、健康中心,還是在他們自己的家中,對於需要長期護理的患者尤其如此,其所需的醫療技術(MedTech)要能夠在遠離醫院的情況下提供優異的可靠性水準,這促進了家庭環境就醫、可穿戴醫療設備等應用模式和需求進一步發展。設計師們在構建相應設備的最新款產品時,也越來越多地將這些潛在需求考慮進去,醫療行業遠端監測和治療患者的能力也將得到實質性的提升。
在個人醫療保健、診斷分析和康復實踐等應用方向上,IoMT的技術開發與應用水準進步十分迅速,這使得醫療服務在及早檢測健康問題和提供個性化高效治療選擇方面的能力得到大幅提升,人們在生活中的醫療保健方式因此將發生巨大的改變。
安富利致力於用創新的IoMT解決方案,滿足醫療保健領域客戶的多方面需求,包括診斷和治療設備、醫學成像系統、醫療器械、健康和醫療保健可穿戴設備等應用領域。這些使得醫療機構能夠使用引入IoMT技術的最先進醫療設備,提高針對患者健康狀況的感受、分析以及開展治療的能力。
總之,IoMT技術的發展為醫療保健行業帶來了革命性的變化。通過可穿戴設備、大資料和智慧醫療系統的結合,我們能夠實現更高效、更精准的醫療服務,為患者帶來更健康的生活。作為技術創新領域的領導者,安富利將繼續探索IoMT的無限可能,為構建更智慧、更互聯的醫療保健未來貢獻力量。