室內資產追蹤技術打造可商用智慧定位方案
在當下科技浪潮中,室內資產追蹤技術備受關注。2025年哈爾濱亞冬會期間,北京郵電大學“5G+北斗”室內外無縫定位技術實現了釐米級室內外精準定位,解決了室內衛星信號弱、室內外切換定位斷續等難題。其精準導航能力可為搭載高解析攝影鏡頭的無人機提供安防巡邏指引、為觀賽觀眾提供室內精準導航,不僅可以優化賽事活動的營運流程,同時也為物流產業精準追蹤、倉儲高效管理提供了借鑒。室內資產追蹤技術所屬的新興市場預計在2033年前複合年均增長率將突破14%,正從研發向多場景應用推進。
 
技術攻堅:多模互連與低功耗的較量
在技術層面,如蘋果公司計畫於2025年9月推出的第二代AirTag追蹤器,將強化超寬頻(UWB)技術,提升室內定位精度至釐米級,並支援更遠距離的“精確查找”功能。如今,低功耗藍牙(BLE)、Wi-Fi、超寬頻(UWB)等多種技術百花齊放。
低功耗藍牙(BLE)技術成本低、能效高、精度高,還能獨立於網路工作,干擾少易安裝,能輕鬆集成到幾乎任何環境。其工作原理是藍牙定位信標,通過週期性地廣播一個包含唯一識別碼(UUID)和其他少量資料包的信號,接收設備(如智慧手機、平板電腦、專用接收器)通過測量接收到的信號強度(RSSI)來估算與信標之間的距離。
Wi-Fi技術也不甘示弱,在室內及高密度Wi-Fi接入點區域,它能精準提供位置資訊,是GPS或蜂窩無線定位的得力補充。像Wi-Fi 6協同IC,可與蜂窩物聯網SiP等配合,實現無縫連接與定位,還支援多作業系統,助力資產追蹤系統升級。
UWB技術更是厲害,在智慧園區或工廠中,它能實現毫秒級定位精度,讓設備位置資訊精准無誤。它還具備強大的併發處理能力,支援大規模設備同時監測,無論是智慧型機器人,還是工廠中忙碌的生產設備,都能輕鬆“掌控”。
除了精准定位,低功耗可是關鍵!基於低功耗LTE技術的SiP,處理能力強,安全有保障,封裝還小,是開發緊湊低功耗蜂窩物聯網資產追蹤應用的理想選擇。搭配電源管理IC,電池供電系統續航能力也毫不遜色!
 
場景落地:讓應用智慧化升級
在商場購物時,通過手機應用實現實景引導秒找愛車,告別地下停車場“迷宮”!這便是室內資產追蹤技術在智慧商場的妙用。它還能精準定位、導航導購,給商場提供客流等商業智慧(BI)資料。商家可基於此資料類比業態運行模式,優化佈局與促銷,既提升顧客體驗,又能促進銷售轉化,一舉多得!
在辦公大樓裡,室內資產追蹤技術堪稱管理“神器”!它能詳細登記辦公傢俱、設備及建築設施等,藉定位技術精準追蹤資產位置。重要設備移動,系統即刻更新位置資訊,防止資產丟失;即時監控運行狀態,可提前預警故障,減少停機,保障正常使用;還能避免不必要的維修更換,節省採購成本。
在醫療場所,室內資產追蹤技術可實現對醫療設備、藥品、耗材等資產的即時定位、狀態監控和全生命週期管理。給設備貼上射頻識別(RFID)標籤,結合室內定位技術能實現米級精度位置追蹤;還能監測藥品冷鏈溫濕度,自動告警,防止藥品失效。醫院可據此優化採購與調配策略,提升資源利用率,降低運營成本,提升服務品質。
 
室內資產追蹤:應用多元,前景無限
室內資產追蹤技術的應用可謂五花八門,在各個領域都在大放異彩。安富利是全球領先的技術分銷商和解決方案提供商,為室內資產追蹤的各類應用提供解決方案,助力用戶快速部署。
![]()
室內追蹤的擁有多種應用場景
安富利與IOSEA合作開發的專有硬體和軟體 ,利用BLE將室內位置追蹤精度提升到10cm以內,其SEAgnal技術能在眾多支援BLE的無線MCU上運行,兼顧可擴展性、效率和準確性。
IOSEA還助力安富利基於AWS的IoTConnect解決方案加速器軟體 ,為客戶提供優化資產追蹤和定位解決方案,IoTConnect動態互動式儀錶板可以顯示環境資料、行駛方向、運輸時間等。安富利開發的加速器軟體有助於智慧倉庫管理、聯網員工、工業自動化、智慧設施監控等快速落地。
技術突破賦能千行百業
室內資產追蹤技術突破多模互連與低功耗難題,多場景落地推動智慧化管理升級,未來前景廣闊。同時,它正重塑工廠、倉庫、零售、醫療等場景,任何物品都能成為被追蹤資產,在製品也不例外。它將在節省成本的同時,提升製造與服務的價值,重新定義商業形態,更多變革值得期待!